利用自动化测试与自动化软件,改善工作流程效率

复杂的产品要求各个部门和各个工作流程之间必须紧密协作,毫无保留地进行沟通。 大多数企业会使用独立产品进行设计、测试、测量和监测。 通过整合整个工作流程中使用的自动化测试与设计、自动化软件和硬件,可以提高效率、降低成本,以及降低出错的风险。

综合工具可让您在整个创新生命周期中工作起来更得心应手

如今,工程师面临的最大挑战可以归纳为三类:数据移动、工具整合和资产重复使用。 为了提供始终运行良好的创新技术——从原型设计到生产、再到实际工作——创新者需要改变他们的流程。

为此,是德科技一直在拓展能力,希望将过去各自为政的开发节点打造成统一的整体。 我们现在提供广泛的综合型硬件、软件和服务,以便支持整个产品开发周期中的设计和自动化。 查看我们最近通过自动化测试和设计调查得到的结果,了解如何才能突破障碍,避免产品开发进度受到影响。

穿过复杂的仿真迷宫

在原型制作之前就对您的设计进行仿真将有助于避免错误。 它还可以帮助您解决串扰、信号完整性、电源完整性和散热等问题。

探索符合您需要的速度和准确性,确保您的设计一次成功。 我们的设计工具包含射频/微波、信号和电源完整性、器件建模等。 观看我们今天发布的示范视频集锦,开始体验 PathWave 设计软件的强大功能。

自动化测试和设计增强您对结果的信心,更快做出决策

在当今复杂的设计环境中,设计工程师和管理者必须确保他们的设计符合公司和/或行业的标准。想要更快做出更明智的设计决策,秘诀就是使用综合性数据分析软件。 PathWave Analytics 可以让工程师缩短设计周期并减少重新设计的次数。

了解如何利用自动化测试和设计工作流程提高效率并将风险降至最低,最终更好地完成工作。

使用自动化软件解决方案打造自动化测试平台

通过自动化测试和设计提高速度和效率。 通过现代自动化测试平台,获得功能强大的自动化测试和数据管理工具。 当前,通过在整个自动化测试工作流程中简单、快速、可扩展地进行自动化软件开发,显著增强您企业的测试实力。

实现网络测试过程和环境自动化

能够整合用户测试环境的自动化测试解决方案

当今企业面临着许多挑战,这些挑战可能会影响到他们在瞬息万变的市场中保持竞争力的能力。 但是,他们的核心目标从未改变:提供高质量的产品和服务,以及加快其上市时间。 为此,他们希望通过自动化手段来加快测试速度。  

提高实验室和网络中设备的使用率,加速功能验证和性能表征,解决办法就是全盘自动化。 打造可持续的自动化测试解决方案,关键就在于选择正确的工具、流程和人员。这些要素将决定解决方案既能满足当前需求,又为未来发展留出空间。

需要帮助或遇到问题?