加快 5G 创新
使用最新的 5G 测试产品加快您的开发速度
克服您面临的业务挑战
是德科技的创新解决方案和可靠洞察力,助力您在电子设计、测试、制造和优化等方面加速创新。
了解是德科技针对不同行业精心设计的解决方案
您找到消灭物联网怪兽的武器了吗?
赶快进入我们的视频游戏,开始战斗吧!
在世界
25 强
科技公司中,全部选择了与
是德科技合作
在《财富》排名 100 强的企业中,有
78 家
是我们的客户
全球前
25大
电信运营商/服务提供商,
无一例外,都在使用是德科技的产品
案例研究
PathWave 助力您加速迈向 5G
以平台为基础的设计和测试可以帮助您更快实现 5G 工作流程和创新梦想
-
“在我们致力于帮助世界实现 5G 愿景的过程中,能够与是德科技携手合作,我们欣喜不已。是德科技的解决方案将会帮助我们加速实现商业化战略。”
Jon Detra,Qualcomm Technologies, Inc. 工程副总裁
-
“在向新一代无线技术过渡时建立行业联盟非常重要,对于 5G 时代来说,更是如此。因为无线频谱领域对于移动行业还是一片广阔的未知疆域。通过与是德科技密切合作,他们在网络仿真、射频和毫米波技术上的专业能力,让我们的产品验证工作如虎添翼!”
Woojune Kim,三星电子 5G 战略副总裁
-
“在当今瞬息万变的世界中,我们的客户依靠我们的安全解决方案,成功抵御了各种潜在威胁。从云端到内部设施,一直到端点,我们的方案具有极高的质量、可靠性和有效性。还有许多客户,希望获得更高级别的安全保障,他们非常青睐于选择 Ixia 提供的先进测试方案、可视性和安全性。”
Rob Daniels,BT Security 产品组合战略和网络安全产品组合事业部总经理
-
“在激烈竞争的技术市场,尤其是网络安全市场中,应对现实问题的能力非常关键。在这方面,Ixia 使我们的决策变得更加简单。Ixia 可以在实验室里完美地仿真现实中的攻击行为和攻击强度,并且快速识别和隔离问题。这真是令人钦佩!”
Stuart Reid,Corsa Technology 工程副总裁
-
“我们对与是德科技的密切合作非常满意。通过合作,我们能够及时响应市场需求,提早建立和实施 NB-IoT 设备测试。强大的测试方案可以全面评测 IoT 设备的性能,例如发射输出功率和接收机灵敏度;在需要良好的连通性时,尤其是在链路预算不足的情况下,这一点至关重要。”
Klas Arvidsson,Bluetest AB 公司 OTA 解决方案产品经理