旁路交换机

故障安全器件可确保监控和安全部署的正常运行时间和高可用性

旁路系列产品

产品特性

  • 预配置心跳:只需一次点击,即可通过旁路连通安全工具,从而加快设置速度并消除部署过程中的潜在错误
  • 冗余或串联主用工具支持:使用一个旁路在线部署多个工具;旁路支持主动-备用和双主动网络/安全架构
  • iBypass VHD 具有极高的旁路交换机端口密度。 最多可以为 12 条链路或 12 个安全设备提供保护。
  • 集中管理支持:Ixia Fabric Controller Centralized Manager 是业界首屈一指的集中旁路管理工具,可以简化并加快几十到几百个设备的配置和管理
  • 市场领先的 GUI 界面支持快速部署复杂的拓扑结构,其他厂商的旁路交换机则无法做到这一点
  • 提供从 1G 铜缆到 100G 光纤的多种解决方案。 外部旁路可以让您完全不受工具或分流设备故障的影响。

保护网络免受中断影响,为不断扩大的网络提供安全保障

问题:Inline工具风险

网络面临不断进化的安全威胁。 通过直接部署Inline安全工具可以建立一道防线,但是这些工具也可能导致单点故障。 即使用最强大的安全和分析工具组合,也可能存在风险,因为定期的重新启动、维护和升级会增加网络中断的可能性,造成重大损失。

一旦出现无法使用Inline工具的情况,可能导致网络链路完全中断,从而严重影响网络的正常运行,破坏业务连续性。

IXBypass 交换机
iBypass VHD 的 HA 配置

iBypass VHD 的 HA 配置示例

解决方案:通过Inline保护避免网络中断

我们的旁路交换机提供故障安全Inline保护,可以适应各种规模的网络。 这些交换机通过自动故障转移保护来给网络提供防护,避免临时性的工具故障,最终升级为代价高昂的网络中断。

我们的旁路交换机可以部署在Inline网络设备之间或者是安全工具前端,在网络与安全层之间提供一个可靠的隔离点。

最终的结果将是:您的网络和安全工具能够支持和保护您的业务,您无需承担网络中断风险。 除此之外,这些旁路交换机允许使用多种安全工具来处理来自单个网络链路的流量,并提供许多独特功能,例如预先配置心跳、集中管理以及使用单个旁路支持冗余或串联活动工具。

是德科技提供五种不同的旁路交换机供您选择,可以满足多种部署场景的要求。 我们具有领先的“高可用性”(HA)支持能力,这种能力允许在双主动(串联)或主动-备用部署模式中部署多个工具。 我们拥有先进的 Web 用户界面,可用于快速配置复杂的 HA 部署,可避免因使用其他复杂界面而产生的错误。

我们的旁路交换机恰到好处地补充了Network Emulator II 等“nline仿真工具的功能。 是德科技旁路交换机支持将Network Emulator II 部署到任务关键型应用中,例如金融交易网络中的时延均衡。

旁路表

产品目录——立即开始规划

网络可视性

构建可视性结构—分流器、分路器、旁路交换机,等等。

Network Visibility Products Catalog

网络性能与安全性

了解网络的运行情况,以便您达成严格的 SLA 要求,然后对网络进行保护。

Network Performance and Security Catalog

需要帮助或遇到问题?