升级为全新的 Keysight E5080B ENA 矢量网络分析仪

如今的竞争日趋激烈,因此我们需要开拓新思维,在提高成本利润率的同时保持业界领先地位。我们确保您的工程师、测试实验室和生产线都做好准备,可以适应更高的频率范围,并以经济的价格为新技术频段提供支持。

技术更新促销活动现在提供升级到全新 Keysight E5080B ENA 矢量网络分析仪的服务。E5080B 是一款融合多种仪器功能于一身的综合解决方案,可以将测试周期缩短一半,从而显著提高测试吞吐量。

立即与我们的专家展开交流,了解如何在保持低成本的同时,充分发挥测试资产的价值,并获得您所需的测试能力。

获得所需的测试能力

迁移至新款 Keysight E5080B ENA 矢量网络分析仪――这是一款将多种仪器的功能融于一身的综合解决方案,可以极大简化元器件表征和测试过程

更快获得分析仪

参与是德科技旧机置换活动,利用符合条件的型号换购 E5080B,即可享受高达六折优惠――您也可以利用我们灵活的融资解决方案获得该分析仪

更快使用分析仪

通过 KeysightCare、我们的专家咨询服务以及线上课程,您可以将 E5080B 无缝整合到现有的测试环境中

节约时间。节省宝贵资金。淘汰陈旧技术。

需要帮助或遇到问题?