这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
解决方案
更快地实现创新设计;更自信地进行创建、优化和监测
测试和验证产品
构建和监测网络
解决方案案例研究

5G 设备制造商
挑战
随着信道数量的增加,需要进行更多的射频测试,这在 5G 设备制造过程中形成了严重的瓶颈。
解决方案
利用云算法计算进行非聚合的射频测量,实现不停顿的利用。
成果
- 通过加速测量实现 20 倍的吞吐量
- 使用通用测试仪实现出色的灵活性
- 通过提高工具的使用率,将成本降至原来的 1/10

LTE 服务提供商
挑战
LTE 无线技术开发商需要执行自动化测试,其中包括复杂的三分量载波(3CC)聚合。
解决方案
测试自动化平台(TAP)、UXM 无线测试仪、AEO 服务。
成果
- 生产时间缩短到原来的 1/20
- 开发时间节省了 3 个月
- 测试覆盖范围扩大到原来的 2 倍

汽车制造商
挑战
汽车制造商需要将原有的控制器局域网(CAN)测试升级为以太网 IEEE 音频视频桥接(AVB)测试,以便减少 BOM。
解决方案
Keysight L1 测试套件加上 Ixia 汽车 IEEE 测试套件――测试范围覆盖第 2–7 层。
成果
- 测量吞吐量提高到原来的 135 倍
- 通过转移到 IEEE 标准,物料清单上需要的物料明显减少
- 更快的第 1–7 层端到端测试
需要帮助或遇到问题?