ICT在线测试仪
应对未来的电路板测试挑战

是德ICT在线测试仪 - 拥有超过 30 年经验的行业领导
是德科技ICT在线测试仪解决方案秉承创新精神,为您带来 ICT测试技术以应对未来的电路板测试挑战。凭借 30 多年的 In-Circuit Test (ICT) 测试专业知识,我们继续以创新引领行业,保护您的投资,即使是惠普 (HP) 和安捷伦 (Agilent) 时代的投资!
5G、物联网 (IoT) 以及汽车和能源行业的电子制造商在高度复杂的全球互联制造环境中运营。随着制造业务的发展,制造商需要能够提供高吞吐量、一致和可重复结果的测试系统,以利用工业 4.0 中 “智能工厂” 环境的优势。
在是德科技,我们为电子制造商提供领先的电路板测试解决方案,以解决当今复杂的印刷电路板组件的各种印刷电路板组件 (PCBA) 测试访问和覆盖问题。我们很高兴地推出 Medalist i3070在线测试仪,一款无与伦比的在线和离线测试仪,具有更快的硅钉和边界扫描功能,可将测试速度提高 40%,以及 i7090,全球首款 20 核大规模并行板测试系统.
Keysight i7090 板测试系统是目前市场上/有效、灵活的板测试系统系列。Keysight i7090 旨在处理大规模并行测试策略、技术、PCB和预算,它提供了一个特定的测试系统来满足您的确切需求。系统可以扩展硬件和软件功能,以满足您未来的增长需求。
是德科技的 i3070 系列 6 ICT 支持适用于物联网、5G、汽车和能源应用的各种 PCBA 尺寸。 i3070 的独特设计最大限度地减少了寄生电容的不良影响,提高了对串扰的免疫力,并消除了杂散信号耦合,从而实现了非常一致和可重复的测量。
无论是日益小型化的 PCBA 上的高速或大功率器件几乎没有测试可访问性,还是日益流行的灵活 PCBx 带来了一系列挑战,您都可以依靠是德科技成为您的电路板和功能测试合作伙伴设计到制造。
找到更适合您的ICT在线测试仪

正常运行时间支持与服务

自动 ICT测试仪

i1000 在线测试仪

在线测试仪 > i3070
3070AF ICT i3070 附件
.png)
x1149 边界扫描分析仪

i7090 大规模并行板测试系统

nanoVTEP 非矢量测试应用
应用程序卡闪存编程应用软件
查看所有系列
ICT在线测试仪特色资源
启用DFT以达到更快产品上市时间

在印刷电路板组装(PCBA)上的可测试设计(DFT)是一个设计步骤,通过提供产品从设计阶段到大批量制造的成功,确保新产品将在更短的时间内实现高质量的产品。周期时间的减少是设计中可测试性的结果,它消除了由于糟糕的设计实践而导致的迭代重新设计。
从5G到6G、物联网、自动驾驶汽车、人工智能(AI)、虚拟现实(VR)等新兴技术不断发展。所有这些都对设计和制造测试阶段提出了挑战,特别是在确保不断变化的小型化PCBA的高测试覆盖率方面。
常见的高速PCBA设计问题和解决方案
随着元器件工作频率的增加,高速PCB设计中的信号完整性问题变得越来越普遍。 虽然高速仿真和互联工具可以帮助设计师解决一些问题,但需要更多的经验和行业范围的交流。 这是一些比较普遍的问题。
高速PCBA设计的发展
- 由于高速走线的阻抗敏感性,不可能添加测试接入点。
- 没有这些测试接入点,就不可能对组件互连进行充分的测试。
更小和更高复杂PCBA
- 电子产品变得越来越复杂,PCBA的尺寸正在缩小。
- 电子复杂性的增长使PCBA密度增加,减少了增加测试接入点的空间。

集成电路(IC)复杂和小型化
- 随着消费者对更小更薄的便携产品的需求,对更小的硅节点的需求也在增加,将更多的半导体技术塞进相同尺寸的IC封装中。
- 大多数集成电路(IC)现在都是复杂的片上系统(System-On-Chip)。PCBA级别上的非侵入式硅节点测试对于减少这些复杂集成电路上的无故障发现问题至关重要。
用正确的工具来拓展您的能力

是德板测系统软件的功能丰富,并且是明确的设计用于PCBA生产制作测试的。这些工具确保了边界扫描测试在产品生命周期的所有阶段的成功,从设计到原型、新产品导入和大量生产运行。
需要帮助或遇到问题?