特性
- 缩短复杂测试计划的创建时间
- 自动生成测量步进 SCPI 代码
- 使用 Sequence Studio 创建序列,并对序列加以保存和修改,随后重新加载到 EXT 仪器中
- 实施“快速器件校准”等校准程序
- 实施“环路内部功率控制”等验证程序
- 在单个图形中显示组合源与分析仪序列,同时显示了测量间隔和触发点
- 通过已捕获的信号获取测试结果,在对测试程序进行故障诊断和优化时对比这些结果
使用 Sequence Studio 软件,加快产品上市速度
图形化 Sequence Studio 软件可显著简化测试计划的校准和验证开发,同时降低对测试编程支持的需求。
当您在为制造过程寻找最佳解决方案时,测试代码开发可能成为一个瓶颈。通过 Sequence Studio 软件,您现在能够大幅度缩减用于测试代码开发和故障诊断的时间。
E6607A EXT 独家提供这一突破性的软件工具,用户可轻松使用其功能强大的源列表序列器和序列分析仪。
Sequence Studio 的绘图功能可简化测试代码的开发和返工,从而降低对测试厂商编程支持的依赖程度。立即捕获某个器件的信号,并通过拖放分析间隔栏、触发点和猝发计时在屏幕上查看细节。
通过已捕获的信号获取测量结果,并反复进行对比。借助 Sequence Studio,您将能够更快地对测试计划进行故障诊断和优化。