先进设计系统(ADS)硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性元件:
- 支持在 ADS 内使用由 Virtuoso 创建的原理图
- 支持在“互操作模式”下使用 CDF 元器件定义,以及其他 OpenAccess 兼容功能
- 使用基线 Virtuoso PDK 进行设计,尽量减少使用 ADS 专用附件
W2319EP 硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性组件使 ADS 用户能够编辑和仿真由 Cadence 设计系统公司的 Virtuoso 软件创建的设计。用户可以首先在 ADS 或 Virtuoso 中获得原理图,然后在另一个平台中继续进行设计。两个平台上可实现唯一的 OpenAccess 原理图视图,用户在 ADS(或 Virtuoso)中做出的任何修改都会保存到同一个设计数据库中。因此用户可以采用多种设计方式,例如可以先在 ADS 中设计和仿真原理图,包括执行调整/优化/良率分析、查看仿真结果、反标操作点等,然后在 Virtuoso 中打开同一原理图进行实施。用户也可以在 ADS 内验证由 Virtuoso 创建的大型混合信号原理图的关键射频模块特性。
ADS/Virtuoso RFIC 互操作性组件适合在芯片工厂的生产流程中使用,同时要求工厂必须拥有已激活许可证的 Virtuoso 基线工艺设计套件(PDK)。