Choose a country or area to see content specific to your location
应用指南
现在的许多器件都将多种功能集成到单一器件中,从而导致每个器件都具有多个射频端口。在无线通信领域,很多器件,如蜂窝手机等都需要支持多频带功能和更多制式的信号,例如WLAN、蓝牙和GPS 等,这就会进一步增加器件复杂程度。由于无线服务为了实现更快的数据传输速率采用了多路输入多路输出(MIMO)技术,因此安装在网络设备中的射频前端模块的端口数也将相应增加。此外,在接收机路径中使用差分元件( 例如差分SAW 滤波器) 已变得越来越普遍,因为与单端元器件相比,差分元器件可以更好地消除多余的系统噪声。
测试多端口元器件时,连接和断开元器件所需的时间远远多于实际的测试时间。具有多端口功能的网络分析仪可通过一次连接来完成对多端口元器件的全面表征,减少测量设置的时间。由于多端口元器件的测量要求不断增加并且变得日益复杂,因此设计人员要求解决方案能够提供易于使用的软件来进行测量设置,从而进行更高效的测试并提高吞吐量。
本应用指南讨论使用综合多端口解决方案, 如 Keysight网络分析仪和可配置的多端口测试仪协同工作的优势。使用可配置的多端口测试仪和网络分析仪软件功能可极大地简化多端口测量。本指南还将提供测试仪设置、软件功能等其他信息。