- 快速且简易的设置向导可以引导用户进行选择并自动识别作为电源的 N7020A 电源探头探测到的信号。
- 当使用 PI 分析应用软件时,无需串扰仿真或建模。
- 分析电源和数字线相互之间的负面作用。当电源为干扰源时,分析电源引发抖动(PSIJ)或电压相关的幅度噪声。当电源为受干扰对象时,分析同时开关噪声(SSN)。
- 波形受干扰前后的视图清晰明了,让您可以快速且轻松地进行定性评测。
- 波形能够自动标记,让您轻松辨认——“受干扰”、“干扰源”和“移除串扰”。
- 根据受干扰信号类型进行独特的定量分析――如果电源受干扰,则提供受干扰前后的峰峰值噪声测量和 FFT;如果数字信号受干扰,则提供数字信号受干扰前后的眼图。
- 用户可以根据需要,在波形前或后执行其他测量(数学函数、波形测量、抖动分析等)。
- 也可以对保存的波形数据执行分析。用户由此可以离线分析其数据或分析之前版本的数据。
电源完整性(PI)分析应用软件让用户能够定义直流电源受到其他周期瞬变信号的干扰或对其他周期瞬变信号施加干扰,量化分析相互之间所带来的负面作用。通过这种方法,用户能够看到他们的直流电源和/或数字信号在免除相互负面影响之后的样子。依靠这种深入洞察,用户能够对接下来的直流电源清理操作(如果有)做出明智的决策。
PI 分析应用软件的理想搭档是 N7020A 电源探头。尽管其可以与其它探头共同使用来捕获电源数据,但是得益于 N7020A 的低噪声和宽泛偏置范围,与 N7020A 搭配使用才能获得理想的结果。