W1910 LTE 基带验证程序库能够为新一代 3GPP LTE 系统基带物理层设计节省时间,减少设计工作量,提高其成熟度。它可使系统架构师、算法开发人员和基带硬件设计人员在有意义的射频与测试条件下,对他们的第一层信号处理设计展开调查、实施和验证。根据欧洲电信标准协会(ETSI)制定的标准,它还使用户能够了解物理层(PHY)是否满足或超出了实际性能要求,并可与 FDD、TD-LTE 和 MIMO 技术交互操作。
- 支持多媒体广播
- 支持控制信道(CCH)解码
- 支持 LTE 9.1(2010 年 3 月)以及在 TS36.101 中定义的许多新测试台
- 支持分布式 RB 绘图
- 支持传输模式 7(端口 5)
- 支持传输模式 8(端口 7 和端口 8,双层波束赋形)
- 完整的 DCI 生成
- 上行链路与下行链路控制信道解调与解码
- 自动生成 89600 VSA“.setx”配置文件,以便对仪器软件的解调模式进行预先编程
- 增强 MIMO 解码器(ML 检测)
- 定位参考信号(端口 6)
- 由于 LTE EPRE 被定义为每个单独天线端口的能量(其中 EPRE 是指 3GPP LTE 标准所定义的“每个资源单元的能量”),PDSCH 的功率标度也进行了更新
为什么选择 W1910 黄金参考验证程序库?
- 可靠的起点。以业经验证的仿真模型为起点,将其当成独立的、经过测量强化的“最佳参考”标准。通过模型参数化可以快速学习该标准并且全面控制物理层性能
- 独特的射频感知型 IP 开发环境。打造适用于实际环境的高性能基带物理层设计。SystemVue 使您可以在设计时轻松地找到并使用射频仿真和测试仪器
- 尽早和连续验证。采用是德科技专门建模技术和测量连通性技术,尽快完成虚拟的物理层设计。通过是德科技参考 IP 使用各种混合实施,可以轻松验证最新的频分复用(FDD)、时分复用(TDD)和 MIMO 创新――无论它们是模块级还是链路级的创新。这些实施包括:
- 算法 IP(模块级、.m-file、C++)
- 定点和 VHDL 硬件实例
- 有效的硬件与基带/射频测试仪器
- 协同测量。除了设计功能之外,SystemVue 还能够生成复杂的混合仿真/测量,克服因为商用测试仪器(例如编码的 MIMO BER/BLER 瀑布图曲线)在初期无法全面支持新兴标准,以及系统、探头与接口(例如 DigRF)可能无法实际使用所带来的难题
W1910EP/ET 验证程序库包括:
- 100 多种符合规范且适用于 LTE 9.1(2010 年 3 月)的低电平 LTE 物理层构建模块,以及支持 HARQ 的功能
- ETSI 特定信道模型配置文件,包含 MIMO
- 用于上行链路与下行链路的高电平信号源和接收机模型,它们均拥有新的可视化用户界面
- 为 TDD 与 FDD 模式以及控制信道提供模型支持
- 为编码 BER、吞吐量、传输 EVM、CCDF 及 4x4 MIMO 的物理层评测提供实例测试台
- 完整地记录各种模型和实例