这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

MBP 软件

选择平台:
发布日期 版本 版本说明
2017-04-28 2017 MBP 2017 包括新的 SRAM 单元建模套件、增强的模型提取流程(可提取统计模型和紧凑模型)、更新的脚本 API、改进的 UI,并支持最新的模型版本。

注:要运行此软件,许可证版本最低为 2017.01 版本。如需升级许可证,请查看“如何获得许可证”。

如何下载

如何安装

颁发许可证

支持文档

修补程序/软件补丁

2016-02-09 2016.01 MBP 2016.01 包括新的角调整(corner tweaking)模块、统计建模改进、增强的 BSIM-IMG 提取流程、对 UTSOI 和其他新模型版本的支持,以及对 64 位操作系统的支持。

注:运行此软件需要的最低许可证版本为 3.2。如需升级许可证,请查看“如何获取许可证”。

如何下载

如何安装

颁发许可证

支持文档

修补程序/软件补丁

2014-06-26 2014.04 MBP 2014.04 支持基于安捷伦器件建模平台的综合数据流、BSIM-CMG 和 BSIM6 提取流程、新模型版本,以及统计建模方面的功能改进。

Note: MBP 2014.04 does not require new licenses if you are currently on MBP 2013.01. New licenses are required if you are using any prior Accelicon MBP version. If you need to upgrade your license, see "How to Obtain a License".
 

2013-03-12 2013.01 MBP 2013.01 支持在是德器件建模平台上的集成数据流、SOP 建模、基于电路的模型提取、用于变量建模的内置 PCA 分析、基于 GUI 的定制模型提取环境。

注:如果您的软件当前版本是 MBP 2012.07,则 MBP 2013.01 无需使用新的许可证。如果您正在使用任意先前版本的 Accelicon MBP 软件,则需要使用新的许可证。如需升级许可证,请查看“如何获得许可证”。

2012-08-17 2012.07 Model Builder Program (MBP) 2012.07 for Windows.

Note: MBP 2012.07 requires new 3.0 version licenses. The licenses will not be backward compatible with prior Accelicon MBP/MQA releases as these releases use a different vendor daemon.

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows XP

前提条件

相关链接

2012-01-04 2011.2.0 Requires FlexNet 11 Licensing Software
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

前提条件

支持的仪器

  • Not Applicable

相关链接