- 支持控制器局域网络(CAN)串行协议。
- 在屏幕上对串行总线进行解码,与串行波形保持同步
- 十六进制、十进制,或二进制数字显示格式
- 独特的列表窗口视图可显示数据传输信息,并具有自动杂音确认(automatic click)、缩放和按列排序等功能
- 通过导航控制搜索串行数据包
- 软件触发搜索,在发现包后重复或停止捕获。
是德科技的 N5402A CAN 串行数据分析 (CDA) 软件提供了一种广泛应用于汽车及工控领域中,对差分控制器局域网络(CAN)串行总线进行快速直观调试的工具。该软件可为下列是德示波器提供协议级的调试功能:Infiniium 54830 系列、54850 系列 或 80000 系列示波器。全新的增强型串行分析软件N5402A,除了具有捕获、解码和以数字格式显示串行数据的能力外,还可显示串行波形和独特的数据包列表窗口,以更直观视图显示数据传输信息。
- 支持控制器局域网络 (CAN) 串行协议
- 在屏幕上同步显示串行波形和解码后的数据
- 十六进制、十进制,或二进制数字显示方式
- 通过点击和缩放,将传输的数据信息以列表窗方式显示