PIPro 的主要优势包括:
- 出色的分析速度和精度 ― PIPro 中的电磁技术针对电源完整性(PI)应用进行了专门调试,分析速度和效率远远超过通用的电磁分析工具。
- 易用性设计 ― PIPro 采用与先进设计系统(ADS)一样的通用图形用户界面(GUI),并且该界面针对 PI 分析进行了专门设计。使用网络驱动的使用模式,快速和简单地导航和设置对复杂 PCB 的电磁仿真。借助 PIPro 中的大容量求解程序,您再也不用像使用通用电磁分析工具那样,花费好几个小时手动简化设计,例如 cookie 剪切(cookie-cutting)、删除层和网络。另外,设置电磁端口和求解程序的自动化程度也远高于通用电磁分析工具。
- 紧密结合的工作流程 ― 应用一个同时支持 SI 和 PI 分析的通用环境,您可以在不同分析类型之间轻松复制设置。由此获得的电磁模型可以无缝传送回原理图,使用瞬态仿真器和通道仿真器进行进一步仿真。该流程可以避免在不同点工具之间进行切换,从而节省了宝贵的设计时间。
PIPro 能够对您的配电网络(PDN)进行电源完整性分析,包括直流压降分析、交流阻抗分析和电源平面谐振分析。PIPro 采用了先进设计系统(ADS)中的通用设置和分析环境。
PIPro 的工作流程
PIPro 的工作流程包括设计导入、分析设置、仿真、分析以及旨在进行更深入仿真的自动原理图生成等环节。
设计导入
PCB 版图设计可以使用 ODB++、.brd(Cadence Allegro)和 ADFI 格式导入到 ADS 中。导入之后,设计在 SIPro / PIPro 分析环境中打开。您可以在此环境中查看、缩放和三维旋转该设计。
PIPro 分析设置
选择您想要在分析中包括的电压调节器模块(VRM)、元器件和散热器。在执行交流分析时,指定用于去耦合电容器(decap)的元器件模型
PIPro 仿真
您可以在 PIPro 中执行以下分析:
直流压降分析
- 分配給每个散热器的电压,以及基于用户定义容限的错误
- 流过每个过孔的电流,以及基于用户定义最大值的错误
- 三维电压分布图
- 三维电流密度图
- 三维功率损耗密度图
交流配电网络(AC PDN)阻抗分析
- PDN 阻抗与频率
- PDN 的 S 参数模型提取
- 三维场图和电流密度图
- 去耦合电容器调谐 ― 不经过重新仿真,快速查看改变去耦合电容器值的结果
电源平面谐振分析
SIPro 和 PIPro 产品配置
* SIPro 和 PIPro 元件需要与 ADS Core 环境和 ADS 版图一起使用。