行動產業處理器介面 (MIPI®) 標準定義了智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦和混合式裝置等行動裝置的設計產業規範。MIPI 介面在 5G 行動裝置、聯網汽車 和 物聯網 (IoT) 解決方案中扮演著策略性角色。MIPI 標準定義了三種獨特的實體 (PHY) 層規範:MIPI D-PHY®、M-PHY® 和 C-PHY®。MIPI D-PHY 和 C-PHY 實體層支援相機和顯示應用,而高效能相機、記憶體和晶片對晶片應用則支援 M-PHY 層。我們可以協助您根據 MIPI 標準測試所有關鍵量測參數,並確保行動裝置的效能。

MIPI® 服務標章與標誌為 MIPI Alliance, Inc. 所有,Keysight Technologies 對此類標章的任何使用均獲得授權。其他服務標章與商號均屬其各自所有人所有。


MIPI 設計與模擬

您需要設計符合 MIPI 規範所定義的行動裝置,以滿足不斷演進的資料儲存、資料傳輸、顯示、相機、記憶體、電源及其他要求。您的客戶要求更高的效能、即時多媒體內容串流和功能豐富的應用。我們可以在設計階段協助您模擬和測試所有必要的參數,以避免在第一個原型之後進行昂貴的變更。

MIPI 設計與模擬影像
MIPI 發射器測試影像

MIPI 發射器測試

您需要測試 MIPI 發射器裝置的效能,以確保它不是傳輸線接收端訊號雜質的根本原因。MIPI D-PHY、M-PHY 和 C-PHY 都具有獨特的發射器測試挑戰。由於需要執行數百項測試,因此使用自動化相符性測試軟體可以節省大量的測試時間。我們可以協助您快速準確地測試 MIPI 發射器裝置的效能,讓您的產品更快上市。

MIPI 接收器測試

您需要測試 MIPI 接收器裝置,以確保它能正確偵測輸入訊號的數位訊號內容。務必針對最差的壓力條件進行測試,以考量傳輸通道中的訊號衰減。您需要精確的高速訊號刺激,以及位元錯誤偵測功能,才能測試 MIPI 接收器的效能。自動化相符性測試軟體可讓您快速測試設計的所有關鍵參數。我們可以協助您有效率且徹底地測試 MIPI 接收器裝置的效能。

MIPI 接收器測試影像
MIPI 阻抗回損影像

MIPI 阻抗/回損

在多Gbps系統中,必須正確評估主動元件的阻抗,以深入了解訊號完整性問題。對於傳輸量測,元件在開機狀態和關機狀態下的特性不同。因此,需要在實際操作條件下進行阻抗分析。如果鏈路中存在多個阻抗不匹配,會發生多次反射並降低訊號完整性。我們可以協助您在時域和頻域中執行快速準確的阻抗和回波損耗量測,以確保可靠的系統效能。該解決方案支援適用於 Keysight VNA 系列的測試 MOI,並使用增強型 TDR 應用軟體。

MIPI 協定測試

協定驗證主要發生在介面層。MIPI 規範的 PHY 層支援許多不同的協定,包括 CSI-2、DSI-1、DigRF、CSI-3、UFS、UniPro、SSIC 和 mPCIe。每個協定都有其獨特的要求和測試。對於 MIPI D-PHY 和 M-PHY 協定,在實體層和鏈路層之間,以及傳輸層和高階應用層之間,都存在一個堆疊。為了真正找出錯誤所在,理想情況是能夠「深入探查」該堆疊。我們可以協助您深入瞭解您的行動設計。

MIPI 協定測試影像

需要協助或有疑問嗎?