Der MIPI®-Standard(Mobile Industry Processor Interface) definiert Industriespezifikationen für die Entwicklung von Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets, Laptops und Hybridgeräten. MIPI-Schnittstellen spielen eine strategische Rolle bei 5G-Mobilgeräten, vernetzten Autos und Internet-of-Things-Lösungen (IoT). Der MIPI-Standard definiert drei einzigartige Spezifikationen für die physikalische Schicht (PHY): MIPI D-PHY®, M-PHY® und C-PHY®. Die physikalischen Schichten MIPI D-PHY und C-PHY unterstützen Kamera- und Displayanwendungen, während die Hochleistungskamera-, Speicher- und Chip-to-Chip-Anwendungen auf der M-PHY-Schicht unterstützt werden. Wir können Ihnen helfen, alle wichtigen Messparameter gemäß dem MIPI-Standard zu testen und die Leistung Ihrer mobilen Geräte sicherzustellen.

Die Dienstleistungsmarken und Logos von MIPI® sind Eigentum der MIPI Alliance, Inc. und werden von Keysight Technologies unter Lizenz verwendet. Andere Dienstleistungsmarken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.


MIPI-Entwurf und -Simulation

Sie müssen mobile Geräte entwerfen, die den sich weiterentwickelnden Anforderungen in Bezug auf Datenspeicherung, Datenübertragung, Anzeige, Kamera, Speicher, Stromverbrauch und anderen Anforderungen entsprechen, die in den MIPI-Spezifikationen festgelegt sind. Ihre Kunden verlangen nach höherer Leistung, Echtzeit-Streaming von Multimedia-Inhalten und funktionsreichen Anwendungen. Wir können Sie dabei unterstützen, alle erforderlichen Parameter während der Entwurfsphase zu simulieren und zu testen, um kostspielige Änderungen nach dem ersten Prototyp zu vermeiden.

MIPI-Design und Simulationsbild
MIPI-Transmitter Testbild

MIPI-Transmitter-Test

Sie müssen die Leistung Ihres MIPI-Sendegeräts testen, um sicherzustellen, dass es nicht die Ursache für Signalverfälschungen am Empfangsende der Übertragungsleitung ist. MIPI D-PHY, M-PHY und C-PHY haben alle ihre eigenen Herausforderungen beim Transmittertest. Bei Hunderten von durchzuführenden Tests können Sie durch den Einsatz automatisierter Konformitätstestsoftware viel Zeit einsparen. Wir können Ihnen dabei helfen, die Leistung Ihrer MIPI-Sendergeräte schnell und genau zu testen, damit Sie sie schneller auf den Markt bringen können.

MIPI-Empfänger-Test

Sie müssen Ihr MIPI-Empfangsgerät testen, um sicherzustellen, dass es den digitalen Signalinhalt eines Eingangssignals richtig erkennen kann. Es ist wichtig, das Gerät unter den ungünstigsten Stressbedingungen zu testen, um die Signalverschlechterung im Übertragungskanal zu berücksichtigen. Um die Leistung Ihres MIPI-Empfängers zu testen, benötigen Sie einen präzisen Hochgeschwindigkeitssignalstimulus sowie Bitfehlererkennungsfunktionen. Mit automatisierter Konformitätstestsoftware können Sie alle wichtigen Parameter Ihrer Designs schnell testen. Wir können Sie dabei unterstützen, die Leistung Ihrer MIPI-Empfänger effizient und gründlich zu testen.

MIPI-Empfänger Testbild
MIPI-Impedanz-Rückflussdämpfungsbild

MIPI-Impedanz / Rückflussdämpfung

In Multigigabit-Systemen muss die Impedanz aktiver Bauelemente genau bewertet werden, um Einblicke in Signalintegritätsprobleme zu erhalten. Bei Übertragungsmessungen unterscheiden sich die Bauelementcharakteristika zwischen dem eingeschalteten und dem ausgeschalteten Zustand. Daher ist eine Impedanzanalyse unter realen Betriebsbedingungen erforderlich. Wenn im Link mehr als eine Impedanzfehlanpassung vorliegt, kommt es zu Mehrfachreflexionen, die die Signalintegrität beeinträchtigen. Wir unterstützen Sie dabei, schnelle und präzise Impedanz- und Reflexionsdämpfungsmessungen sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich durchzuführen, um eine zuverlässige Systemleistung sicherzustellen. Die Lösung unterstützt Test-MOIs, die für Keysight VNA-Serien unter Verwendung der Enhanced TDR-Anwendungssoftware anwendbar sind.

MIPI-Protokoll-Test

Die Protokollvalidierung findet überwiegend auf der Schnittstellenschicht statt. Es gibt viele verschiedene Protokolle, die auf der PHY-Schicht der MIPI-Spezifikationen unterstützt werden, darunter CSI-2, DSI-1, DigRF, CSI-3, UFS, UniPro, SSIC und mPCIe. Jedes Protokoll hat seine eigenen spezifischen Anforderungen und Tests. Sowohl für MIPI D-PHY- als auch für M-PHY-Protokolle gibt es einen Stack zwischen der physischen Schicht und der Verbindungsschicht sowie zwischen der Transportschicht und der übergeordneten Anwendungsschicht. Um genau zu lokalisieren, wo ein Fehler vorliegt, ist es ideal, „in diesen Stack hineinsehen“ zu können. Wir helfen Ihnen dabei, einen umfassenden und tiefen Einblick in Ihre Mobilfunkdesigns zu erhalten.

MIPI-Protokoll-Testbild

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?