모바일 산업 프로세서 인터페이스(MIPI®) 표준은 스마트폰, 태블릿, 노트북 및 하이브리드 디바이스와 같은 모바일 디바이스 설계를 위한 산업 사양을 정의합니다. MIPI 인터페이스는 5G 모바일 디바이스, 커넥티드 카 및 사물 인터넷(IoT) 솔루션에서 전략적인 역할을 수행합니다. MIPI 표준은 MIPI D-PHY®, M-PHY® 및 C-PHY®의 세 가지 고유한 물리(PHY) 계층 사양을 정의합니다. MIPI D-PHY 및 C-PHY 물리 계층은 카메라 및 디스플레이 애플리케이션을 지원하며, 고성능 카메라, 메모리 및 칩 간 애플리케이션은 M-PHY 계층을 기반으로 지원됩니다. 키사이트는 MIPI 표준에 따라 모든 주요 측정 파라미터를 테스트하고 모바일 디바이스의 성능을 보장하도록 지원합니다.

MIPI® 서비스 마크 및 로고 마크는 MIPI Alliance, Inc.의 소유이며, 키사이트테크놀로지스는 이러한 마크를 라이선스에 따라 사용합니다. 기타 서비스 마크 및 상호는 해당 소유자의 자산입니다.


MIPI 설계 및 시뮬레이션

MIPI 사양에 의해 정의된 진화하는 데이터 저장, 데이터 전송, 디스플레이, 카메라, 메모리, 전력 및 기타 요구 사항을 충족하는 모바일 장치를 설계해야 합니다. 고객은 더 높은 성능, 멀티미디어 콘텐츠의 실시간 스트리밍 및 풍부한 기능을 갖춘 애플리케이션을 요구합니다. 저희는 설계 단계에서 필요한 모든 매개변수를 시뮬레이션하고 테스트하여 첫 번째 프로토타입 이후의 비용이 많이 드는 변경 사항을 방지할 수 있도록 도와드립니다.

MIPI 설계 및 시뮬레이션 이미지
MIPI 송신기 테스트 이미지

MIPI 송신기 테스트

MIPI 송신기 장치의 성능을 테스트하여 전송 라인 수신단에서 신호 불순물의 근본 원인이 아닌지 확인해야 합니다. MIPI D-PHY, M-PHY 및 C-PHY는 모두 고유한 송신기 테스트 과제를 가지고 있습니다. 수백 가지 테스트를 수행해야 하므로 자동화된 컴플라이언스 테스트 소프트웨어를 사용하면 상당한 테스트 시간을 절약할 수 있습니다. 키사이트는 MIPI 송신기 장치의 성능을 빠르고 정확하게 테스트하여 더 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 도와드립니다.

MIPI 수신기 테스트

MIPI 수신기 장치가 입력 신호의 디지털 신호 콘텐츠를 올바르게 감지할 수 있는지 확인하기 위해 테스트해야 합니다. 전송 채널의 신호 저하를 고려하여 최악의 스트레스 조건에 대해 테스트하는 것이 중요합니다. MIPI 수신기의 성능을 테스트하려면 정확한 고속 신호 자극과 비트 오류 감지 기능이 필요합니다. 자동화된 컴플라이언스 테스트 소프트웨어를 사용하면 설계의 모든 주요 파라미터를 빠르게 테스트할 수 있습니다. 키사이트는 MIPI 수신기 장치의 성능을 효율적이고 철저하게 테스트할 수 있도록 도와드립니다.

MIPI 수신기 테스트 이미지
MIPI 임피던스 반사 손실 이미지

MIPI 임피던스 / 반사 손실

멀티 기가비트 시스템에서는 신호 무결성 문제에 대한 통찰력을 제공하기 위해 능동 장치의 임피던스를 적절하게 평가해야 합니다. 전송 측정의 경우 전원 켜짐 상태와 전원 꺼짐 상태 간에 장치 특성이 다릅니다. 결과적으로 실제 작동 조건에서 임피던스 분석이 필요합니다. 링크에 두 개 이상의 임피던스 불일치가 있는 경우 다중 반사가 발생하여 신호 무결성을 저하시킵니다. 키사이트는 시간 및 주파수 도메인 모두에서 빠르고 정확한 임피던스 및 반사 손실 측정을 수행하여 안정적인 시스템 성능을 보장할 수 있도록 도와드립니다. 이 솔루션은 향상된 TDR 애플리케이션 소프트웨어를 사용하는 키사이트 VNA 시리즈에 적용 가능한 테스트 MOI를 지원합니다.

MIPI 프로토콜 테스트

프로토콜 검증은 주로 인터페이스 계층에서 이루어집니다. MIPI 사양의 PHY 계층에서는 CSI-2, DSI-1, DigRF, CSI-3, UFS, UniPro, SSIC, mPCIe를 포함한 다양한 프로토콜이 지원됩니다. 각 프로토콜에는 고유한 요구 사항과 테스트가 있습니다. MIPI D-PHY 및 M-PHY 프로토콜 모두에서 물리 계층과 링크 계층 사이, 그리고 전송 계층과 상위 애플리케이션 계층 사이에 스택이 존재합니다. 오류가 어디에 있는지 정확히 식별하려면 해당 스택을 "들여다볼" 수 있는 것이 이상적입니다. 키사이트는 모바일 설계에 대한 폭넓고 심층적인 통찰력을 얻을 수 있도록 지원합니다.

MIPI 프로토콜 테스트 이미지

어떤 도움을 드릴까요?