Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
개발부터 규정 준수 검증까지
자동차 사이버 보안 및 규제 준수 간소화
보안 검증 강화를 위한 실제 환경 기반 IoT 위협 시뮬레이션
키사이트 자동차 사이버 보안 테스트는 사이버 위협에 대한 차량 전자 제어 장치(ECU) 및 네트워크의 복원력을 평가하여 연결된 자동차 시스템의 보안 및 규정 준수를 보장합니다. 이 플랫폼은 트래픽 생성, 위협 에뮬레이션 및 이상 탐지를 통합하여 CAN(Controller Area Network), LIN(Local Interconnect Network) 및 Automotive Ethernet을 포함한 표준 자동차 프로토콜 전반에서 악성 입력에 대한 ECU 응답을 평가합니다. 키사이트 자동차 사이버 보안은 ISO/SAE 21434 및 UNECE WP.29 요구 사항에 부합하는 사전 구성 또는 사용자 정의 테스트 케이스를 사용하여 자동화된 테스트 실행을 지원하며 유연성과 확장성을 위해 설계되었습니다. 온보드 물리적 인터페이스를 통해 DUT에 직접 연결됩니다. 독립형 도구로 배포하거나 HIL(Hardware-in-the-loop) 테스트베드에 통합하여 시뮬레이션된 주행 조건에서 폐쇄 루프 보안 검증을 수행할 수 있습니다. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
키사이트 IoT 보안 테스트 솔루션은 지능형 자동화, 실시간 분석 및 진화하는 위협 범위를 결합하여 개발의 모든 단계에서 연결된 디바이스의 보안을 검증할 수 있도록 지원합니다. 실제 사이버 공격을 시뮬레이션하도록 구축되어 소비자 및 산업용 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션 모두에 대해 임베디드 시스템, 통신 프로토콜 및 펌웨어 보안에 대한 높은 신뢰도의 테스트를 가능하게 합니다. 포인트 앤 클릭 사용자 인터페이스(UI) 또는 자동화 API를 통해 검증을 자동화하는 IoT 사이버 보안 테스트 플랫폼입니다. 이는 보안, 규정 준수 및 라벨링 요구 사항과 관련된 IoT 디바이스의 보안 격차를 식별할 수 있도록 지원하는 턴키 평가 도구입니다. 키사이트의 IoT 보안 테스트 플랫폼은 ANSI / CTA 2088-A, ETSI-EN 303 645, OWASP 및 Cyber Trust Mark와 같은 표준에 맞춰 규정 준수에 중점을 둔 테스트를 통해 가전제품에서 산업용 IoT에 이르기까지 광범위한 디바이스 유형 및 사용 사례를 지원합니다. 위협 인텔리전스 업데이트 및 확장 가능한 클라우드 통합을 통해 단일 디바이스를 검증하든 여러 디바이스를 관리하든 관계없이 새로운 위험에 앞서 나갈 수 있습니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.
키사이트 자동차 사이버 보안 테스트는 사이버 위협에 대한 차량 전자 제어 장치(ECU) 및 네트워크의 복원력을 평가하여 연결된 자동차 시스템의 보안 및 규정 준수를 보장합니다. 이 플랫폼은 트래픽 생성, 위협 에뮬레이션 및 이상 탐지를 통합하여 CAN(Controller Area Network), LIN(Local Interconnect Network) 및 Automotive Ethernet을 포함한 표준 자동차 프로토콜 전반에서 악성 입력에 대한 ECU 응답을 평가합니다. 키사이트 자동차 사이버 보안은 ISO/SAE 21434 및 UNECE WP.29 요구 사항에 부합하는 사전 구성 또는 사용자 정의 테스트 케이스를 사용하여 자동화된 테스트 실행을 지원하며 유연성과 확장성을 위해 설계되었습니다. 온보드 물리적 인터페이스를 통해 DUT에 직접 연결됩니다. 독립형 도구로 배포하거나 HIL(Hardware-in-the-loop) 테스트베드에 통합하여 시뮬레이션된 주행 조건에서 폐쇄 루프 보안 검증을 수행할 수 있습니다. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
키사이트 IoT 보안 테스트 솔루션은 지능형 자동화, 실시간 분석 및 진화하는 위협 범위를 결합하여 개발의 모든 단계에서 연결된 디바이스의 보안을 검증할 수 있도록 지원합니다. 실제 사이버 공격을 시뮬레이션하도록 구축되어 소비자 및 산업용 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션 모두에 대해 임베디드 시스템, 통신 프로토콜 및 펌웨어 보안에 대한 높은 신뢰도의 테스트를 가능하게 합니다. 포인트 앤 클릭 사용자 인터페이스(UI) 또는 자동화 API를 통해 검증을 자동화하는 IoT 사이버 보안 테스트 플랫폼입니다. 이는 보안, 규정 준수 및 라벨링 요구 사항과 관련된 IoT 디바이스의 보안 격차를 식별할 수 있도록 지원하는 턴키 평가 도구입니다. 키사이트의 IoT 보안 테스트 플랫폼은 ANSI / CTA 2088-A, ETSI-EN 303 645, OWASP 및 Cyber Trust Mark와 같은 표준에 맞춰 규정 준수에 중점을 둔 테스트를 통해 가전제품에서 산업용 IoT에 이르기까지 광범위한 디바이스 유형 및 사용 사례를 지원합니다. 위협 인텔리전스 업데이트 및 확장 가능한 클라우드 통합을 통해 단일 디바이스를 검증하든 여러 디바이스를 관리하든 관계없이 새로운 위험에 앞서 나갈 수 있습니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.
고급 IoT 보안 평가 플랫폼으로 연결된 장치를 보호하십시오. 확장성과 사용 편의성을 위해 설계된 이 솔루션은 다양한 IoT 애플리케이션에서 자동화된 사이버 보안 검증을 제공합니다. 클릭 인터페이스 또는 자동화 API를 사용하여 펌웨어 분석, 프로토콜 퍼징 및 취약점 스캔을 수행하십시오. ETSI EN 303 645 및 Cyber Trust Mark와 같은 주요 표준을 지원하여 규정 준수를 간소화하고 공급망 보증을 강화하며 안전하고 규정 준수 준비가 된 IoT 제품을 자신 있게 출시할 수 있도록 돕습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
IoT 디바이스는 제한된 컴퓨팅 리소스, 촉박한 출시 일정, 그리고 보안 우선 설계의 부재로 인해 다양한 보안 취약점에 노출되는 경우가 많습니다. 가장 일반적인 취약점 중 하나는 사용자가 거의 변경하지 않는 기본 또는 하드코딩된 자격 증명을 사용하는 것으로, 이는 공격자가 무단으로 액세스하는 것을 쉽게 만듭니다. 펌웨어 또한 또 다른 약점입니다. 암호화되지 않거나, 서명되지 않거나, 부팅 시 검증되지 않은 경우 공격자는 펌웨어를 추출, 역설계하거나 악성 버전으로 교체할 수 있습니다. 또한, 많은 디바이스가 여전히 HTTP 또는 MQTT와 같은 암호화되지 않은 통신 프로토콜에 의존하고 있어 전송 중 민감한 데이터를 노출하고 중간자 공격을 허용합니다.
UART 또는 JTAG와 같은 물리적 인터페이스가 때때로 활성 상태로 접근 가능하게 남아 있어 시스템에 대한 백도어를 제공합니다. 또한, 보안 부팅, 런타임 보호 및 암호화된 무선(OTA) 업데이트의 부재는 이러한 장치를 장기적인 악용에 취약하게 만들며, 특히 패치가 복잡한 현장 배포 환경에서 더욱 그렇습니다. 이러한 결함은 데이터 유출, 서비스 중단, 장치 원격 제어 또는 Mirai와 같은 봇넷에 장치가 편입되는 등 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
보안 테스트 플랫폼은 광범위한 네트워크 및 사이버 보안 장치를 평가하여 실제 조건에서 효과적으로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 이러한 장치에는 차세대 방화벽(NGFW), 침입 방지 시스템(IPS), 통합 위협 관리(UTM) 솔루션, 보안 웹 게이트웨이, VPN 집중 장치 및 데이터 손실 방지(DLP) 어플라이언스가 포함됩니다. 기존 엔터프라이즈 보안 외에도 이러한 테스트 솔루션은 자동차 제어 장치, 산업 제어 시스템(ICS) 및 IoT 보안 게이트웨이와 같은 특수 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 유연성은 네트워크 또는 엔드포인트 중심의 모든 보안 어플라이언스가 성능 및 복원력에 대해 스트레스 테스트를 받을 수 있도록 보장합니다.
이러한 솔루션은 다양한 부하 조건에서 정상 트래픽과 악성 트래픽 모두를 포함하는 실제 트래픽을 에뮬레이션하여 팀이 처리량과 가용성을 유지하면서 장치가 위협을 감지할 수 있는지 확인하는 데 도움을 줍니다. 실험실 또는 사전 배포 환경에서 이러한 테스트 도구를 사용함으로써 엔지니어는 생산에 영향을 미치기 전에 구성 오류, 정책 충돌 또는 하드웨어 제한 사항을 발견할 수 있습니다. 이러한 검증은 운영 위험을 줄이고 장치가 매우 동적인 위협 환경에서 기능 및 규정 준수 표준을 모두 충족하도록 보장합니다.
고급 보안 테스트 도구는 정상적인 사용자 행동과 광범위한 악성 활동을 모두 모방하는 트래픽을 생성하여 사이버 공격을 시뮬레이션합니다. 이러한 도구는 수천 개의 알려진 취약점, 멀웨어 시그니처 및 회피 기술을 포함하는 지속적으로 업데이트되는 위협 라이브러리에 의존합니다. 이 도구는 애플리케이션 계층 공격, 서비스 거부 플러드, 프로토콜 퍼징, 익스플로잇 체인 및 암호화된 페이로드를 복제할 수 있으며, 이 모든 것은 보안 디바이스가 이러한 위협을 탐지, 차단 또는 대응하는 방식을 평가하는 데 사용됩니다. 이러한 수준의 현실성은 통제되고 반복 가능한 조건에서 보안 메커니즘의 효과를 이해하는 데 필수적입니다.
알려진 공격 벡터를 시뮬레이션하는 것 외에도, 이러한 도구는 종종 프로토콜 인식 퍼징을 지원하여 테스터가 잘못되거나 예상치 못한 데이터를 전송함으로써 제로데이 취약점을 발견할 수 있도록 합니다. 일부 플랫폼은 MITRE ATT&CK, CVSS 또는 NIST SP 800-53과 같은 위협 프레임워크에 테스트 케이스를 매핑하여 검증을 위한 표준 기반 접근 방식을 제공하기도 합니다. 이러한 체계적인 테스트는 장치가 일반적인 위협을 감지할 뿐만 아니라 더 고급 또는 은밀한 침입 시도에도 강력하다는 것을 보장합니다. 그 결과는 탐지, 예방 및 복구 기능에 대한 종합적인 평가로 이어집니다.
배포 전에 보안 어플라이언스를 테스트하는 것은 매우 중요합니다. 이는 디바이스가 운영 조건에서 공급업체가 약속한 보호 기능을 실제로 제공하는지 확인하기 때문입니다. 방화벽 또는 침입 탐지 시스템은 기본 구성 검사를 통과할 수 있지만, 성능 제한, 잘못 구성된 규칙 또는 펌웨어 버그로 인해 실제 환경에서 특정 공격 패턴을 인식하거나 중지하지 못할 수 있습니다. 보안 테스트는 이러한 약점을 조기에 발견하는 데 도움이 되며, 팀이 실제 위협에 시스템을 노출하기 전에 디바이스 설정을 미세 조정하고, 정책을 강화하며, 성능을 최적화할 수 있도록 합니다.
또한 배포 전 테스트는 ISO 27001, GDPR, NIST 또는 SOC 2와 같은 사이버 보안 규정 및 표준 준수를 지원합니다. 이러한 프레임워크는 종종 시스템 강화 및 보안 검증에 대한 문서화된 증거를 요구합니다. 트래픽 시뮬레이션 및 공격 에뮬레이션을 사용한 정기적인 평가는 조직이 강력한 보안 태세를 구축하고 유지하여 다운타임을 줄이고 데이터 유출을 방지하며 안정적인 서비스 제공을 보장할 수 있도록 합니다. 궁극적으로 이는 미지의 요소를 줄이는 것입니다. 즉, 실제 공격이 발생했을 때 배치된 장치가 효과적으로 방어할 수 있도록 보장하는 것입니다.