Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
"기본 집적 회로부터 복잡한 시스템에 이르기까지 정밀하고 신뢰할 수 있는 테스트를 지원합니다.
키사이트는 SMU를 Essential, Expert, Pro의 세 가지 성능 등급으로 제공합니다.
필요한 기능과 성능에 따라 적합한 등급을 선택하여 구성할 수 있습니다."
키사이트 소스 측정 장치(SMU)는 동시 측정 기능과 함께 정밀한 전압 및 전류 소싱을 제공하여 반도체, 재료 및 전자 부품 테스트에 이상적입니다. 소스 분해능, 최소 전류 측정 분해능 및 채널 수에 따라 요구 사항을 충족하는 SMU 성능을 선택하십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
키사이트 소스 측정 장치(SMU)는 동시 측정 기능과 함께 정밀한 전압 및 전류 소싱을 제공하여 반도체, 재료 및 전자 부품 테스트에 이상적입니다. 소스 분해능, 최소 전류 측정 분해능 및 채널 수에 따라 요구 사항을 충족하는 SMU 성능을 선택하십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
반도체
에너지 효율적인 LED의 전류 및 전압(IV) 특성화
반도체
극히 낮은 전류 및 전압 레벨에서 IV 특성화 수행
반도체
정확하고 고해상도 전류-전압 측정을 통해 주요 광전지 파라미터 평가
제조
자동차 전자 장치의 저전류 측정을 위해 SMU를 인서킷 테스터와 통합
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
정밀 소스 측정 장치(SMU)는 전압과 전류를 동시에 소싱하고 측정하는 장비로, 종종 펨토암페어(fA) 및 나노볼트(nV) 수준까지 매우 높은 정확도를 제공합니다.
표준 계측기와 달리 SMU는 전원 공급 장치, 디지털 멀티미터 및 전자 부하의 기능을 단일 장치로 결합하고 4사분면에서 작동하며, 이는 전력을 공급하고 소비할 수 있음을 의미합니다.
키사이트테크놀로지스에서 개발한 SMU와 같은 최신 SMU는 정밀도, 안정성 및 저잡음이 중요한 반도체 특성화, IV 곡선 트레이싱, 누설 테스트 및 배터리 모델링에 널리 사용됩니다.
올바른 SMU를 선택하려면 먼저 디바이스에 필요한 전압 및 전류 범위를 결정하십시오. 키사이트 SMU는 고전력 및 초저전류 애플리케이션 모두에 광범위한 커버리지를 제공합니다. 다음으로, 특히 누설 테스트와 같은 저전류 측정의 경우 측정 정확도와 감도를 고려하십시오.
처리량이 중요하다면 측정 속도를 평가하고, 자체 발열을 줄이기 위한 펄스 소싱과 같은 기능을 찾아보십시오. 또한 채널 수, 컴플라이언스 보호 및 키사이트 PathWave와의 소프트웨어 통합을 고려하십시오.
이러한 요소를 애플리케이션에 맞춰 조정하면 정확하고 안정적이며 효율적인 테스트를 보장하는 키사이트 SMU를 선택할 수 있습니다.
SMU를 선택할 때 디바이스의 전체 작동 조건을 소싱하고 측정할 수 있도록 전압 및 전류 범위부터 시작하십시오. 키사이트 SMU는 고전력 및 저전력 애플리케이션 모두에 적합한 넓은 동적 범위를 제공합니다. 다음으로, 특히 저전류 또는 민감한 디바이스에서 정밀 측정에 중요한 분해능과 정확도를 고려하십시오.
측정 속도는 높은 처리량 테스트에 중요하며, 저잡음 성능은 안정적이고 반복 가능한 결과를 보장합니다. 또한 디바이스를 보호하기 위해 컴플라이언스 한계를 평가하고 자체 발열을 최소화하기 위해 펄스 측정 기능을 평가해야 합니다.
이러한 사양의 균형을 맞춤으로써 애플리케이션에 대해 정확하고 안정적이며 효율적인 측정을 제공하는 키사이트 SMU를 선택할 수 있습니다.
주요 SMU 사양의 균형을 맞추면 특정 테스트 요구 사항에 대한 최적의 성능을 보장합니다. 적절한 전압 및 전류 범위를 선택하면 측정 기능을 손상시키지 않고 디바이스를 완전히 특성화할 수 있습니다. 분해능 및 정확도에 대한 적절한 주의는 민감한 애플리케이션에 필수적인 작은 신호 변화의 정밀한 감지를 가능하게 합니다.
측정 속도를 고려하면 특히 생산 환경에서 데이터 무결성을 유지하면서 테스트 처리량을 개선하는 데 도움이 됩니다. 저잡음 성능, 컴플라이언스 보호 및 펄스 작동과 같은 기능은 측정 안정성을 더욱 향상시키고 테스트 중인 디바이스를 보호합니다.
키사이트 SMU는 이러한 파라미터를 최적화하도록 설계되어 광범위한 애플리케이션에서 정확하고 반복 가능하며 효율적인 결과를 얻을 수 있습니다.
SMU는 전압과 전류를 정밀하게 소싱하고 측정하는 기능 덕분에 반도체, 재료 및 디바이스 테스트에 널리 사용됩니다. 반도체 애플리케이션에서 키사이트 SMU는 트랜지스터, 다이오드 및 집적 회로와 같은 부품의 I-V 특성화, 디바이스 파라미터 추출 및 누설 전류 테스트에 일반적으로 사용됩니다.
재료 연구에서 SMU는 비저항 측정, 전도도 분석, 나노 재료 및 박막과 같은 신흥 재료의 특성화를 지원합니다. 디바이스 테스트의 경우 배터리 모델링, LED 및 센서 테스트, 신뢰성 연구에 사용됩니다.
키사이트 SMU는 이러한 다양한 애플리케이션에서 안정적이고 반복 가능한 결과를 보장하는 데 필요한 정확도, 저잡음 성능 및 유연성을 제공합니다.
정확하고 저잡음 측정을 보장하려면 외부 간섭을 최소화하기 위해 적절한 차폐 및 접지를 사용하는 것부터 시작하십시오. 케이블을 짧게 유지하고 저전류 측정 시 트라이액셜 또는 저잡음 케이블을 사용하십시오. SMU가 안정적인 작동 조건에 도달할 수 있도록 충분한 예열 시간을 허용하십시오.
노이즈를 줄이기 위해 적절한 통합 시간 및 필터링 설정을 선택하고 누설 전류를 최소화하기 위해 가드 기법을 사용하십시오. 적절한 고정 장치 설계와 깨끗한 연결 또한 측정 안정성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
키사이트 SMU는 고정밀 애플리케이션을 지원하기 위해 저잡음 아키텍처와 고급 측정 기능을 갖추고 설계되었습니다. 우수한 측정 관행과 키사이트의 기능을 결합하면 민감한 테스트 환경에서도 정확하고 안정적이며 반복 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.