Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
상호운용성 시험부터 엔드투엔드 네트워크 검증까지
최대 10GE까지 지원하는 실제 네트워크 에뮬레이션
최대 100GE까지 지원하는 고성능 네트워크 에뮬레이션
키사이트 네트워크 에뮬레이터 2는 100MbE, 1GE 및 10GE 손상 에뮬레이션을 위한 정밀 이더넷 테스트 장비로, 실제 및 최악의 네트워크 조건에서 애플리케이션, 프로토콜 및 하드웨어를 검증하는 데 이상적입니다. 8포트 FPGA 하드웨어 아키텍처를 기반으로 구축된 이 에뮬레이터는 라인 속도 성능과 유연한 리소스 관리를 제공하여 동일한 디바이스에서 속도를 혼합하여 동시에 혼합 속도 구성을 테스트할 수 있습니다. 네트워크 에뮬레이터를 관련 소프트웨어와 페어링하여 실제 네트워크 조건, 애플리케이션 트래픽 및 보안 위협을 에뮬레이션함으로써 완벽한 테스트 환경을 구축하고 복잡한 성능, 상호 운용성 및 재해 복구 시나리오를 자신 있게 처리할 수 있습니다.선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인해 보십시오.
키사이트 네트워크 에뮬레이터 3은 10GE에서 100GE까지의 속도를 지원하는 고속 이더넷 테스트 플랫폼입니다. 네트워크 에뮬레이터 2를 기반으로 구축된 이 모델은 더 높은 속도에서 전체 라인 속도 성능을 제공하며, 유연한 리소스 할당을 통해 단일 섀시에서 동시에 혼합 속도 구성을 가능하게 합니다. 또한 대기 시간, 지터, 패킷 손실 및 기타 손상에 대한 정밀한 제어를 통해 초고속 링크 속도로 실제 조건을 에뮬레이션하여 데이터 센터, 전송 및 재해 복구 테스트를 위한 네트워크 손상 시나리오를 에뮬레이션하는 데 이상적인 선택입니다. 랙 마운트 가능하며 엔터프라이즈급인 이들은 수천 개의 동시 세션, 동적 토폴로지 변경 및 네트워크 슬라이싱 시나리오를 지원하여 반복 가능한 대규모 에뮬레이션을 보장합니다.선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인해 보십시오.
키사이트 네트워크 에뮬레이터 2는 100MbE, 1GE 및 10GE 손상 에뮬레이션을 위한 정밀 이더넷 테스트 장비로, 실제 및 최악의 네트워크 조건에서 애플리케이션, 프로토콜 및 하드웨어를 검증하는 데 이상적입니다. 8포트 FPGA 하드웨어 아키텍처를 기반으로 구축된 이 에뮬레이터는 라인 속도 성능과 유연한 리소스 관리를 제공하여 동일한 디바이스에서 속도를 혼합하여 동시에 혼합 속도 구성을 테스트할 수 있습니다. 네트워크 에뮬레이터를 관련 소프트웨어와 페어링하여 실제 네트워크 조건, 애플리케이션 트래픽 및 보안 위협을 에뮬레이션함으로써 완벽한 테스트 환경을 구축하고 복잡한 성능, 상호 운용성 및 재해 복구 시나리오를 자신 있게 처리할 수 있습니다.선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인해 보십시오.
키사이트 네트워크 에뮬레이터 3은 10GE에서 100GE까지의 속도를 지원하는 고속 이더넷 테스트 플랫폼입니다. 네트워크 에뮬레이터 2를 기반으로 구축된 이 모델은 더 높은 속도에서 전체 라인 속도 성능을 제공하며, 유연한 리소스 할당을 통해 단일 섀시에서 동시에 혼합 속도 구성을 가능하게 합니다. 또한 대기 시간, 지터, 패킷 손실 및 기타 손상에 대한 정밀한 제어를 통해 초고속 링크 속도로 실제 조건을 에뮬레이션하여 데이터 센터, 전송 및 재해 복구 테스트를 위한 네트워크 손상 시나리오를 에뮬레이션하는 데 이상적인 선택입니다. 랙 마운트 가능하며 엔터프라이즈급인 이들은 수천 개의 동시 세션, 동적 토폴로지 변경 및 네트워크 슬라이싱 시나리오를 지원하여 반복 가능한 대규모 에뮬레이션을 보장합니다.선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인해 보십시오.
대기 시간, 지터 및 패킷 손실과 같은 네트워크 손상에 대한 정밀한 제어를 제공하는 애플리케이션 인식 에뮬레이션 엔진으로 구축된 키사이트 네트워크 에뮬레이터 3 솔루션을 사용하여 애플리케이션 성능을 검증하고 최적화하십시오. 비교할 수 없는 정확도로 실제 조건에서 테스트하여 숨겨진 성능 문제를 찾아내고 일관된 사용자 경험을 보장하십시오. 사용자에게 도달하기 전에 가장 미묘하고 드문 연결 중단을 밝혀내는 네트워크 에뮬레이터를 통해 애플리케이션 동작을 디버깅하고, 배포 위험을 줄이며, 릴리스 주기를 단축하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
네트워크 에뮬레이터는 배포 전에 실제 네트워크 조건의 제어된 버전에서 애플리케이션과 디바이스가 어떻게 작동하는지 검증합니다. 이는 현실적인 네트워크 조건에서 성능과 복원력을 평가하는 데 사용됩니다.
일반적인 용도는 다음과 같습니다.
키사이트는 제어된 검증 워크플로우를 위한 네트워크 에뮬레이션을 지원합니다.
네트워크 손상은 프로덕션 네트워크 동작을 재현하기 위해 트래픽 경로에 삽입되는 제어된 중단입니다. 이는 시스템이 저하되거나 불안정하거나 비대칭적인 조건에 어떻게 반응하는지 평가하는 데 사용됩니다.
일반적인 손상은 다음과 같습니다.
키사이트는 클라우드, 엔터프라이즈 및 하이브리드 환경 전반에서 반복 가능한 손상 테스트를 지원합니다.
네트워크 에뮬레이터는 대상 애플리케이션 및 워크플로에 맞춰 손상 기능, 인터페이스 속도, 규모 및 자동화 지원을 일치시켜 선택해야 합니다. 올바른 선택은 기술적 요구 사항과 검증 목표 모두에 따라 달라집니다.
선택 요인은 다음과 같습니다.
키사이트는 광범위한 검증 시나리오 전반에서 네트워크 에뮬레이션을 지원합니다.
네트워크 에뮬레이터는 프로덕션 네트워크 동작을 얼마나 정확하고 반복적으로 미러링할 수 있는지에 따라 정의됩니다. 가장 중요한 기능은 손상 테스트를 현실적이고 확장 가능하며 일관성 있게 만듭니다.
핵심 기능은 다음과 같습니다.
키사이트는 최신 검증 워크플로 전반에서 정밀한 손상 테스트를 지원합니다.
네트워크 에뮬레이션은 제어된 테스트 환경에서 실제 트래픽에 손상을 적용합니다. 네트워크 시뮬레이션은 동작을 추상적으로 모델링하는 반면, 트래픽 생성은 반드시 손상을 재현하지 않고도 부하를 생성합니다.
실질적인 차이점:
키사이트는 제어된 네트워크 검증에 네트워크 에뮬레이션 전문 지식을 제공합니다.
네트워크 에뮬레이터는 트래픽 경로에 제어된 손상을 삽입하여 테스트 중인 시스템이 실제와 유사한 중단을 경험하도록 함으로써 실제 환경 조건을 재현합니다. 이러한 손상은 개별적으로 또는 조합하여 적용할 수 있습니다.
일반적인 조건은 다음과 같습니다.
키사이트는 검증 및 문제 해결을 위해 실제 네트워크 동작 재현을 지원합니다.
네트워크 에뮬레이터는 배포 전에 저하되거나 예측 불가능한 네트워크 조건에서 애플리케이션 또는 디바이스를 검증해야 하는 모든 곳에 사용됩니다. 이는 엔터프라이즈 및 서비스 제공업체 환경 전반에 걸쳐 관련성이 있습니다.
일반적인 용도는 다음과 같습니다.
키사이트는 이러한 애플리케이션 전반에 걸쳐 네트워크 에뮬레이션을 지원합니다.
네트워크 에뮬레이터는 랩 워크플로, 회귀 환경 및 릴리스 파이프라인에 프로그래밍 방식으로 삽입될 수 있는 반복 가능한 손상 프로파일을 활성화하여 자동화된 테스트에 통합됩니다. 이는 개발 및 배포 주기 전반에 걸쳐 일관된 검증을 지원합니다.
통합 접근 방식은 다음과 같습니다.
키사이트는 자동화된 검증 및 랩 워크플로 통합을 위한 네트워크 에뮬레이션을 지원합니다.