IoT는 모든 것을 바꾸고 있습니다. 디바이스의 에너지 효율은 더 높아져야 하고 액세스 포인트는 더 많은 디바이스를 지원해야 하며, 다양한 이동 통신 IoT 및 무선 표준에서 무선 통신을 사용하고 네트워크 트래픽은 기하급수적으로 증가하는 추세로 전체 IoT 시스템을 대상으로 스트레스 테스트를 수행하고 적절한 보안 조치를 취해야 합니다.

물리 계층의 신호 무결성부터 어플리케이션 계층의 부하 테스트 및 보안까지, 키사이트의 IoT 테스트 솔루션은 전반적인 네트워크 스택을 지원합니다. 키사이트에서 확장 가능한 사물인터넷(IoT) 구축을 도와드립니다.

Keysight IoT Innovation Challenge: 수상자 발표

9월 21일, 최종 결선에 진출한 6개의 공학도 팀이 전 세계 각지에서 우승팀을 가리기 위해 뉴욕시에 모였습니다. 이번 결선에서는 스탠포드대학 팀이 우승하여 미화 50,000달러의 상금과 학교에 기증할 50,000달러 상당의 테스트 장비를 모두 차지했습니다. 또한 다른 세 팀이 특별상을 수상받았습니다.

"The student response we received was overwhelming, and we hope we played a small part in inspiring a next-generation of student innovators,…” ~ Cheryl Ajluni, Director of the IoT Innovation Challenge Program

미션 크리티컬 IoT 어플리케이션

미션 크리티컬 IoT 디바이스 및 네트워크는 열악한 환경과 때로 멀리 떨어진 장소에서도 결함 없이 더 오래, 더 많은 작업을 처리해야 합니다. 요구사항은 점점 까다로워지고 있습니다. 하지만 오늘날 전 세계에서 수십억 개를 사용하고 있으며, 1초마다 수백 개씩 늘어나는 IoT 디바이스의 사업 잠재력은 실로 무궁무진합니다.

테스트 및 측정 분야를 선도하는 기업인 키사이트에서 미션 크리티컬 IoT 생태계(디바이스, 무선 통신 및 네트워크)의 각 부문에서 직면하게 될 과제를 파악할 수 있도록 도와드립니다. 키사이트의 end-to-end 테스트 솔루션은 이러한 과제를 극복하고 강력하며 안전한 미션 크리티컬 디바이스 및 네트워크를 개발할 수 있도록 지원합니다.

IoT 테스트의 선두주자인 키사이트가 최대 난제를 해결해드립니다

IoT 테스트 솔루션 부문을 주도하는 키사이트

Visionary Innovation and Performance

“Keysight Technologies has ensured a best-in-class customer purchase experience for its test equipment to provide the right combination of hardware design and modular and automated calibration procedures, and to support new measurement challenges. [...]

“With its strong overall performance, Keysight Technologies has earned Frost & Sullivan’s 2016 Company of the Year Award for its contributions to the T&M market for IoT.”

Frost & Sullivan award, January 2017

다른 도움이 필요십니까?