IoTとワイヤレス技術は急速に進化しており、私たちの生活、仕事、遊び方を変えています。他の新技術と同様に、IoTには設計、テスト、検証、セキュリティ実装において多くの技術的考慮事項があります。包括的な「5つのC + 1」アプローチ(コネクティビティ、継続性、コンプライアンス、共存、サイバーセキュリティ、顧客体験)に従うことで、複雑なIoTソリューションがその性能限界の頂点に達し、顧客のニーズを満たし、実際の使用事例に耐えることができます。

キーサイトの包括的なIoTテストソリューションは、物理層のシグナルインテグリティからアプリケーション層の負荷テストやセキュリティまで、ネットワークスタック全体をカバーします。業界のトレンドを常に把握してください。今すぐキーサイトとともに、IoTの次のイノベーションを学びましょう。

IoTエコシステム全体にわたるインサイト

IoTセキュリティ

競争の激しい環境でデバイスが優位に立つことを確実にする

モノのインターネットは、数十億の相互接続されたスマートデバイスが交通、ヘルスケア、セキュリティ、通信を支援することで、私たちの世界を急速に変化させています。しかし、IoTデバイスの普及は、これらのデバイスが侵害されたり、オフラインになったりした場合に、前例のないリスクをもたらします。キーサイトが今日のIoTデバイスの欠陥を発見し修正するのにどのように役立つかをご覧ください。

IoTの次なるイノベーションを推進

IoTの5つのC + 1を活用して、設計およびテストの課題を克服し、時代の先を行きましょう。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?