何をお探しですか?
IoTウェアラブルデバイス
優れたバッテリー寿命と機能性の完璧なバランスを実現
ウェアラブルは至るところにあります。2020年だけでも推定4億1,100万台が販売される見込みです。これは膨大な数のIoTデバイスです。競争は激化するでしょう。
成功するウェアラブルは、「クールなIoTデバイス」であるだけでは不十分です。手頃な価格で信頼性が高くなくてはなりません。その動作が他のデバイスと干渉してはならず、またそれ自体が干渉に対して耐性がある必要があります。長いバッテリー寿命を確保するために、機能性とエネルギー効率の完璧なバランスを取る必要があります。次の「注目される」ウェアラブルの創造に取り組む際、キーサイトは、それが群衆の中で際立つために必要な電力効率と機能性を提供することを保証するためにここにいます。
IoTウェアラブルのバッテリー寿命を最適化
ウェアラブルにおいてバッテリー寿命は最も重要です。これを最適化するには、デバイスのあらゆる動作モードにおける電力と電流消費を正確に特性評価する必要があります。ほとんどのIoTデバイスの複雑な電力消費挙動を考慮すると、その測定は困難です。
キーサイトのIoTテストソリューションは、シームレスな電流レンジング技術を用いた正確なバッテリー消費テストにより、ウェアラブルデバイスの優れたバッテリー寿命を実現します。
ワイヤレス接続を確保
ウェアラブルテクノロジーの市場が拡大し続けるにつれて、信頼性の高いワイヤレス接続を確保することが課題となります。これらのデバイスは異なるワイヤレス通信プロトコルを使用しますが、同じスペクトルで動作します。その結果、マルチ無線干渉(同一チャネルまたは隣接チャネル)が問題となる可能性があります。
キーサイトのソリューションは、主要なIoTワイヤレス技術(LTE-M、802.11a/p、Bluetooth Low Energy、Z-Wave、ZigBee、Thread、Wi-Sun、NFC)すべてに対し、高性能な設計および検証テストを提供します。これらのソリューションにより、スペクトルを占有する競合他社の存在によって、ウェアラブルデバイスの性能が脅かされることがないように保証できます。
シグナルインテグリティとパワーインテグリティの問題を軽減
小型化と低消費電力化の推進に伴い、ウェアラブルデバイスは、より多くのシグナルインテグリティ (SI) およびパワーインテグリティ (PI) の問題に直面することがよくあります。一般的な問題には、クロストーク、歪み、過剰な損失、ミスマッチ、電源ノイズなどがあります。これらの問題に対処しないと、ウェアラブルデバイスに潜在的に有害な影響を与える可能性があります。課題は、損失/ミスマッチを最小限に抑えながら良好なクロストークと歪みを維持し、より厳密な電源レール許容範囲を達成することです。
当社のソリューションは、設計プロセスの初期段階でSIおよびPIの問題を発見し最小限に抑えることで、ウェアラブルの性能や市場投入までの時間に影響が及ぶのを防ぎます。
さらに詳しく
関連製品
IoTウェアラブルのテストでお困りですか?