量子

半導体イノベーションを推進するトレンドと技術を説明するハブ・アンド・スポーク方式の図解。

量子 設計と制御

量子デバイスの設計と制御から、エラー特性評価、スケーラブルなシステム統合に至るまで、キーサイトの量子ソリューションは、実験の複雑さを軽減し、開発サイクルを加速させ、研究者やエンジニアがプロトタイプから実用的な量子システムへとスケールアップするために必要なツールを提供します。

量子システムの拡張とイノベーションの加速

キーサイトは最近、規模と性能の両面で量子コンピューティングの限界を押し広げる、世界最大の量子制御システムを提供しました。

量子コンピューティングのユースケースとアプリケーションを見る

量子関連リソースを探る

量子に関するよくある質問

トランジスタのオン/オフ状態によって表現されるビットを用いて情報を処理する古典的なコンピュータとは異なり、量子コンピュータは量子ビット(またはキュービット)を用いて情報を保存および操作します。キュービットは古典物理学ではなく量子力学の法則に支配されており、量子プロセッサが根本的に異なる方法で動作することを可能にします。量子コンピュータでは、情報はキュービットの量子状態にエンコードされ、それらは重ね合わせの原理を通じて状態の組み合わせで存在できます。キュービットはまた、エンタングルメント(量子もつれ)を通じて互いに相関することができます。

これらの量子特性により、量子コンピュータは、古典的なマシンでは効率的に解決することが非現実的または不可能な特定の問題に取り組むことができます。キュービットは本質的に、量子情報処理の基盤を形成するユニークで強力な特性を持つ量子二準位系です。キュービットは、超伝導回路、トラップイオン、中性原子、集積フォトニクス、シリコンベースのスピンシステムなど、様々な量子プラットフォームを用いて物理的に実装でき、それぞれがスケーラブルな量子プロセッサを構築するための異なる利点を提供します。

古典的なコンピュータでは、情報はバイナリで保存および処理されます。つまり、単一のビットは「0」または「1」の2つの値しか表現できません。トランジスタの「オン」または「オフ」状態によって情報が表現される古典的なビットとは異なり、キュービットは「0」または「1」の状態のみに限定されません。実際には同時に両方の状態に存在できます。この現象は、量子物理学における基本的な概念であり、重ね合わせと呼ばれます。数学的には、キュービットの状態(特定の物理的実装に依存しない)を、ブロッホ球として知られる単位球上の点として表現できます。この球では、基底状態0は「北極」に、励起状態1は「南極」に位置します。この重ね合わせ状態は、エンタングルメント(量子もつれ)として知られる現象において、キュービットのレジスタ全体に広がることもあり、これが量子プロセッサユニット(QPU)に古典的な対応物に対する計算上の優位性を与えるために必要な要素です。QPUが表現できる量子状態の数は2Nに比例します。

量子コンピュータの古典的なコンピュータに対する性能向上は、暗号化とサイバーセキュリティ、創薬、材料科学および設計、サプライチェーン最適化、人工知能と機械学習、気候モデリングとエネルギー、計算化学と物理学、および金融サービスを含む複数の産業分野での応用につながります。

多くの実用的なユースケースにおいて、量子処理ユニット(QPU)は特殊なシミュレーションアクセラレータと見なすことができます。古典的なコンピュータを置き換えるのではなく、複雑な量子システムのシミュレーションや広大な解空間の探索など、古典的には手に負えない特定のステップを実行するために、既存のワークフローに統合される可能性が高いです。このハイブリッドアプローチにより、量子システムと古典システムが連携し、それぞれの強みを最大限に活用できます。

従来のコンピューティングエラーは、通常、1つ以上のビットが予期せず反転することによって発生します。これらのビット反転を修正し、システムを期待される状態に戻すためのエラー訂正戦略が開発されてきました。今日、古典的なコンピューティングのエラー訂正は通常不要であり、故障が壊滅的である場合や、宇宙ミッションのようにコンピュータがエラーを発生しやすい環境にある場合に使用されます。

量子コヒーレンスの喪失(デコヒーレンスとして知られる)は、量子重ね合わせが測定時に古典的な状態に崩壊することによって発生します。これは、観測者による意図的な測定であるか、環境からのノイズによって引き起こされるかに関わらず発生します。量子システムは違いを区別できません。デコヒーレンスの存在により、量子コンピュータを構築する量子エンジニアは、以下の点に対処する必要があります。

  1. キュービットレジスタは、偽のエネルギー交換を避けるため、その環境から電磁的にも熱的にも隔離されている必要があります。
  2. キュービット操作(すなわち、単一キュービットゲートおよび2キュービットゲート)は、デコヒーレンス時間と比較して高速である必要があります。
  3. 量子ビットの測定 (読み出し) は高速である必要があり、量子状態を変化させてはなりません (非破壊)。

したがって、量子ビットのコヒーレンス時間の測定は、あらゆる量子ラボにおける基礎の1つです。これは、量子ビット自体の品質とそのシールド、量子ゲートを使用した動作方法、および量子ビット読み出しの特性に関する重要な情報を提供します。

重ね合わせともつれのユニークな特性により、量子コンピューティング、通信、センシングなどの量子アプリケーションにおいて、これまで想像もできなかった性能が実現します。重ね合わせは量子力学の確率的性質から生じ、システムが観測または測定されない限り持続します。測定が行われると、量子状態は単一の確定的な結果に収束します。この挙動はブロッホ球を使用して視覚化できます。ブロッホ球では、量子ビットの状態は単位球の表面上の点に対応します。超伝導量子ビットの場合、測定は通常、北極と南極を結ぶz軸に沿って実行されます。いずれかの極の状態は確定的な結果 (0または1) をもたらし、赤道上の状態は、いずれかの値を測定する等しい確率をもたらします。

エンタングルメント(量子もつれ)は、キュービット間に強い相関を確立することでこれらの能力をさらに増幅させ、各キュービットの状態が他のキュービットから独立して記述できないようにします。この相互接続性により、量子演算は高度に協調された方法で多数のキュービットに同時に作用し、正しい結果を強化し、誤った結果を抑制する干渉効果を生み出します。量子処理ユニット(QPU)の計算能力は、この集合的な振る舞いから生まれます。N個のエンタングルしたキュービットのレジスタは2ᴺ個の係数で記述され、システムが指数関数的に大きな可能性の空間を一度に表現および操作することを可能にします。その結果、量子アルゴリズムは多くの潜在的な解を並行して探索でき、特定の種類の問題に対して古典的なアプローチよりも劇的な効率向上をもたらします。

複数の主要なテクノロジー企業が現在、量子優位性を実証しています。これは、古典的なスーパーコンピュータでは事実上不可能であった問題を量子コンピュータが解決できる能力です。量子アルゴリズムは、複雑なモンテカルロシミュレーションを実行するために必要な処理時間を大幅に短縮し、これまで管理不能だった変数を考慮できる高度なリスク評価を可能にします。

汎用量子コンピューティングはまだ先のことですが、特殊な量子プロセッサはすでに、ビジネス運営に直接影響を与える商業的に関連性の高いアプリケーションの最適化問題に取り組んでいます。独自の方式を通じて、量子優位性を持続可能な競争上の差別化要因として確立するには、少なくとも5年かかると予測されています。

量子通信は、量子力学の原理を使用して情報を送信する方法であり、これにより情報の安全な送信が可能になります。量子通信は、量子鍵配送 (QKD)、量子テレポーテーション、量子もつれなど、さまざまな方法で実現できます。送信を傍受または盗聴しようとすると、量子状態が崩壊し、送信者と受信者の両方にセキュリティ侵害を警告します。

次の課題を解決しましょう。

弊社エキスパートとのミーティングやデモをご予約ください