무엇을 찾고 있습니까?
IoT 웨어러블
탁월한 배터리 수명과 기능성 간의 완벽한 균형 실현
웨어러블 기기는 어디에나 있습니다. 2020년에만 약 4억 1,100만 대가 판매될 것으로 예상됩니다. 이는 엄청난 수의 IoT 디바이스입니다. 경쟁은 치열할 것입니다.
성공적인 웨어러블은 단순히 “멋진 IoT 디바이스” 이상이어야 합니다. 합리적인 가격과 신뢰성을 갖춰야 합니다. 다른 디바이스에 간섭을 주지 않아야 하며, 자체적으로 간섭에 면역되어야 합니다. 긴 배터리 수명을 보장하기 위해 기능성과 에너지 효율성 사이에서 완벽한 균형을 이루어야 합니다. 차세대 “인기” 웨어러블을 개발하는 데 있어 키사이트는 귀사의 제품이 경쟁에서 두각을 나타내는 데 필요한 전력 효율성과 기능을 제공하도록 지원합니다.
IoT 웨어러블의 배터리 수명 최적화
웨어러블 기기에서는 배터리 수명이 가장 중요합니다. 이를 최적화하려면 모든 작동 모드에서 장치의 전력 및 전류 소모에 대한 정확한 특성화가 필요합니다. 대부분의 IoT 장치의 복잡한 전력 소비 동작을 고려할 때 측정하기 어렵습니다.
키사이트의 IoT 테스트 솔루션은 당사의 끊김 없는 전류 범위 지정 기술을 활용하는 정확한 배터리 소모 테스트를 통해 웨어러블 기기의 탁월한 배터리 수명을 달성할 수 있도록 지원합니다.
무선 연결성 보장
웨어러블 기술 시장이 계속 성장함에 따라 안정적인 무선 연결을 보장하는 것이 과제가 될 것입니다. 디바이스는 서로 다른 무선 통신 프로토콜을 사용하지만 동일한 스펙트럼에서 작동할 것입니다. 결과적으로 다중 무선 간섭(동일 채널 또는 인접 채널)이 문제가 될 수 있습니다.
키사이트의 솔루션은 모든 주요 IoT 무선 기술(LTE-M, 802.11a/p, Bluetooth Low Energy, Z-Wave, ZigBee, Thread, Wi-Sun, NFC)을 위한 고성능 설계 및 검증 테스트를 제공합니다. 이러한 솔루션을 통해 스펙트럼을 독점하는 경쟁업체의 존재로 인해 웨어러블 디바이스의 성능이 위협받지 않도록 보장할 수 있습니다.
신호 및 전력 무결성 문제 완화
더 작은 크기와 더 낮은 전력을 추구함에 따라 웨어러블 기기는 종종 더 많은 신호 무결성(SI) 및 전력 무결성(PI) 문제를 겪습니다. 일반적인 문제로는 누화, 왜곡, 과도한 손실, 불일치 및 전원 공급 장치 노이즈가 있습니다. 이러한 문제를 해결하지 못하면 웨어러블 기기에 잠재적으로 해로운 영향을 미칠 수 있습니다. 과제는 손실/불일치를 최소화하고 더 엄격한 전력 레일 허용 오차를 달성하면서 양호한 누화 및 왜곡을 유지하는 것입니다.
키사이트 솔루션을 통해 설계 프로세스 초기에 SI 및 PI 문제를 찾아 최소화하여 웨어러블의 성능이나 시장 출시 시간에 영향을 미치기 전에 해결할 수 있습니다.
추가 자료
관련 제품
귀사의 IoT 웨어러블 테스트에 도움이 필요하십니까?