Wearables sind allgegenwärtig. Allein im Jahr 2020 werden schätzungsweise 411 Millionen verkauft werden. Das sind eine Menge IoT-Geräte. Der Wettbewerb wird heftig sein.

Ein erfolgreiches Wearable muss mehr sein als nur ein "cooles IoT-Gerät". Es muss erschwinglich und zuverlässig sein. Sein Betrieb darf andere Geräte nicht stören und es muss selbst immun gegen Störungen sein. Es muss das perfekte Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Energieeffizienz finden, um eine lange Batterielebensdauer zu gewährleisten. Keysight hilft Ihnen bei der Entwicklung des nächsten "heißen" Wearables und stellt sicher, dass es die Energieeffizienz und Funktionalität bietet, die Sie benötigen, um sich von der Masse abzuheben.

Optimieren Sie die Batterielebensdauer Ihrer IoT-Wearables

Die Batterielebensdauer ist bei Wearables das A und O. Ihre Optimierung erfordert eine genaue Charakterisierung der Leistungs- und Stromaufnahme eines Geräts in allen Betriebsmodi. Angesichts des komplexen Stromverbrauchsverhaltens der meisten IoT-Geräte ist dies schwer zu messen.

Mit den IoT-Prüflösungen von Keysight können Sie eine außergewöhnliche Batterielebensdauer für Ihre Wearables durch genaue Batterieentladungstests erreichen, die unsere nahtlose Strommessungstechnologie nutzen.

Optimieren Sie die Batterielebensdauer Ihrer IoT-Wearables
Sicherstellung der drahtlosen Konnektivität Ihrer IoT-Wearables

Sicherstellen der drahtlosen Konnektivität

Da der Markt für tragbare Technologien weiter wächst, wird die Gewährleistung einer zuverlässigen drahtlosen Verbindung eine Herausforderung darstellen. Die Geräte verwenden unterschiedliche drahtlose Kommunikationsprotokolle, arbeiten aber im selben Spektrum. Infolgedessen können Interferenzen zwischen mehreren Funkgeräten (Gleichkanal oder Nachbarkanal) problematisch werden.

Die Lösungen von Keysight bieten leistungsstarke Design- und Verifizierungstests für alle wichtigen IoT-Funktechnologien (LTE-M, 802.11a/p, Bluetooth Low Energy, Z-Wave, ZigBee, Thread, Wi-Sun und NFC). Mit diesen Lösungen können Sie sicherstellen, dass die Leistung Ihres tragbaren Geräts nicht durch das Vorhandensein von Konkurrenten, die das Spektrum beanspruchen, beeinträchtigt wird.

Entschärfung von Signal- und Leistungsintegritätsproblemen

Mit dem Streben nach kleineren Abmessungen und geringerem Stromverbrauch treten bei Wearables häufig Probleme mit der Signalintegrität (SI) und der Energieintegrität (PI) auf. Zu den häufigsten Problemen gehören Übersprechen, Verzerrungen, übermäßige Verluste, Fehlanpassungen und Rauschen in der Stromversorgung. Wenn diese Probleme nicht behoben werden, kann sich dies nachteilig auf das Wearable auswirken. Die Herausforderung besteht darin, ein gutes Übersprechen und eine gute Verzerrung beizubehalten und gleichzeitig die Verluste/Fehlanpassung zu minimieren und engere Toleranzen für die Stromschienen zu erreichen.

Unsere Lösungen ermöglichen es Ihnen, SI- und PI-Probleme bereits in einem frühen Stadium des Designprozesses zu erkennen und zu minimieren, bevor sie sich auf die Leistung oder die Markteinführung Ihres Wearables auswirken können.

Entschärfen Sie Probleme mit der Signal- und Stromversorgungsintegrität für Ihre Wearables

Brauchen Sie Hilfe beim Testen Ihrer IoT-Wearables?