I dispositivi indossabili sono ovunque. Si stima che solo nel 2020 ne saranno venduti 411 milioni. Si tratta di un gran numero di dispositivi IoT. La concorrenza sarà feroce.

Il wearable di successo deve essere più di un semplice "dispositivo IoT". Deve essere conveniente e affidabile. Il suo funzionamento non può interferire con altri dispositivi e deve essere immune da interferenze. Deve trovare il perfetto equilibrio tra funzionalità ed efficienza energetica per garantire una lunga durata della batteria. Mentre lavorate per creare il prossimo wearable "hot", Keysight è qui per garantire che offra l'efficienza energetica e la funzionalità necessarie per distinguersi dalla massa.

Ottimizzare la durata della batteria dei dispositivi indossabili IoT

La durata della batteria è fondamentale negli indossabili. Per ottimizzarla è necessaria una caratterizzazione accurata della potenza e della corrente assorbita dal dispositivo in tutte le modalità di funzionamento. Dato il complesso comportamento di consumo energetico della maggior parte dei dispositivi IoT, è difficile misurarlo.

Le soluzioni di test IoT di Keysight consentono di ottenere un'eccezionale durata della batteria per i vostri wearable grazie a test accurati di scaricamento della batteria che impiegano la nostra tecnologia di ricerca della corrente senza soluzione di continuità.

Ottimizzare la durata della batteria dei dispositivi indossabili IoT
Garantite wireless dei vostri dispositivi indossabili IoT

Garantire Wireless

Con la continua crescita del mercato della tecnologia indossabile, garantire wireless affidabile rappresenterà una sfida. I dispositivi utilizzeranno protocolli wireless diversi, ma opereranno sulla stessa banda di frequenza. Di conseguenza, le interferenze multi-radio (canale co-canale o canale adiacente) potrebbero diventare problematiche.

Le soluzioni Keysight offrono test di progettazione e verifica ad alte prestazioni per tutte wireless principali wireless IoT (LTE-M, 802.11a/p, Bluetooth Low Energy, Z-Wave, ZigBee, Thread, Wi-Sun e NFC). Con queste soluzioni, potete garantire che le prestazioni dei vostri dispositivi indossabili non siano compromesse dalla presenza di concorrenti che occupano lo spettro.

Attenuare i problemi di integrità del segnale e dell'alimentazione

Con la tendenza a ridurre le dimensioni e la potenza, i dispositivi indossabili presentano spesso problemi di integrità del segnale (SI) e dell'alimentazione (PI). I problemi più comuni includono diafonia, distorsione, perdite eccessive, disadattamento e disturbi dell'alimentazione. La mancata gestione di questi problemi può avere un effetto potenzialmente dannoso sul wearable. La sfida consiste nel mantenere una buona diafonia e distorsione, riducendo al minimo le perdite e il disadattamento e ottenendo tolleranze di alimentazione più strette.

Le nostre soluzioni consentono di individuare e ridurre al minimo i problemi di SI e PI nelle prime fasi del processo di progettazione, prima che possano influire sulle prestazioni o sui tempi di commercializzazione del vostro wearable.

Ridurre i problemi di integrità del segnale e dell'alimentazione per i vostri wearable

Volete un aiuto per testare i vostri dispositivi indossabili IoT?