O que você está procurando?
IoT Wearables
Obtenha o equilíbrio perfeito entre a excepcional duração da bateria e a funcionalidade
Os wearables estão em toda parte. Estima-se que 411 milhões serão vendidos somente em 2020. Isso representa uma grande quantidade de dispositivos de IoT. A concorrência será acirrada.
O wearable de sucesso deve ser mais do que apenas um "dispositivo IoT legal". Ele deve ser acessível e confiável. Sua operação não pode interferir em outros dispositivos e ele próprio deve ser imune a interferências. Ele deve atingir o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e eficiência energética para garantir uma longa duração da bateria. Enquanto você trabalha para criar o próximo wearable "quente", a Keysight está aqui para garantir que ele ofereça a eficiência energética e a funcionalidade necessárias para se destacar da multidão.
Otimize a vida útil da bateria de seus wearables de IoT
A duração da bateria é fundamental em dispositivos vestíveis. Para otimizá-la, é necessária uma caracterização precisa do consumo de energia e de corrente de um dispositivo durante todos os modos de operação. Dado o complexo comportamento de consumo de energia da maioria dos dispositivos de IoT, é difícil medir isso.
As soluções de teste de IoT da Keysight permitem que você obtenha uma vida útil excepcional da bateria para seus wearables por meio de testes precisos de drenagem de bateria que empregam nossa tecnologia de variação de corrente contínua.
Garanta a conectividade sem fio
Como o mercado de tecnologia vestível continua a crescer, garantir uma conectividade sem fio confiável será um desafio. Os dispositivos usarão diferentes protocolos de comunicação sem fio, mas operarão no mesmo espectro. Como resultado, a interferência de vários rádios (co-canal ou canal adjacente) pode se tornar problemática.
As soluções da Keysight fornecem testes de design e verificação de alto desempenho para todas as principais tecnologias sem fio da IoT (LTE-M, 802.11a/p, Bluetooth Low Energy, Z-Wave, ZigBee, Thread, Wi-Sun e NFC). Com essas soluções, você pode garantir que o desempenho do seu dispositivo vestível não será ameaçado pela presença de concorrentes que monopolizam o espectro.
Reduzir problemas de integridade de sinal e energia
Com o impulso em direção a tamanhos menores e menor consumo de energia, os dispositivos vestíveis geralmente apresentam mais problemas de integridade de sinal (SI) e integridade de energia (PI). Os problemas comuns incluem diafonia, distorção, perdas excessivas, incompatibilidade e ruído da fonte de alimentação. A incapacidade de lidar com esses problemas pode ter um efeito potencialmente prejudicial para o dispositivo vestível. O desafio é manter uma boa diafonia e distorção e, ao mesmo tempo, minimizar as perdas/incompatibilidades e obter tolerâncias de trilho de alimentação mais rígidas.
Nossas soluções permitem que você encontre e minimize os problemas de SI e PI no início do processo de design, antes que eles possam afetar o desempenho do seu wearable ou o tempo de lançamento no mercado.
Leitura adicional
Produtos relacionados
Deseja ajuda para testar seus wearables de IoT?