IoTデバイスは非常に便利なものであり、私たちの日常生活に急速に浸透しています。しかし、狭い空間に多数のデバイスが存在すると、製品設計、テスト、パフォーマンス、およびセキュリティの複雑さが増大します。

設計エンジニアとIoTデバイスメーカーは、これらのデバイスが信頼性が高く安全であることを保証するために、設計とテストにおいて課題に直面しています。彼らは、IoTデバイスのライフサイクル全体にわたる5つの「C」の課題(接続性、継続性、コンプライアンス、共存、サイバーセキュリティ)に対処する必要があります。キーサイトは、堅牢で回復力のあるIoTデバイスの構築を支援します。

ワイヤレスデバイス向けエンドツーエンドバッテリーソリューション

エンドツーエンド バッテリーソリューション

電力革命の進展により、バッテリー技術の信頼性が向上し、ポータビリティと利便性への移行が進んでいます。

これは、バッテリー製造だけでなく、バッテリー駆動デバイスの市場成長も牽引しています。

デバイスエンジニアとして、デバイスのアプリケーションをサポートする最適なバッテリーを選択するために、バッテリー性能を特性評価する必要がある場合があります。

あるいは、バッテリーを設計・製造している場合、セル設計の自己放電挙動を評価する必要があるかもしれません。

お客様のテストニーズがどのようなものであっても、キーサイトは幅広いバッテリーソリューションでサポートする準備ができています。

IoTの5つのCを超えたテスト: カスタマーエクスペリエンス

IoTシステムがより複雑化し、ミッションクリティカルになるにつれて、最高品質のデバイスと最高の顧客体験を提供するためには、製品開発ライフサイクル全体でユーザーエクスペリエンスのテストを組み込むことが不可欠です。

キーサイトは、テストおよび測定の専門知識を通じて、デジタル時代のイノベーションを加速するよう努めています。当社のエンドツーエンドの顧客体験テストソリューションは、ハードウェア機器とソフトウェアをさらに4つのコンポーネントと統合します。 

  • 計測器の測定制御インターフェースによるデバイスの物理モデリング
  • 高度な自動化によるシミュレーションにより、より迅速かつ高精度な開発が可能になります。
  • 実際のユーザーシナリオをシミュレートできるソフトウェアまたはアプリケーションモデリング
  • 機械学習と組み合わせたクラウドソフトウェアモデリングと分析により、ユーザー行動をプロファイリング
IoTデバイスを使用しているお客様
IoTデバイスのシグナルインテグリティおよびパワーインテグリティテスト

シグナル/パワーインテグリティテスト

低消費電力で高集積のミックスドシグナルICは、特にクロストークの影響を受けやすくなっています。同様に、低電力配電ネットワークは通常、電源許容範囲がはるかに小さいため、クロックやデジタルデータが、電源レールに乗るリップル、ノイズ、過渡現象の影響をより受けやすくなります。

成功し、信頼性の高いIoT設計を実現するには、シグナルおよびパワーインテグリティの問題に対するテストが不可欠です。物理層の時間領域および周波数領域測定と包括的な解析ソフトウェアは、ボードスピンを削減し、製品をより迅速に市場投入するために必要です。

キーサイトのシグナルインテグリティおよびパワーインテグリティのシミュレーションおよび測定ツールは、モバイル業界プロセッサインターフェース(MIPI)からダブルデータレート(DDR)まで、すべての主要なデジタル設計および相互接続規格のテストに適しています。

規制コンプライアンス試験

IoTチップセット、モジュール、デバイスの発売競争は、テストラボを限界まで追い込んでいます。キーサイトの規制テストソリューションは、非免許帯域で動作するワイヤレスデバイスの認証を加速します。

進化する規制基準に対応し、市場投入までの期間の要求を満たすために、ラボを整備してください。専用のテストソフトウェアと、テストニーズに合わせて構成可能な柔軟で拡張性の高いソリューションにより、コンプライアンス・テスト・ワークフローを簡素化します。

IoTデバイスの法規制適合性試験
IoTデバイス向け設計およびシミュレーションツール

設計およびシミュレーションツール

ミックスドシグナル集積回路(IC)技術の進歩は、IoTデバイスの主要な実現要因となっており、デバイスはプリントアンテナ、複数のアンテナ、複数の無線をますます使用しています。集積度の向上により、低コスト、低消費電力、および高性能が実現されます。

複雑さが増すにつれて、電気的、熱的、機械的挙動を完全に評価する必要があります。キーサイトの設計およびシミュレーションツールは、コンポーネントレベルからシステムレベルまで、複数の領域とテクノロジーにわたる正確でシームレスなコシミュレーションフローをサポートします。

サイバーセキュリティ検証

モノのインターネット(IoT)は、何十億もの相互接続されたスマートデバイスが交通、ヘルスケア、セキュリティ、通信を支援することで、私たちの世界を急速に変化させています。これらのデバイスを展開する前にセキュリティを確保することは、プライバシーの損失、金銭的損失、さらには個人の安全や国家防衛へのリスクを防ぐ上で極めて重要です。

通信チップセット、デバイスファームウェア、アプリケーションを含むフルスタックセキュリティを評価することにより、キーサイトのIoTセキュリティ評価は、スマートウォッチからヘッドホン、コネクテッドカー、医療用インプラントに至るまで、事実上あらゆるIoTデバイスのセキュリティを検証できます。

IoTデバイスの法規制適合性試験

IoT教育ハブ:デバイステスト

必要な性能とバッテリー寿命を備えたIoTデバイスの設計は、簡単な作業ではありません。直面する課題を深く理解し、適切なソリューションを選択するだけでは不十分です。それらのソリューションを課題解決にどのように活用するか、そして従うべき最適な測定のヒントと実践方法を知る必要があります。

IoT Education Hubでは、IoTデバイスのテストに関する最新の教育リソースにアクセスできます。貴重な「ハウツー」情報をダウンロードし、IoTデバイスを最小限のボード再設計で開発し、実世界向けに徹底的にテストされ、競合他社に先駆けてタイムリーに市場投入できる方法を学びましょう。

キーサイトのIoT教育ハブが、今日のIoTの可能性を実現するためにお客様を支援します。

IoTデバイスのテストに関する教育リソース

IoTデバイスのテストを加速する

ホワイトペーパー 2020.05.22

ワイヤレス医療機器は「病院グレード」か?

「スマート」輸液ポンプ、電子医療記録 (EMR) へのユビキタスなモバイルアクセス、標準ベースのネットワークによるコスト削減といったイノベーションに牽引され、Wi-Fi対応医療機器が増加しています。これらのモノのインターネット (IoT) デバイスは、ヘルスケアに革命をもたらし、医療従事者がサービスを提供する方法を変革しています。今日、患者を監視するために使用されている単なるワイヤレス医療機器は、明日には医療従事者が差し迫った健康危機が発生する前にそれを防ぐことを可能にするかもしれません。しかし、このビジョンは、ワイヤレス医療機器とそれらが動作するネットワークが、病院レベルの接続性、セキュリティ、およびモビリティを提供できる場合にのみ実現できます。このミッションクリティカルな環境では、何も偶然に任せることはできません。このホワイトペーパーでは、WLANと病院環境におけるワイヤレス医療機器の増加に影響を与える多様な課題を探ります。IoT製品のリリースが失敗した2つの実例を検証し、ワイヤレス医療機器の性能最適化に内在するリスクと問題の概要を提供します。そして、これらのリスクを費用対効果の高い方法で軽減し、生命に関わる展開シナリオで最高レベルの品質を確保するためのベストプラクティスを概説します。

2020.05.22

IoTデバイスのテスト – よくあるご質問

IoTデバイスのテストとは、設計およびテストエンジニアがIoTデバイスの機能性、信頼性、性能、セキュリティを評価するために用いるプロセスです。IoTテストは、研究開発段階のラボから現場での運用に至るまで、IoTデバイスのライフサイクル全体にわたります。

IoTデバイスは、フィットネス活動の追跡から産業オートメーションまで、様々なアプリケーションで幅広い機能を実行します。これらのデバイスは、他のデバイスやシステムと通信し、限られたリソースを使用して長期間にわたって動作する必要があります。また、世界中の様々な規格に準拠し、セキュリティが確保されている必要があります。その結果、以下を含む様々な種類のテストが必要です。

  • 接続性テスト
  • 導通試験
  • コンプライアンス試験
  • 共存テスト
  • サイバーセキュリティテスト
  • カスタマーエクスペリエンス・テスト

IoTデバイスのコネクティビティをテストすることで、デバイスが相互に、クラウドに、そして周囲の世界に接続できることを保証します。

継続性テストは、設計およびテストエンジニアがバッテリー・プロトコルとソフトウェア機能を最適化してバッテリー寿命を延ばすことを可能にします。これは、スマートメーターや産業用ワイヤレスセンサーのように充電間隔が長くても長時間動作する必要があるIoTデバイス、およびペースメーカーのような重要なアプリケーションで使用されるIoTデバイスにとって不可欠な特性です。

コンプライアンス・テストは、IoTデバイスが様々な無線規格およびグローバルな規制要件を満たしていることを確認します。この種のテストは、IoTデバイスメーカーが市場参入するために不可欠な2種類の認証テスト(適合性およびコンプライアンス)をカバーします。

IoTデバイスは、ますます混雑するワイヤレス環境で動作します。共存テストは、これらのデバイスが他のデバイスの存在下でも動作できることを保証するのに役立ちます。このようなテストにより、IoTデバイスメーカーは、意図しない信号が存在する状況で、デバイスが機能的ワイヤレス性能(FWP)を維持するリスクと能力を評価できます。

サイバーセキュリティテストは、IoTデバイスを潜在的なセキュリティ脅威から保護するのに役立ちます。この種のテストは、IoTデバイスメーカーがセキュリティの脆弱性を特定し、修正するために極めて重要です。

最後に、顧客体験テストは、IoTデバイスがエンドユーザーに高品質な体験を提供することを保証するのに役立ちます。この種のテストは、IoTデバイスメーカーが市場で競争優位性を獲得するために不可欠です。

IoTテストは、IoTデバイスが意図したとおりに動作することを保証するのに役立つため、IoTデバイスの成功裡の開発と展開において重要な役割を果たします。このようなテストは、いくつかの理由から重要性を増しています。

  • IoTデバイスは、消費者向けユースケースを超えて、より重要なアプリケーションへと適用範囲を拡大しています。
  • ワイヤレス規格は急速に進化し続けています。
  • IoTデバイスは急増しており、それらが動作する環境はますます高密度になっています。

IoTデバイスのテストに関して支援が必要ですか?