IoT 디바이스는 뛰어난 편의성을 제공하며 빠르게 우리 일상생활에 자리 잡고 있습니다. 하지만 좁은 공간에 많은 디바이스가 있으면 제품 설계, 테스트, 성능 및 보안 측면에서 복잡성이 증가합니다.

설계 엔지니어와 IoT 디바이스 제조업체는 디바이스의 신뢰성과 보안을 보장하기 위해 설계 및 테스트에 어려움을 겪고 있습니다. 이들은 IoT 디바이스 수명 주기 전반에 걸쳐 연결성(connectivity), 연속성(continuity), 규정 준수(compliance), 공존(coexistence), 사이버 보안(cybersecurity)이라는 다섯 가지 "C" 과제를 해결해야 합니다. 키사이트는 견고하고 탄력적인 IoT 디바이스를 구축하는 데 도움을 드립니다.

무선 장치용 종단 간 배터리 솔루션

종단 간 배터리 솔루션

전력 혁명의 부상은 점점 더 신뢰할 수 있는 배터리 기술과 휴대성 및 편의성으로의 전환을 보여줍니다.

이는 배터리 제조뿐만 아니라 배터리 구동 장치에 대한 시장 성장을 주도하고 있습니다.

디바이스 엔지니어로서, 디바이스 애플리케이션을 지원하는 최적의 배터리를 선택하기 위해 배터리 성능을 특성화해야 할 수 있습니다.

또는 배터리를 설계 및 제조하는 경우 셀 설계의 자가 방전 동작을 평가해야 할 수 있습니다.

어떤 테스트 요구사항이든 키사이트는 방대한 배터리 솔루션으로 지원할 준비가 되어 있습니다.

IoT의 5가지 C를 넘어서는 테스트: 고객 경험

IoT 시스템이 더욱 복잡해지고 미션 크리티컬해짐에 따라, 제품 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 사용자 경험 테스트를 통합하는 것은 최고 품질의 디바이스와 최상의 고객 경험을 제공하는 데 필수적입니다.

키사이트는 테스트 및 측정 전문 지식을 통해 디지털 시대의 혁신을 가속화하기 위해 노력합니다. 당사의 엔드투엔드 고객 경험 테스트 솔루션은 하드웨어 장비와 소프트웨어를 네 가지 추가 구성 요소와 통합합니다. 

  • 장비 측정 제어 인터페이스를 통한 디바이스 물리적 모델링
  • 고급 자동화를 통한 시뮬레이션으로 더 빠르고 정확한 개발 가능
  • 실제 사용자 시나리오를 시뮬레이션할 수 있는 소프트웨어 또는 애플리케이션 모델링
  • 클라우드 소프트웨어 모델링 및 분석과 머신러닝을 결합하여 사용자 행동을 프로파일링
IoT 디바이스를 사용하는 고객
IoT 디바이스의 신호 무결성 및 전력 무결성 테스트

신호 및 전력 무결성 테스트

저전력 고집적 혼성 신호 IC는 특히 누화(crosstalk)에 취약합니다. 마찬가지로, 저전력 분배 네트워크는 일반적으로 훨씬 더 작은 공급 허용 오차를 가지므로, 클록 및 디지털 데이터가 전원 레일에 실리는 리플, 노이즈 및 과도 현상에 더 쉽게 영향을 받게 됩니다.

성공적이고 신뢰할 수 있는 IoT 설계를 위해서는 신호 및 전력 무결성 문제에 대한 테스트가 필수적입니다. 물리 계층 시간 및 주파수 도메인 측정과 포괄적인 분석 소프트웨어는 보드 스핀을 줄여 제품을 더 빠르게 시장에 출시하는 데 필요합니다.

키사이트의 신호 무결성 및 전력 무결성 시뮬레이션 및 측정 도구는 모바일 산업 프로세서 인터페이스(MIPI)부터 더블 데이터 레이트(DDR)에 이르기까지 모든 주요 디지털 설계 및 상호 연결 표준을 테스트하는 데 적합합니다.

규제 준수 테스트

사물 인터넷 칩셋, 모듈 및 디바이스를 출시하기 위한 경쟁은 테스트 랩을 한계까지 몰아붙이고 있습니다. 키사이트의 규제 테스트 솔루션은 비면허 대역에서 작동하는 무선 디바이스의 인증을 가속화합니다.

진화하는 규제 표준에 대응하고 시장 출시 요구 사항을 충족하도록 연구실을 갖추십시오. 목적에 맞게 구축된 테스트 소프트웨어와 테스트 요구 사항에 맞게 구성 가능한 유연하고 확장 가능한 솔루션을 통해 규정 준수 테스트 워크플로우를 간소화하십시오.

사물 인터넷 장치의 규제 준수 테스트
IoT 디바이스를 위한 설계 및 시뮬레이션 도구

설계 및 시뮬레이션 도구

혼합 신호 집적 회로(IC) 기술의 발전은 IoT 디바이스의 핵심 동인이었습니다. 디바이스는 인쇄형 안테나, 다중 안테나 및 다중 무선 장치를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 더 높은 통합은 더 낮은 비용, 더 낮은 에너지 소비 및 더 나은 성능을 제공합니다.

복잡성이 증가함에 따라 전기적, 열적 및 기계적 동작을 완전히 평가해야 합니다. 키사이트의 설계 및 시뮬레이션 툴은 부품 레벨부터 시스템 레벨까지 다양한 영역과 기술에 걸쳐 정확하고 원활한 공동 시뮬레이션 흐름을 지원합니다.

사이버 보안 검증

사물 인터넷은 수십억 개의 상호 연결된 스마트 디바이스가 운송, 의료, 보안 및 통신을 지원하면서 우리의 세상을 빠르게 변화시키고 있습니다. 이러한 디바이스를 배포 전에 보호하는 것은 개인 정보 손실, 재정적 손실, 심지어 개인 안전 및 국가 방위에 대한 위험을 방지하는 데 매우 중요합니다.

통신 칩셋, 디바이스 펌웨어 및 애플리케이션을 포함한 풀 스택 보안을 평가함으로써 키사이트의 IoT 보안 평가는 스마트워치부터 헤드폰, 커넥티드 카, 의료용 임플란트에 이르기까지 사실상 모든 IoT 디바이스의 보안을 검증할 수 있습니다.

사물 인터넷 장치의 규제 준수 테스트

IoT 교육 허브: 디바이스 테스트

필요한 성능과 배터리 수명을 갖춘 IoT 디바이스를 설계하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 이는 직면하게 될 과제에 대한 깊은 이해와 올바른 솔루션 선택 그 이상을 요구합니다. 이러한 솔루션을 활용하여 과제를 해결하는 방법과 따라야 할 최상의 측정 팁 및 모범 사례를 알아야 합니다.

IoT 교육 허브는 IoT 장치 테스트에 대한 최신 교육 리소스에 대한 액세스를 제공합니다. 유용한 “방법” 정보를 다운로드하고 IoT 장치가 최소한의 보드 스핀으로 개발되고, 실제 환경에 대해 철저히 테스트되며, 제시간에 경쟁사보다 먼저 시장에 출시될 수 있도록 보장하는 방법을 알아보십시오.

키사이트 IoT 교육 허브가 오늘날 IoT의 가능성을 실현하도록 돕겠습니다.

IoT 디바이스 테스트 교육 자료

IoT 디바이스 테스트 가속화

자주 묻는 질문 – IoT 디바이스 테스트

IoT 디바이스 테스트는 설계 및 테스트 엔지니어가 IoT 디바이스의 기능, 신뢰성, 성능 및 보안을 평가하는 데 사용하는 프로세스입니다. IoT 테스트는 실험실에서의 연구 개발부터 현장 운영에 이르기까지 전체 IoT 디바이스 수명 주기에 걸쳐 이루어집니다.

IoT 디바이스는 피트니스 활동 추적부터 산업 자동화에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 기능을 수행합니다. 이러한 디바이스는 다른 디바이스 및 시스템과 통신하고 제한된 리소스를 사용하여 장시간 작동해야 합니다. 또한 전 세계의 다양한 표준을 준수하고 보안을 유지해야 합니다. 결과적으로 다음과 같은 다양한 유형의 테스트가 필요합니다.

  • 연결성 테스트
  • 연속성 테스트
  • 규정 준수 테스트
  • 공존 테스트
  • 사이버 보안 테스트
  • 고객 경험 테스트

IoT 장치의 연결성 테스트는 장치가 서로, 클라우드 및 주변 세계와 연결되도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

연속성 테스트를 통해 설계 및 테스트 엔지니어는 배터리 프로토콜 및 소프트웨어 기능을 최적화하여 배터리 수명을 연장할 수 있습니다. 이는 스마트 미터 및 산업용 무선 센서와 같이 충전 간 긴 시간 동안 작동해야 하는 IoT 디바이스와 심박 조율기와 같은 중요 애플리케이션에 사용되는 IoT 디바이스의 필수적인 속성입니다.

규정 준수 테스트는 IoT 디바이스가 다양한 무선 표준 및 글로벌 규제 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 이러한 유형의 테스트는 IoT 디바이스 제조업체가 시장에 진출하는 데 필수적인 두 가지 유형의 인증 테스트(적합성 및 규정 준수)를 포함합니다.

IoT 디바이스는 점점 더 혼잡한 무선 환경에서 작동합니다. 공존 테스트는 이러한 디바이스가 다른 디바이스와 함께 작동할 수 있도록 보장합니다. 이러한 테스트를 통해 IoT 디바이스 제조업체는 의도하지 않은 신호가 있는 환경에서 디바이스의 기능적 무선 성능(FWP)을 유지할 수 있는 위험과 능력을 평가할 수 있습니다.

사이버 보안 테스트는 IoT 디바이스를 잠재적인 보안 위협으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 이러한 유형의 테스트는 IoT 디바이스 제조업체가 보안 취약점을 식별하고 해결하는 데 중요합니다.

마지막으로, 고객 경험 테스트는 IoT 디바이스가 최종 사용자에게 높은 품질의 경험을 제공하도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 이러한 유형의 테스트는 IoT 디바이스 제조업체가 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 데 필수적입니다.

IoT 테스트는 IoT 장치가 의도한 대로 작동하도록 보장함으로써 IoT 장치의 성공적인 개발 및 배포에 중요한 역할을 합니다. 이러한 테스트는 다음과 같은 여러 가지 이유로 중요성이 커지고 있습니다.

  • IoT 디바이스는 소비자 사용 사례를 넘어 더욱 중요한 애플리케이션으로 적용 범위를 확대하고 있습니다.
  • 무선 표준은 빠르게 계속 진화하고 있습니다.
  • IoT 디바이스가 확산되면서 디바이스가 작동하는 환경이 점점 더 밀집되고 있습니다.

IoT 디바이스 테스트에 도움이 필요하십니까?