何をお探しですか?
IoTの5つの「C」の1つはコネクティビティであり、IoTの重要な側面です。ワイヤレスLAN、Bluetooth®、ZigBee®、モバイルネットワーク、超広帯域ネットワークなど、さまざまな手段を通じてワイヤレス接続が豊富に利用できるようになりました。どのワイヤレス規格を展開するかを決定することは、IoTデバイスの設計とテストと同じくらい困難な場合があります。その上、今日のモバイルデバイスユーザーは、機能性と音声およびデータ転送の品質の両方において、優れたエクスペリエンスを期待しています。
キーサイトのIoT無線通信テストシステムは、モバイルオペレーターとデバイスメーカーが必要とする厳格な統合、相互運用性、およびキャリア受入テストフェーズを支援します。
ワイヤレス接続の設計とテスト
コネクティビティは設計者に新たな課題をもたらします。特に、非常に複雑なシステムと高密度なデバイス展開が信頼性が高く、障害なく動作する必要があるミッションクリティカルなアプリケーションにおいては顕著です。進化するワイヤレス標準も、デバイス開発と試験に複雑さを加えています。
今日の、そして将来のIoTデバイスをテストするために、キーサイトのソリューションをご活用ください。お客様の設計が、消費者向けであろうとミッションクリティカルなIoTデバイスであろうと、製品仕様を満たしていることを確信してください。
ワイヤレスデバイス製造
テストコストの削減、開発の促進、堅牢で信頼性の高いIoTデバイスの提供 — これらがワイヤレス接続テストの目標です。テストエンジニアは、毎回ワイヤレス信号を正確に生成および分析するために、生産ラインを効率的かつ費用対効果の高い方法で、速度と信頼性をもって稼働させ続ける必要があります。
最新のワイヤレス規格に同期しながら、製造ニーズを満たすためにワイヤレステストプロセスを簡素化し、加速します。
相互運用性テスト
ワイヤレスIoTデバイスの実世界での性能を理解することは、その展開と運用を成功させる上で極めて重要です。IoTアプリケーションおよびサービス向けに展開されるデバイスの数と密度の劇的な増加は、他の要因と相まって、現場での期待される性能を低下させ、ユーザーエクスペリエンスの品質(QoE)を損ない、収益に影響を与えます。
リスクを制限し、収益を増やすために、IoTデバイスが実世界の厳しさに耐えられることを確認するためにテストします。
関連製品
IoTエデュケーションハブ:無線通信テスト
消費者が求める優れたワイヤレス通信エクスペリエンスを提供することは困難です。直面する課題を深く理解し、適切なソリューションを選択するだけでは不十分です。それらのソリューションを課題解決に活用する方法、そして従うべき最適な測定のヒントと実践方法を知る必要があります。
IoTエデュケーションハブでは、無線通信テストに関する最新の教育リソースにアクセスできます。「ハウツー」情報をダウンロードし、最適化され、適切に管理され、信頼性が高く、セキュアなIoT無線通信システムを確実に構築する方法を学びましょう。
キーサイトのIoT教育ハブが、今日のIoTの可能性を実現するためにお客様を支援します。
その他のIoTリソース
IoT無線通信のテストでお困りですか?