医療機器の試験:コネクテッドデバイスに関する基礎知識

現代の医療機器試験ガイド

現代の医療機器試験ガイド

医療機器の堅牢なテストは、生命維持に関わる機器の重大な故障を防ぐために不可欠です。現代の医療機器が注力すべき主要な領域と、キーサイトが医療機器メーカーによるこうした集中的なテストをどのように実現しているのかについて解説します。

医療機器テストの基本を学ぶ

  • 包括的なテストが不可欠: 患者の安全を確保するため、医療機器のテストでは、ハードウェアコンポーネント、ソフトウェアの機能、ワイヤレス接続、およびサイバーセキュリティに対処する必要があります。
  • 複雑な規制環境: 医療機器のテストには多数の国際規格や規制が適用されるため、細心の注意を払った適合性戦略が求められます。
  • 高まるワイヤレス関連の懸念: 現代のコネクテッド医療機器は、RFパフォーマンス、共存性、電磁両立性において前例のない課題に直面しています。
  • エンドツーエンドのテストが重要: コンポーネントレベルのテストから、システム統合、実際の使用環境を想定したシミュレーションに至るまで、どの段階も軽視することはできません。

医療機器テストがもたらす重大な影響

米食品医薬品局(FDA)は、不正確な低血糖値の測定結果が報告されたことを受け、特定の「FreeStyle Libre 3」および「FreeStyle Libre 3 Plus」センサーのクラスIリコールを発令しました。このような不正確さは不適切な治療判断につながる恐れがあり、特定されなければ重篤な傷害や死亡のリスクを引き起こします。

これらは仮定の話ではなく、実際に患者に危害を及ぼした実際の出来事です。医療機器は、単純な体温計から複雑な画像診断システムに至るまで、日々の生活の中で何百万人もの人々に触れています。役立つ医療イノベーションと、潜在的に有害な製品の境界線にあるものは何でしょうか?それは、徹底的かつ綿密な医療機器のテストです。

この包括的なガイドでは、医療機器テストの重要な世界について、その内容、重要性、そしてメーカーが製品の安全性、信頼性、およびグローバル規制への適合性を確保するために効果的なテスト戦略をどのように実装できるかを掘り下げていきます。

はじめに

ヘルスケアインサイト

ネットワーク接続型医療機器の試験は、手術中の患者の安全確保に寄与する

テクノロジーが切り拓くヘルスケアの未来

ヘルスケアの未来と、医療イノベーションを推進するテクノロジーの詳細をご覧ください。

コネクテッド医療機器の試験における課題と解決策

コネクテッド医療機器における課題への取り組み

コネクテッド医療機器の設計者やメーカーが直面している課題について学びます。

宇宙の衛星

コネクテッド医療機器の安全性を高める

コネクテッド医療機器において、極めて重要な安全性、有効性、および市場投入までの時間の短縮を実現するための10のインサイトをご紹介します。

接続された医療機器の電源の試験

電池駆動式医療機器の電力供給

ポータブルな電池駆動式医療機器の開発者にとって、バッテリー寿命の特性評価がなぜ不可欠であるかを学びます。

医療機器テストとは

医療機器の定義

世界保健機関(WHO)は、医療機器を「製造業者が単独で、または組み合わせて医療目的で使用することを意図した、あらゆる器具、装置、器材、機械、機器、インプラント、体外診断用試薬、ソフトウェア、材料、またはその他の類似もしくは関連する物品」と定義しています。

FDAや米国材料試験協会(ASTM)などの規制機関や標準化団体も、同様に幅広い定義を使用しています。これらに共通しているのは、医療機器がエンドユーザー向けのデバイス全体を指すだけでなく、その部品、アクセサリ、ソフトウェア、材料、物質も含まれているという点を強調していることです。

医療機器試験ガイド

図1. 医療機器の例

テストを必要とする医療機器の種類

医療機器は、単純な包帯から高度なAI搭載診断装置まで、非常に幅広い複雑性を持っています。各カテゴリには、それぞれ固有のテスト課題が存在します。

キーサイトの医療機器試験に関する知見を活用する

 

医療機器テストが重要である理由

医療機器テストの重要性はいくら強調してもし過ぎることはありません。以下の実際の事例を考慮してください:

医療機器テストの動向

効果的な医療機器テストには、複数の側面にアプローチする包括的な手法が求められます。

医療機器の試験により、高い性能が保証されます

性能テスト

バッテリー寿命および電力管理テスト

バッテリー駆動のデバイス、特に植込み型機器やウェアラブル機器においては、電力テストが極めて重要です。その消費電力は厳格にテストされ、最適化される必要があります。これが、スリープモード時のナノアンペアからアクティブモード時の数ミリアンペアに至るまで、電流プロファイルが広いダイナミックレンジにわたる理由です。

  • 電流プロファイリング:ナノアンペア(スリープ)からミリアンペア(アクティブ)までの動作モードにわたる消費電力の測定
  • バッテリー消耗テスト:実際の使用パターンをシミュレートし、想定されるバッテリー寿命を検証
  • 充電システムの検証: 充電効率、安全性、およびバッテリー保護回路のテスト
  • 極限状態テスト: 温度範囲や使用シナリオ全体にわたるパフォーマンスの検証

パワーインテグリティテスト

医療機器の回路は、低電圧レベル、高速スイッチング、複雑な基板レイアウトにもかかわらず、クリーンで安定した電力を供給する必要があります。そのためには、配電網におけるノイズ、リップル、過渡現象、突入電流、インピーダンスの包括的なテストが必要です。

  • 配電網解析: インピーダンス、共振、安定性のテスト
  • 過渡応答テスト: 負荷変動時の挙動の検証
  • リップルおよびノイズ測定: 電源品質がデバイスの要件を満たしていることの確認
  • 突入電流テスト: 電源投入シーケンス時の挙動の検証

機械および環境テスト

物理的および環境的要因は、デバイスのパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります:

  • 振動および衝撃テスト: 輸送および取り扱い条件のシミュレーション
  • 温度および湿度テスト: 極限の環境下での動作の検証
  • 高度テスト: さまざまな気圧下での正常な動作の確保
  • 保護等級(IPコード)テスト: 水、塵埃、およびその他の汚染物質に対する耐性のテスト
  • 耐久性テスト: 加速寿命試験を通じた摩耗のシミュレーション
医療機器の接続性試験は、患者の安全を確保する上で重要です

接続性テスト

高周波(RF)部品テスト

最新のコネクテッド医療機器は、厳格なテストを必要とする高周波サブシステムに依存しています:

  • インピーダンス整合: 反射損失と挿入損失を最小限に抑えるためのSパラメータの測定
  • 放射パターン: アンテナのパフォーマンスと効率の特性評価
  • 送信機テスト: 出力電力、帯域幅、エラーベクトル振幅度(EVM)、スプリアス発射の検証
  • 受信機テスト: 感度、パケットエラーレート、隣接チャネル選択度の評価

電磁両立性と干渉

電磁両立性(EMC)テストでは、特定の固定レベルの電磁界が存在する環境下でデバイスが正常に動作することを確認します。電磁妨害(EMI)テストでは、デバイスが規制値を超える電磁エネルギーを放出していないかをチェックします。

コンプライアンス前のEMCおよびEMIテストは、シミュレータや信号アナライザを使用してデバイスの開発プロセス全体を通じて実施する必要があります。製品開発の終盤に向けて、標準化された電波暗室とEMIレシーバを使用し、認定されたテストラボで公式のコンプライアンス・テストが実施されます。

  • エミッション試験:規制値を超える電磁妨害をデバイスが生成しないことの確認
  • イミュニティ試験:電磁界に晒された際にデバイスが正常に機能することの検証
  • 放射および伝導エミッション:ワイヤレスおよび有線の両方の電磁出力の測定
  • 静電気放電試験: 静電気による損傷に対する保護の確認

RF共存性テスト

コネクティビティ・テストにおいて、おそらく最も困難な側面は、デバイスが混雑したRF環境で確実に動作するようにすることです。RF共存性テストでは、類似または異なるプロトコルを持つ近接周波数の信号があふれる高密度なRF環境において、医療機器が正常に動作し、機能的な無線パフォーマンスを維持できるかどうかを検証します。

多数の携帯電話、Wi-Fiネットワーク、Bluetooth接続、セキュリティスキャナが存在する現実世界において、RF共存性は必須の要件です。

  • 隣接性テスト:他のワイヤレス機器の近くで動作する際のパフォーマンスの検証
  • プロトコル相互作用テスト:異なる無線規格(Bluetooth、Wi-Fi、セルラー)が干渉しないことの確保
  • 現実環境のシミュレーション:病院、家庭、その他の使用環境を再現したテスト環境の構築
  • パフォーマンス劣化の測定:レイテンシ、スループット、エラー率への影響の定量化
現代の医療機器におけるRF共存の課題

RF共存性は、類似または異なるプロトコルを持つ信号や近接周波数が存在する過密なRF環境において、医療機器が正しく動作し、機能的な無線パフォーマンスを維持できるかどうかを検証するものです。

医療機器用ソフトウェアは、厳格な試験を受けなければならない

ソフトウェアおよびファームウェアテスト

ソフトウェアのバリデーションとベリフィケーション

医療機器ソフトウェアは、IEC 62304に準拠した厳格なテストを受ける必要があります:

  • 単体テスト:個々のソフトウェアコンポーネントが正常に機能することの検証
  • 統合テスト:コンポーネントが期待どおりに連携して動作することの確保
  • システムテスト: 完全なソフトウェアシステムが要件を満たしていることのバリデーション
  • エッジケーステスト:異常な条件や極端な条件下での動作の検証

ユーザーインターフェーステスト

デバイスのインターフェースは直感的であり、ユーザーエラーを防ぐ必要があります:

  • ユーザビリティテスト: 代表的なユーザーがデバイスを操作する様子を観察すること
  • ヒューマンファクター分析: 潜在的な使用エラーとその結果の特定
  • アクセシビリティテスト:障害を持つ人々でもデバイスを使用できることの確認
  • 国際化テスト: 言語や地域を問わず、適切な機能が動作することの検証

コネクテッドアプリケーションテスト

多くの最新医療機器には、関連するモバイルまたはデスクトップアプリケーションが存在します:

  • クロスプラットフォーム互換性:さまざまなオペレーティングシステムやデバイスタイプでのテスト
  • APIテスト:デバイスとアプリケーション間の通信の検証
  • パフォーマンス(性能)テスト: 応答時間とリソース使用量の測定
  • 統合テスト:電子カルテやその他のシステムとの正常な連携の確保
サイバーセキュリティは、医療機器の試験において極めて重要な要素である

サイバーセキュリティテスト

医療機器セキュリティテスト

機能をファームウェアやソフトウェアに移行したことの不幸な副作用として、攻撃対象領域の拡大が挙げられます。医療機器に対する悪意ある攻撃やマルウェアは、個人にとって致命的となり得、病院や研究所などの重要な施設を麻痺させる可能性があります。

堅牢なソフトウェアトレーサビリティが不可欠です。さらに、医療機器は5年以上という長い製品ライフサイクルを持つため、すべてのデバイスにおいて、将来のハードウェア、ネットワーク、およびソフトウェアの脆弱性を特定し、それらから保護するための戦略を備えている必要があります。

  • 脆弱性評価: 潜在的なセキュリティの弱点の特定
  • ペネトレーションテスト(侵入テスト):脆弱性を積極的に悪用しようとする試み
  • ファームウェア分析:バックドアやセキュリティ上の欠陥の検査
  • 認証テスト:アクセス制御メカニズムの検証

データセキュリティテスト

転送中および保存中の患者データの保護:

  • 暗号化検証:暗号化標準の適切な実装の確保
  • データ整合性テスト: データが改ざんされていないことの検証
  • プライバシーコントロールテスト:HIPAAおよびその他のプライバシー要件の検証
  • データライフサイクルテスト: データの適切な作成、保存、および破棄の確保

ネットワークセキュリティテスト

遠隔患者モニタなどのデバイスがバイタルデータを送信するために使用するバックエンドネットワークも、サイバー攻撃から保護する必要があります。医療機器メーカーの社内ネットワークは、製造中の悪意あるマルウェアの注入を防ぐために堅牢化する必要があります。

デバイスが動作するより広範なエコシステムのセキュリティ確保:

  • ネットワーク脆弱性評価:接続されたネットワークにおける弱点の特定
  • セキュリティ監視テスト:侵害検知機能の検証
  • アップデートメカニズムテスト: 安全で信頼性の高いソフトウェアアップデートの確保
  • 脅威モデリング: 潜在的な攻撃ベクトルの特定と対処
医療機器の試験は、患者の安全を守るものです

安全性およびコンプライアンスのテスト

規格適合性テスト

医療機器の規格は、安全性と有効性を確保するためのフレームワークを提供します。主な規格には以下が含まれます:

  • ISO 13485:医療機器における品質マネジメントシステム
  • ISO 10993:生物学的評価と生体適合性テスト
  • IEC 60601-1:医用電気機器の安全性および性能規格

コンプライアンス・テストには、文書化されたテストケース、プロトコル、レポートを介して、デバイスがこれらの規格における該当するすべての要件を満たしていることの体系的な検証が含まれます。

規制コンプライアンス試験

規格を超えて、規制当局は追加の要件を課しています:

規制試験には、多くの場合、製造プロセスのバリデーション、リスク管理手順、および市販後調査システムの検証が含まれます。

お使いのデバイスに適用される規格は何ですか?

該当する可能性のある規格を特定するための出発点として、この簡略化された決定木をご活用ください。

キーサイトはどのように医療機器のテストを支援しますか?

医療機器テスト向けのキーサイトソリューションは、電子回路用のテスト機器から、高レベルのアプリケーション検証用ソフトウェアまで広範囲にわたります。

ユースケースを見る

医療イノベーションの加速

キーサイトが医療機器メーカーやヘルスケアIT専門家のイノベーションをどのように加速させるかをご覧ください。

キーサイトの医療機器テストソリューション

ソリューション

医療機器の適合性試験および妥当性確認

規格適合試験と検証

医療規格への適合

キーサイトは、医療機器の安全性試験向けの高精度で信頼性の高いテスト/測定機器により、ISO 13485のビジョンを具現化します。

ISO 13485の品質保証には、証明書とトレーサビリティを備えた適切な機器校正が不可欠です。キーサイトの校正サービスにより、医療機器のテストが規制要件を確実に満たすことができます。

ISO 10993には、キーサイトの機器を使用して検証および校正された生物学的試験機器の使用が含まれます。

IEC 60601-1の性能試験および製品試験への適合は、以下のセクションに記載されているソリューションによって実現されます。

規制適合ソリューション

キーサイトのIOT0047A規制試験ソリューションは、ワイヤレスデバイスのグローバル規制への適合を可能にします。最新の規制試験における複雑さ、大容量データ、高速性の要件を容易にサポートします。

EMCおよびEMI適合

EMCテストおよびEMI測定に関して、キーサイトは以下を提供します:

医療機器の試験を行うことで、バッテリーの寿命と性能が最適であることを確認することができます

医療機器のバッテリー寿命およびパワーソリューション

バッテリーのパフォーマンス

バッテリー寿命の最適化には、ナノアンペアからアンペアまでのバッテリー消費電流解析、放電テスト、電源波形キャプチャ、および長期データロギングが不可欠です。これらを実現するキーサイトの機器には以下が含まれます:

CX3300デバイス電流波形アナライザは、低電力IoTデバイスの特性評価のために高解像度で電流波形をキャプチャし、100ピコアンペアという微小な電流を測定します。その自動電流プロファイラにより、測定作業が迅速化されます。

パワーインテグリティ解析

N7020Aパワーレールプローブを備えたInfiniium Sシリーズオシロスコープにより、DCパワーレール上のノイズ、リップル、過渡現象、負荷応答を測定し、高精度なパワーインテグリティ解析が可能になります。

医療機器の試験ソリューションは、複雑な無線環境における無線機器間の共存を保証します

RF共存ソリューション

閉ループRF共存テストソリューション

閉ループRF共存テスト向けのキーサイトのソリューションには、以下が含まれます:

ワイヤレス・ネットワーク・エミュレータは、被試験医療機器向けに高密度なWi-Fiおよびセルラー環境を構築します。

これらのラボベースのソリューションを補完するものとして、スペクトラムおよび干渉解析ツールを使用して医療施設内のワイヤレス信号を特定する、FieldFoxハンドヘルド・スペクトラム・アナライザを活用した共存フィールドテストがあります。

医療用ワイヤレス機器の試験は、医療機器や医療システム、ネットワークのセキュリティ確保に役立ちます

医療機器のサイバーセキュリティ

医療機器のサイバーセキュリティ向けソリューション

キーサイトのIoTセキュリティ評価プラットフォームは、脆弱性評価、プロトコルファジング、およびファームウェア解析を可能にします。ソフトウェア部品表(SBOM)を抽出して関連する脆弱性を明らかにしたり、ハードコードされた認証情報の検出、設定の欠陥の特定、脆弱なまたは期限切れの暗号鍵や証明書の特定、および脆弱なスクリプトやバイナリコードの特定を行うことができます。

また、Cyber Trust Markなど、IoTに関連するさまざまなサイバーセキュリティ規格やラベリング要件に対する自動テストおよび検証もサポートしています。

ネットワークセキュリティ向けソフトウェア

キーサイトの最先端のネットワークセキュリティ製品およびテストサービスには、以下が含まれます:

  • 自動敵対者シミュレーション、侵害・攻撃シミュレーション(BAS)、データ持ち出しに関する規制要件の検証、および日々の脅威インテリジェンス更新のためのThreat Simulator
  • 実アプリケーションやあらゆる脅威ベクトルを使用してネットワークセキュリティ体制を検証するためのBreakingPoint
  • 病院を模した現実的な環境において、Wi-Fiネットワークおよびデバイスの性能、ローミング、共存、セキュリティ認証スキームをテストするためのIxVeriWave

リソース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?