Prüfung medizinischer Geräte: Grundlagen für vernetzte Geräte

Leitfaden für die Prüfung moderner Medizinprodukte

Leitfaden für die Prüfung moderner Medizinprodukte

Robuste Tests von Medizinprodukten sind unerlässlich, um kritische Ausfälle lebenswichtiger Geräte zu verhindern. Erfahren Sie, auf welche Schlüsselbereiche sich moderne Medizinprodukte konzentrieren müssen und wie Keysight Hersteller von Medizinprodukten bei der Durchführung solcher gezielter Tests unterstützt.

Lernen Sie die Grundlagen der Prüfung von Medizinprodukten kennen.

  • Umfassende Tests sind unerlässlich: Bei der Prüfung von Medizinprodukten müssen Hardwarekomponenten, Softwarefunktionalität, drahtlose Konnektivität und Cybersicherheit berücksichtigt werden, um die Patientensicherheit zu gewährleisten.
  • Die regulatorischen Rahmenbedingungen sind komplex: Zahlreiche internationale Normen und Vorschriften regeln die Prüfung von Medizinprodukten und erfordern daher sorgfältige Compliance-Strategien.
  • Die Bedenken hinsichtlich drahtloser Technologien nehmen zu: Moderne vernetzte medizinische Geräte stehen vor beispiellosen Herausforderungen in Bezug auf HF-Leistung, Koexistenz und elektromagnetische Verträglichkeit.
  • Eine durchgängige Prüfung ist unerlässlich: Von Komponententests über die Systemintegration bis hin zu Simulationen im realen Einsatz darf keine Phase vernachlässigt werden.

Die hohen Einsätze bei der Prüfung von Medizinprodukten

Die US-amerikanische Lebensmittelüberwachungs- und Arzneibehörde (FDA) hat nach Berichten über ungenaue niedrige Glukosemesswerte einen Rückruf der Klasse I für bestimmte FreeStyle Libre 3- und FreeStyle Libre 3 Plus-Sensoren angeordnet. Solche Ungenauigkeiten können zu unangemessenen Behandlungsentscheidungen führen und bei Nichtidentifizierung ein Risiko für schwere Verletzungen oder den Tod darstellen.

Dies sind keine hypothetischen Szenarien – es sind reale Ereignisse, die zu Patientenschäden geführt haben. Medizinprodukte berühren täglich das Leben von Millionen Menschen, von einfachen Thermometern bis hin zu komplexen bildgebenden Diagnosesystemen. Was unterscheidet eine hilfreiche medizinische Innovation von einem potenziell schädlichen Produkt? Gründliche und sorgfältige Prüfungen von Medizinprodukten.

In diesem umfassenden Leitfaden beleuchten wir die entscheidende Welt der Prüfung von Medizinprodukten – was sie umfasst, warum sie wichtig ist und wie Hersteller effektive Teststrategien umsetzen können, um sicherzustellen, dass ihre Produkte sicher, zuverlässig und mit globalen Vorschriften konform sind.

Einführung

Einblicke ins Gesundheitswesen

Die Prüfung vernetzter medizinischer Geräte trägt zur Patientensicherheit bei chirurgischen Eingriffen bei.

Wie Technologie die Zukunft des Gesundheitswesens vorantreibt

Erfahren Sie mehr über die Zukunft des Gesundheitswesens und die Technologien, die die medizinische Innovation vorantreiben.

Herausforderungen und Lösungen beim Testen vernetzter Medizinprodukte

Herausforderungen bei vernetzten Medizinprodukten

Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen, denen sich Entwickler und Hersteller vernetzter Medizinprodukte gegenübersehen.

Satellit im Weltraum

Verbesserung der Sicherheit vernetzter Medizinprodukte

Entdecken Sie 10 Erkenntnisse, um die entscheidende Sicherheit, Wirksamkeit und Markteinführungszeit vernetzter Medizinprodukte zu erreichen.

Prüfung der Stromversorgung angeschlossener medizinischer Geräte

Stromversorgung batteriebetriebener medizinischer Geräte

Erfahren Sie, warum die Charakterisierung der Batterielebensdauer für Entwickler tragbarer, batteriebetriebener medizinischer Geräte von entscheidender Bedeutung ist.

Was ist die Prüfung von Medizinprodukten?

Definition von Medizinprodukten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert ein Medizinprodukt als „jedes Instrument, Gerät, Hilfsmittel, jede Maschine, jedes Implantat, jedes Reagenz für die In-vitro-Anwendung, jede Software, jedes Material oder jeden anderen ähnlichen oder verwandten Artikel, der vom Hersteller allein oder in Kombination für einen medizinischen Zweck bestimmt ist“.

Regulierungs- und Normungsorganisationen wie die FDA und die American Society for Testing and Materials (ASTM) verwenden ebenfalls ähnlich weit gefasste Definitionen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie betonen, dass Medizinprodukte nicht nur das Endprodukt als Ganzes umfassen, sondern auch dessen Teile, Zubehör, Software, Materialien und Substanzen.

Leitfaden zur Prüfung von Medizinprodukten

Abbildung 1. Beispiele für medizinische Geräte

Arten von Medizinprodukten, die einer Prüfung bedürfen

Medizinprodukte weisen ein enormes Spektrum an Komplexität auf, von einfachen Verbänden bis hin zu hochentwickelten, KI-gestützten Diagnosegeräten. Jede Kategorie birgt spezifische Herausforderungen für die Testung.

Nutzen Sie die Erkenntnisse von Keysight zum Testen von Medizinprodukten

 

Warum die Prüfung von Medizinprodukten wichtig ist

Die Bedeutung von Prüfungen medizinischer Geräte kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Betrachten Sie folgende praktische Auswirkungen:

Prüfungslandschaft für Medizinprodukte

Für eine effektive Prüfung von Medizinprodukten ist ein umfassender Ansatz erforderlich, der mehrere Dimensionen berücksichtigt.

Die Prüfung von Medizinprodukten gewährleistet eine hohe Leistung

Leistungstests

Batterielebensdauer- und Energiemanagementtests

Bei batteriebetriebenen Geräten, insbesondere Implantaten und Wearables, ist die Leistungsprüfung unerlässlich. Ihr Stromverbrauch muss streng geprüft und optimiert werden. Daher weisen ihre Stromprofile einen breiten dynamischen Bereich auf, von wenigen Nanoampere im Schlafmodus bis zu einigen Milliampere im aktiven Modus.

  • Aktuelles Profiling: Messung des Stromverbrauchs in verschiedenen Betriebsmodi von Nanoampere (Schlafmodus) bis Milliampere (aktiver Modus)
  • Batterieentladungstests: Simulation realer Nutzungsmuster zur Überprüfung der erwarteten Batterielebensdauer
  • Validierung des Ladesystems: Prüfung der Ladeeffizienz, der Sicherheit und der Batterieschutzschaltungen
  • Extrembedingungentests: Überprüfung der Leistungsfähigkeit über verschiedene Temperaturbereiche und Nutzungsszenarien hinweg

Prüfung der Stromversorgungsintegrität

Die Schaltungen medizinischer Geräte müssen trotz niedriger Spannungen, hoher Schaltgeschwindigkeiten und komplexer Leiterplattenlayouts eine saubere und stabile Stromversorgung erhalten. Dies erfordert umfassende Prüfungen hinsichtlich Rauschen, Restwelligkeit, Transienten, Einschaltströmen und Impedanz in ihren Stromverteilungsnetzen.

  • Analyse von Stromverteilungsnetzen: Prüfung auf Impedanz, Resonanz und Stabilität
  • Prüfung des transienten Verhaltens: Überprüfung des Verhaltens bei Laständerungen
  • Messungen von Restwelligkeit und Rauschen: Sicherstellung, dass die Stromqualität den Geräteanforderungen entspricht
  • Einschaltstromprüfung: Überprüfung des Verhaltens während des Einschaltvorgangs

Mechanische und Umweltprüfung

Physikalische und umweltbedingte Faktoren können die Geräteleistung erheblich beeinflussen:

  • Vibrations- und Schockprüfung: Simulation von Transport- und Handhabungsbedingungen
  • Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfung: Funktionsprüfung unter extremen Umgebungsbedingungen
  • Höhenprüfung: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs bei unterschiedlichen Luftdrücken
  • Schutzart: Prüfung der Beständigkeit gegen Wasser, Staub und andere Verunreinigungen
  • Dauerhaftigkeitsprüfung: Simulation von Verschleiß durch beschleunigte Lebensdauertests
Die Prüfung der Konnektivität medizinischer Geräte ist wichtig, um die Patientensicherheit zu gewährleisten.

Verbindungstest

HF-Komponentenprüfung

Moderne vernetzte medizinische Geräte basieren auf Hochfrequenz-Subsystemen, die strengen Tests bedürfen:

  • Impedanzanpassung: Messung von S-Parametern zur Minimierung von Reflexions- und Einfügungsdämpfungen
  • Strahlungsdiagramme: Charakterisierung der Antennenleistung und -effizienz
  • Senderprüfung: Überprüfung von Ausgangsleistung, Bandbreite, Fehlervektormagnitude und spektralen Emissionen
  • Empfängerprüfung: Bewertung der Empfindlichkeit, der Paketfehlerraten und der Nachbarkanalselektivität

Elektromagnetische Verträglichkeit und Interferenz

EMV-Prüfungen (Elektromagnetische Verträglichkeit) bestätigen, dass ein Gerät in elektromagnetischen Feldern bestimmter, festgelegter Stärke ordnungsgemäß funktioniert. EMV-Prüfungen (Elektromagnetische Interferenz) prüfen, ob ein Gerät elektromagnetische Energie oberhalb der zulässigen Grenzwerte abgibt.

Vorabprüfungen der EMV- und EMV-Verträglichkeit müssen während des gesamten Geräteentwicklungsprozesses mithilfe von Simulatoren und Signalanalysatoren durchgeführt werden. Gegen Ende der Produktentwicklung erfolgen die offiziellen Konformitätsprüfungen in zertifizierten Prüflaboratorien mit standardisierten reflexionsarmen Räumen und EMV-Empfängern .

  • Emissionsprüfung: Sicherstellen, dass das Gerät keine elektromagnetischen Störungen oberhalb der gesetzlichen Grenzwerte erzeugt.
  • Immunitätsprüfung: Überprüfung der korrekten Funktion des Geräts bei Einwirkung elektromagnetischer Felder
  • Abgestrahlte und leitungsgebundene Emissionen: Messung sowohl drahtloser als auch kabelgebundener elektromagnetischer Ausgänge
  • Prüfung auf elektrostatische Entladung: Bestätigung des Schutzes vor Schäden durch statische Elektrizität

HF-Koexistenzprüfung

Die wohl größte Herausforderung bei Konnektivitätstests besteht darin, die Funktionsfähigkeit von Geräten in Umgebungen mit hoher Funkfrequenzdichte sicherzustellen. HF-Koexistenztests untersuchen die Fähigkeit eines medizinischen Geräts, in solchen Umgebungen mit vielen Signalen auf benachbarten Frequenzen und ähnlichen oder unterschiedlichen Protokollen korrekt zu funktionieren und seine drahtlose Leistung aufrechtzuerhalten.

Die Koexistenz von Funkfrequenzen ist in der heutigen Zeit angesichts der vielen Mobiltelefone, WLAN-Netzwerke, Bluetooth-Verbindungen und Sicherheitsscanner eine Notwendigkeit.

  • Nachbarschaftstest: Überprüfung der Leistung beim Betrieb in der Nähe anderer drahtloser Geräte
  • Protokollinteraktionstests: Sicherstellen, dass unterschiedliche drahtlose Standards (Bluetooth, WLAN, Mobilfunk) sich nicht gegenseitig stören.
  • Realistische Umgebungssimulation: Erstellung von Testumgebungen, die Krankenhäuser, Wohnungen und andere Nutzungsumgebungen nachbilden.
  • Messung der Leistungsverschlechterung: Quantifizierung der Auswirkungen auf Latenz, Durchsatz und Fehlerraten
Herausforderungen der HF-Koexistenz für moderne medizinische Geräte

Die HF-Koexistenz untersucht die Fähigkeit von Medizinprodukten, in dichten HF-Umgebungen mit Signalen oder benachbarten Frequenzen mit ähnlichen oder unähnlichen Protokollen korrekt zu funktionieren und ihre drahtlose Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Software für medizinische Geräte muss strengen Tests unterzogen werden.

Software- und Firmware-Tests

Softwarevalidierung und -verifizierung

Software für Medizinprodukte muss gemäß IEC 62304 strengen Tests unterzogen werden:

  • Komponententest: Überprüfung der korrekten Funktion einzelner Softwarekomponenten
  • Integrationstests: Sicherstellen, dass die Komponenten wie erwartet zusammenarbeiten.
  • Systemtest: Überprüfung, ob das gesamte Softwaresystem die Anforderungen erfüllt.
  • Grenzfallprüfung: Überprüfung des Verhaltens unter ungewöhnlichen oder extremen Bedingungen

Benutzeroberflächentests

Die Geräteschnittstelle muss intuitiv sein und Benutzerfehler verhindern:

  • Usability-Test: Beobachtung repräsentativer Nutzer bei der Interaktion mit dem Gerät
  • Analyse menschlicher Faktoren: Identifizierung potenzieller Anwendungsfehler und ihrer Folgen
  • Barrierefreiheitsprüfung : Sicherstellen, dass das Gerät von Menschen mit Behinderungen genutzt werden kann.
  • Internationalisierungstests: Überprüfung der korrekten Funktion in verschiedenen Sprachen und Regionen

Tests für verbundene Anwendungen

Viele moderne medizinische Geräte verfügen über zugehörige mobile oder Desktop-Anwendungen:

  • Plattformübergreifende Kompatibilität: Tests auf verschiedenen Betriebssystemen und Gerätetypen
  • API-Tests: Validierung der Kommunikation zwischen Gerät und Anwendung
  • Leistungstests: Messung von Reaktionszeiten und Ressourcennutzung
  • Integrationstests: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktion mit elektronischen Patientenakten und anderen Systemen
Cybersicherheit ist ein entscheidender Aspekt bei der Prüfung von Medizinprodukten.

Cybersicherheitstests

Sicherheitsprüfung von Medizinprodukten

Ein bedauerlicher Nebeneffekt der Verlagerung von Funktionen in Firmware und Software ist die vergrößerte Angriffsfläche. Bösartige Angriffe oder Schadsoftware auf medizinische Geräte können für Menschen tödlich sein und kritische Einrichtungen wie Krankenhäuser und Labore lahmlegen.

Eine zuverlässige Rückverfolgbarkeit der Software ist unerlässlich. Da Medizinprodukte zudem lange Produktlebenszyklen von fünf Jahren oder mehr aufweisen, muss für jedes Gerät eine Strategie zur Identifizierung und zum Schutz vor zukünftigen Hardware-, Netzwerk- und Software-Schwachstellen vorhanden sein.

  • Schwachstellenanalyse: Identifizierung potenzieller Sicherheitslücken
  • Penetrationstests: Aktives Ausnutzen von Sicherheitslücken
  • Firmware-Analyse: Untersuchung auf Hintertüren oder Sicherheitslücken
  • Authentifizierungstests: Überprüfung von Zugriffskontrollmechanismen

Datensicherheitstests

Schutz von Patientendaten während der Übertragung und im Ruhezustand:

  • Verschlüsselungsvalidierung: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Implementierung von Verschlüsselungsstandards
  • Datenintegritätsprüfung: Überprüfung, ob die Daten manipuliert wurden
  • Prüfung der Datenschutzmaßnahmen: Validierung der HIPAA- und anderer Datenschutzanforderungen
  • Testen des Datenlebenszyklus: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erstellung, Speicherung und Löschung von Daten.

Netzwerksicherheitstests

Die Backend-Netzwerke, die von Geräten wie Patientenmonitoren zur Übertragung wichtiger Daten genutzt werden, müssen ebenfalls vor Cyberangriffen geschützt werden. Die Unternehmensnetzwerke von Medizinprodukteherstellern müssen gehärtet werden, um das Einschleusen von Schadsoftware während der Produktion zu verhindern .

Sicherung des gesamten Ökosystems, in dem das Gerät eingesetzt wird:

  • Netzwerk-Schwachstellenanalyse: Identifizierung von Schwachstellen in vernetzten Netzwerken
  • Sicherheitsüberwachungstests: Überprüfung der Fähigkeiten zur Erkennung von Sicherheitsverletzungen
  • Testen des Aktualisierungsmechanismus: Sichere und zuverlässige Softwareaktualisierungen gewährleisten
  • Bedrohungsmodellierung: Identifizierung und Bekämpfung potenzieller Angriffsvektoren
Die Prüfung von Medizinprodukten schützt die Patientensicherheit

Sicherheits- und Konformitätsprüfung

Normenkonformitätsprüfung

Normen für Medizinprodukte bieten Rahmenbedingungen zur Gewährleistung von Sicherheit und Wirksamkeit. Zu den wichtigsten Normen gehören:

  • ISO 13485 : Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte
  • ISO 10993: Biologische Bewertung und Biokompatibilitätsprüfung
  • IEC 60601-1: Sicherheits- und Leistungsstandards für medizinische elektrische Geräte

Konformitätstests umfassen die systematische Überprüfung, dass ein Gerät jede anwendbare Anforderung in diesen Standards erfüllt, oft durch dokumentierte Testfälle, Protokolle und Berichte.

Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Über die Normen hinaus setzen die Aufsichtsbehörden zusätzliche Anforderungen durch:

Regulatorische Prüfungen umfassen häufig die Validierung von Herstellungsprozessen, Risikomanagementverfahren und Systemen zur Marktüberwachung.

Welche Standards gelten für Ihr Gerät?

Nutzen Sie diesen vereinfachten Entscheidungsbaum als Ausgangspunkt, um wahrscheinliche Standards zu ermitteln.

Wie unterstützt Keysight die Prüfung von Medizinprodukten?

Die Lösungen von Keysight für die Prüfung von Medizinprodukten decken ein breites Spektrum ab, von Testinstrumenten für elektronische Schaltungen bis hin zu Software für die Anwendungsverifizierung auf hoher Ebene.

Siehe die Anwendungsfälle

Beschleunigung von Innovationen im Gesundheitswesen

Erfahren Sie, wie Keysight Herstellern von Medizinprodukten und IT-Experten im Gesundheitswesen hilft, Innovationen zu beschleunigen.

Keysight Lösungen für die Prüfung medizinischer Geräte

Lösungen

Konformitätsprüfung und Validierung von Medizinprodukten

Konformitätsprüfung und -validierung

Einhaltung medizinischer Standards

Keysight unterstützt die Vision der ISO 13485 mit präzisen und zuverlässigen Test- und Messgeräten für die Sicherheitsprüfung von Medizinprodukten .

Die korrekte Kalibrierung von Messgeräten mit Zertifizierung und Rückverfolgbarkeit ist für die Qualitätssicherung nach ISO 13485 unerlässlich. Die Kalibrierdienstleistungen von Keysight gewährleisten, dass Ihre Prüfungen von Medizinprodukten die Konformitätsanforderungen übertreffen.

ISO 10993 beinhaltet die Verwendung von Geräten für biologische Tests, die mit Keysight-Instrumenten verifiziert und kalibriert werden.

Die Einhaltung der Leistungs- und Produktprüfungen nach IEC 60601-1 wird durch die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Lösungen ermöglicht.

Lösungen zur Einhaltung regulatorischer Bestimmungen

Die Regulierungs-Testlösung IOT0047A von Keysight ermöglicht die Einhaltung globaler Vorschriften für drahtlose Geräte. Sie bewältigt problemlos die Komplexität, die großen Datenmengen und die Geschwindigkeitsanforderungen moderner regulatorischer Tests.

EMV- und EMV-Konformität

Für EMV-Prüfungen und EMI-Messungen bietet Keysight Folgendes an:

Die Prüfung von Medizinprodukten kann dazu beitragen, eine optimale Akkulaufzeit und Leistung sicherzustellen.

Akkulaufzeit und Stromversorgungslösungen für medizinische Geräte

Batterieleistung

Zur Optimierung der Batterielebensdauer sind Analysen des Batterieverbrauchs von Nanoampere bis Ampere, Entladetests, die Erfassung von Leistungskurven und die Langzeit-Datenaufzeichnung unerlässlich. Keysight bietet hierfür folgende Instrumente an:

Der Stromwellenformanalysator CX3300 erfasst Stromwellenformen mit hoher Auflösung zur Charakterisierung von IoT-Geräten mit geringem Stromverbrauch und misst Ströme bis hinunter zu 100 Pikoampere. Sein automatischer Stromprofiler beschleunigt die Messung.

Analyse der Leistungsintegrität

Das Oszilloskop der Infiniium S-Serie mit der Stromschienensonde N7020A ermöglicht eine genaue Analyse der Stromversorgungsintegrität und misst Rauschen, Restwelligkeit, Transienten und das Lastverhalten an Gleichstromschienen.

Lösungen für die Prüfung medizinischer Geräte gewährleisten die drahtlose Koexistenz in komplexen drahtlosen Umgebungen.

Lösungen für die Koexistenz von Funkfrequenzen

Lösungen für HF-Koexistenztests im geschlossenen Regelkreis

Die Lösungen von Keysight für geschlossene HF-Koexistenztests umfassen:

Drahtlose Netzwerkemulatoren erzeugen dichte Wi-Fi- und Mobilfunkumgebungen für die zu testenden medizinischen Geräte.

Diese laborbasierten Lösungen werden durch Koexistenz-Feldtests ergänzt, bei denen mit Hilfe des tragbaren Spektrumanalysatoren FieldFox drahtlose Signale in Gesundheitseinrichtungen mithilfe von Spektrum- und Interferenzanalysetools identifiziert werden.

Das Testen drahtloser medizinischer Geräte trägt zur Sicherheit medizinischer Geräte sowie von Gesundheitssystemen und -netzwerken bei.

Cybersicherheit von Medizinprodukten

Lösungen für die Cybersicherheit von Medizinprodukten

Die IoT-Sicherheitsbewertungsplattform von Keysight ermöglicht Schwachstellenanalyse, Protokoll-Fuzzing und Firmware-Analyse. Sie kann die Software-Stückliste extrahieren, um zugehörige Schwachstellen aufzudecken, fest codierte Anmeldeinformationen zu erkennen, Konfigurationsfehler zu lokalisieren, schwache oder abgelaufene kryptografische Schlüssel und Zertifikate zu identifizieren sowie anfällige Skripte und Binärcode aufzuspüren.

Sie unterstützt zudem automatisierte Tests und Validierungen anhand verschiedener Cybersicherheitsstandards und Kennzeichnungsanforderungen für IoT, wie beispielsweise den Cyber Trust Mark und weitere.

Software für Netzwerksicherheit

Keysights hochmoderne Netzwerksicherheitsprodukte und Testdienstleistungen umfassen:

  • Bedrohungssimulator für automatisierte Angreifersimulation, Sicherheitslücken- und Angriffssimulation, Validierung regulatorischer Anforderungen hinsichtlich Datenexfiltration und tägliche Aktualisierung der Bedrohungsdaten
  • BreakingPoint validiert Ihre Netzwerksicherheitslage mit realen Anwendungen und einem breiten Spektrum an Bedrohungsvektoren.
  • IxVeriWave zum Testen der Leistung von WLAN-Netzwerken und -Geräten, Roaming, Koexistenz und Sicherheitsauthentifizierungsschemata in realistischen Umgebungen, die Krankenhäuser simulieren.

Ressourcen

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?