Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
直流安定化電源 - DC電源
高い精度で、測定を強化する
簡単オンライン購入、最短2日でお届け!
ソフトウェアは即日ダウンロートできます
お客様に適したシステム/ベンチDC電源を提供します。
キーサイトの直流安定化電源 - DC電源は、ベンチ上またはシステム内で弊社の可変DC電源はお使いの用途に対応し、電圧、電流、機能、性能の点で最適な製品を提供します。
右の動画では、アプリケーションに最適な直流安定化電源 - DC電源の選択方法をご紹介しています。プログラマブルDC電源の主な特長には使用可能なパワー、雑音要件、プログラミング確度、使用可能なソフトウェアなどがあります。選定プロセスにおいて必ず考慮しておきたい特性の理解と、最適なDC電源の選別にぜひお役立てください。
お客様に最適な直流安定化電源 - DC可変電源装置をお選びください
どの角度からでも見やすい低ノイズ電源で、ベンチ環境を改善
コンパクトでプログラマブルな電源装置を用いて、インテグレーションとテスト時間を短縮可能
ハードウェアとカスタムソフトウェアを用いて電源の問題を解決
最適なツールを使用して機能を拡張
テクノロジーは絶えず変化しており、エンジニアが直面する要件も同様です。最適なKeysight PathWaveの設計とテスト・オートメーション・ソフトウェアを活用して製品開発が加速できます。使用中の評価設備への機能拡張として、適切なアクセサリと組み合わせて生産性を向上させるため是非ご検討ください。
直流安定化電源 - DC電源に関するスキルセットを構築
最新の設計では、お客様の開発するDC電力システムに対する要求が厳しくなっており、これによりデザイン上の問題が多く発生しています。
デザインの問題を回避するために、直流安定化電源 - DC電源の問題を理解するのに役立つ情報と、直流安定化電源 - DC電源に関するスキルセットを構築する4つの方法を紹介するe-bookをご用意しております。以下のリンクからダウンロードしてご覧ください。
直流安定化電源 - DC電源テストを強化する10のヒント
電源は、すべての優れたテストシステムに必要不可欠な要素です。キーサイトの直流安定化電源 - DC電源は、被試験デバイス(DUT)にクリーンで確度の高いパワーを供給することによって疑念を取り除き、常に正しい結果を実現します。パワーや機能が多い電源が良い電源とは限りません。大事なのは電源の使い方です。プログラマブル電源をよりうまく活用し、新しい電源を購入する際に、適切な製品の選択にお役立ていただくための実用的なヒントをご用意しました。ヒントの書かれたアプリケーションシートを以下よりダウンロードしてご利用ください。
パワーハンドブック
このハンドブックは、キーサイトの人気のあるアプリケーションノートから情報を集めたもので、電源関連の情報がすべて揃っています。異なるタイプの電源の定義を含む、電気/直流安定化電源 - DC電源の基礎情報に加え、電源および電子負荷の主な特長についても説明しています。
このハンドブックには、バッテリー性能、パワーコンバーター(DC-DCおよびAC-DC)、および太陽電池アレイのテスト方法を説明する章があります。また、ソフトウェアを使用した電源の制御、テストの自動化、データの解析に関する章も含みます。
直流安定化電源 - DC電源に関するよくある質問
可変DC電源とは何ですか?
可変DC電源はユーザーが出力電圧を変更できる電源です。キーサイトの可変DC電源はDUTへの電圧と電流を変更することもできます。
なぜ直流安定化電源 - DC電源が必要なのでしょうか?
一定のバイアス電圧または電流を電気デバイス、電気コンポーネント、あるいは電気回路に供給し、DUTが期待通りに動作しているかどうかを確認するために必要です。
直流安定化電源 - DC電源はどのように使用しますか?
プログラマブルDC電源はDC電源パネルに接続されたリードを通してDUTに接続します。テストのために、デバイスに電源供給する電圧/電流レベルを調節することができます。
直流安定化電源 - DC電源はどのような仕組みになっていますか?
DC電源は、線形手法またはスイッチ手法を用いて、交流電流(AC)電源をDC電源に変換します。スイッチング電源は、効率が高く、軽量で小型です。リニア電源は低ノイズを実現できますが、最新のスイッチング電源は従来のリニア電源より優れています。
ベンチDC電源とは何ですか?
ベンチDC電源は、エンジニアのベンチに設置するように設計されています。エンジニアがフロントパネルから電源のすべての側面を簡単に制御できるように、通常、大型で読みやすいディスプレイとユーザーインタフェースを備えています。ユーザーはまたソフトウェアを介して、最新のベンチ電源を制御することも可能し、さらに出力端子には前面から簡単にアクセスできます。
このように、可変ベンチ電源はオンザフライで電圧を調整できるため、回路テストに便利なツールです。特定の電圧を必要とするプロジェクトがある場合や、電源セクションをまだ決定していない場合、ベンチ電源はこれらの問題を解決できる一つの選択肢です。
システム電源とは何ですか?
システム電源は、自動テスト装置(ATE)システムで使用するために設計されたプログラマブル電源です。システム電源のメリットは非常に高密度でありながら、サイズが小さいため、工場の面積をうまく活用できて、フロアスペースを節約できます。
AC電源を使用して直流安定化電源 - DC電源を供給することはできますか?
できます。多くのAC電源は、DC電源を供給するためだけに使用することもありますが、AC波形にDCオフセットを追加するために使用することもできます。
直流安定化電源 - DC電源はどのように構築しますか?
AC/DCコンバーターは、整流器を使用してAC電源をDC電源に変換します。その後、電圧レギュレーターを使用して安定した出力電圧を維持するDC電源を構築することができます。DC電源を構築するための基本的な手順は次の通りです。
- 変圧器を入手して、AC電源からの電圧をより管理しやすいレベルに下げます。
- ダイオードブリッジ(全波整流器)を使用して整流回路を構築します。ダイオードブリッジは、特定の構成で接続された4つのダイオードで構成されます。整流回路はAC電圧をパルス状のDC電圧に変換します。
- フィルター回路を構築して、パルス状のDC電圧を平滑化し、安定したDC電圧を生成します。最も一般的なフィルター回路はキャパシタフィルターで、1個以上のキャパシタを使用してパルスを平滑化します。
- リニアレギュレーターまたはスイッチングレギュレーターを使用して、電圧レギュレーター回路を構築します。電圧レギュレーターは、入力変動や負荷変動に関係なく、安定した出力電圧を維持します。
- すべてのコンポーネントを適切なパッケージまたは筐体にまとめて、完全な電源を作成します。
電源を構築するには、エレクトロニクスと電気の安定性を十分に理解する必要があるので注意してください。リスクを回避するには、専門家に相談するか、プリビルドされたキットを使用することをお薦めします。
2個の直流安定化電源 - DC電源を直列に接続する方法はありますか?
2個のDC電源を直列に接続するには、1個目の電源の正端子を2個目の電源の負端子に接続する必要があります。これにより「デイジーチェーン」で接続され、2個の電源の電圧が加算されます。
2個のDC電源を直列に接続する手順は次の通りです。
- 両方の電源をオフにし、壁のコンセントからプラグを抜いて安全性を確保します。
- 各電源の正端子と負端子の位置を確認します。正端子のマークは通常プラス記号またはVCCという単語で表され、負端子は通常マイナス記号またはGNDという単語で表されます。
- 1個目の電源の正端子を2個目の電源の負端子にワイヤーで接続します。
- 負荷(電源が必要なデバイス)を2個目の電源の正端子と1個目の電源の負端子に接続します。
- 両方の電源のプラグを接続し直し、オンにします。
負荷または電源の損傷を防ぐには、負荷の電圧が両方の電源の電圧の合計と同じかそれ以上にする必要があります。また、負荷の電流定格は、両方の電源の最低電流定格と同じかそれ以下でなければなりません。
同じ製品シリーズの、定格出力電流が同じ電源のみを使用してください。電流定格の異なる電源を選択する場合は、最大負荷電流が最小定格出力電流を超えないようにしてください。
また、電源を逆の極性で接続すると電源や接続されているデバイスが損傷するおそれがあるため、接続前に電源の極性を確認することが不可欠です。
直流安定化電源 - DC電源のテスト方法を教えてください。
DC電源をテストする方法は複数ありますが、ここでは一般的な方法をいくつか紹介します。
導通テスト:このテストを実行するには、導通設定に設定されたマルチメータを使用します。マルチメータ用リードを備えた電源の正端子と負端子をタッチし、導通があれば、マルチメータはビープ音を鳴らします。このテストは、電源が電力を供給しているかどうかや、配線に断線があるかどうかを判断するのに役立ちます。
電圧テスト:このテストを実行するには、DC電圧設定に設定されたマルチメータを使用します。マルチメータ用リードを備えた電源の正端子と負端子をタッチし、マルチメータには電源が供給している電圧が表示されます。これを電源の定格電圧と比較して、正しい範囲内であることを確認します。
負荷テスト:このテストを実行するには、負荷(電球やモーターなど)を電源に接続し、マルチメータで電圧と電流を測定します。電圧は安定した状態を保ち、予想される範囲内である必要があります。電流は電源の定格電流の範囲内である必要があります。
リップルテスト:このテストを実行するには、電源の出力電圧のAC成分の測定が必要です。オシロスコープを電源の出力端子に接続して、電圧リップルを測定することができますが、この時、リップル電圧は出来るだけ低く、許容範囲内である必要があります。
テストをする前に、取扱説明書と安全性に関するガイドラインに従って、電源を慎重にテストすることを強くお勧めします。また、電子テストに慣れていない場合は、専門家に相談するか、プリビルドされたテスト機器を使用することをお勧めします。
Keysight Universityでさらに詳しく学ぶ
ご要望、ご質問はございませんか。