Wolverines Don’t Usually Run This Fast

課題

  • Move from hybrid to full electric vehicle
  • Improve previous year’s electrical drive system

ソリューション

  • N7900アドバンスト電源
  • BenchVue
  • 14585A 制御/解析ソフトウェア
  • 34465A Truevolt DMM
  • RP7933A回生型双方向直流電源

結論

  • Second overall finish in the 2019 Formula SAE North Electric competition

NTT DOCOMOが5Gで優勢に

課題

  • ミリ波空中伝搬チャネルインターフェイスの特性評価
  • モバイルおよび固定ワイヤレスのユースケース向けのチャネルモデルの導出
  • ネットワークの過剰設定不要で5Gを実用化

ソリューション

  • PathWaveでKeysight Channel Sounding Referenceソリューションを使用する
  • 複数のシナリオにわたる測定ニーズに合わせて調整および拡張

結論

  • 12の主要なチャネル特性における視認性の向上
  • デザインリスクを軽減し、開発時間を20%短縮
  • 12か月間の市場投入の優位性を獲得

量産出荷に向けた初の5G NRデバイス技術の提供

課題

  • 大量出荷までの時間を短縮
  • Over-the-Air(OTA)テスト方法を使用した5G NRマルチアンテナミリ波デバイスのボリュームテストを改善

ソリューション

  • キーサイトのネットワーク・エミュレーション・ソリューションを使用

結論

  • 市場導入までの時間を加速
  • テスト時間を20%まで短縮

大学教授によるラボのセットアップ・構成時間を75 %削減

課題

  • ラボの準備時間を短縮
  • 測定器モニタリング/トラッキングを簡素化

ソリューション

  • Keysight BenchVueラボ管理/制御ソリューションを使用

結論

  • 測定器の設定/構成時間を75%まで削減
  • 測定器モニタリングとトラッキングの自動化
  • 教育、学習経験の全体改善

さらに多くのサクセスストーリー

ケーススタディー 2022.08.11

静的リミットから動的Part Average Test(PAT)リミットへの移行

静的リミットから動的Part Average Test(PAT)リミットへの移行

2021年現在のチップ不足は、半導体およびICメーカーが製造能力強化のための設備投資を増加させているにもかかわらず、引き続き業界を圧迫することが予想されています。これが安定するまでには、どんなに早くても数年かかる可能性があります。すでに顧客の需要や納期に対応するという課題があり、それらの遅延は下流工程でさらなる問題を引き起こします。少なくともある自動車メーカーは、部品不足のために一時的に自動車製造ラインを停止しています。現在の課題は、新しい設備が稼働するまでの間、既存の機器をフル稼働させてより多くのコンポーネントを出荷することです。

2022.08.11

ケーススタディー 2022.08.09

車載用電子機器メーカーが歩留まりを5 %改善

車載用電子機器メーカーが歩留まりを5 %改善

製造業者では、処理、解析、解釈するデータが増加しているため、データ解析ソフトウェアは製造現場での必需品になっています。ある車載用電子機器メーカーは、予期しない問題に直面したとき、すぐに解析ソフトウェアの重要性を理解しました。

2022.08.09

ケーススタディー 2022.03.24

WaveTest 6で新規Wi-Fi 6市場を獲得

WaveTest 6で新規Wi-Fi 6市場を獲得

三井情報株式会社が、キーサイトのWaveTest 6で、Wi-Fi 6市場参入への時間を短縮化した方法をご紹介します。

2022.03.24

ケーススタディー 2021.11.05

グローバルな車載用コンポーネントメーカーが PMA を使用して根本原因解析を高速化

グローバルな車載用コンポーネントメーカーが PMA を使用して根本原因解析を高速化

パンデミックとチップ不足が同時に発生したことで、市場の要求を満たすために市場投入までの時間が極めて重要になっています。そのため、製造の稼動状態を監視して高い FPY(ファーストパス歩留まり)を維持するために役立つあらゆる種類の IOT デバイスと解析ツールに対する需要と導入が加速しています。それでもなお、特にファンクションテスト工程にはまだ改善できる余地が多くあります。ファンクションテストが不合格になる根本原因は、困難で複雑な場合があります。このケーススタディーでは、歩留まりが低いシナリオの原因となった製造現場での機器フィクスチャの問題に対して、PMA を使用してほぼリアルタイムの RCA を実現した方法を詳しく説明します。

2021.11.05

ケーススタディー 2021.10.19

半導体メーカーが実現した車載イーサネットの新しいテスト

半導体メーカーが実現した車載イーサネットの新しいテスト

車載イーサネットでは、厳格なコンプライアンス検証や実際の作業負荷のシミュレーションが要求されます。チップセットメーカーが、PHY層とネットワーク層の両方について、これらの課題をどのように解決しているかをご紹介します。

2021.10.19

ケーススタディー 2021.02.04

大手研究ラボが厳格なセキュリティーにもかかわらず測定課題を数時間で解決

大手研究ラボが厳格なセキュリティーにもかかわらず測定課題を数時間で解決

一流の研究機関では必要な測定を同日に行い、エキスパートへのアクセスを確保することで50万ドルの生産性低下を防ぐことができました。

2021.02.04

ケーススタディー 2021.02.03

迅速なテクニカルサポートで、オートメーション企業は1時間でテストに復帰

迅速なテクニカルサポートで、オートメーション企業は1時間でテストに復帰

大手オートメーション企業のテストエンジニアは、技術的な問題を乗り越えてすぐに測定を行う必要がありました。迅速な技術対応により、彼は1時間以内にテストに戻ることができました。

2021.02.03

ケーススタディー 2020.12.01

電流波形の異常を監視し、ハードウェア版トロイの木馬に対抗 ~早稲田大学~

電流波形の異常を監視し、ハードウェア版トロイの木馬に対抗 ~早稲田大学~

ハードウェア版トロイの木馬(ハードウェアトロイ)の電子回路への解析に要する時間を大幅に短縮することを可能にした早稲田大学の戸川教授の手法をご紹介します。

2020.12.01

ケーススタディー 2020.09.10

お客様専用サポートにより、5Gデバイスチームが数時間で新しいテストを習得

お客様専用サポートにより、5Gデバイスチームが数時間で新しいテストを習得

大手5Gアプリケーション開発チームは、テクニカルエキスパートへの積極的なアクセスにより、習得にかかる遅れを2日以上短縮し生産性の低下による20万ドルの損失を回避しました。

2020.09.10

ケーススタディー 2020.02.17

ヤマハファインテックが高周波PCBの高速かつ正確な特性評価を実現

ヤマハファインテックが高周波PCBの高速かつ正確な特性評価を実現

ヤマハファインテックは、キーサイトの高周波測定用PXIベクトル・ネットワーク・アナライザを導入し、100%トレーサブルなPCBテストソリューションの開発に成功しました。

2020.02.17

ケーススタディー 2020.01.29

車載用ECUデザイナーが消費電力を10 %削減

車載用ECUデザイナーが消費電力を10 %削減

車載用チップメーカーは、大きなピーク電流の問題を解決し、消費電力と発熱を削減しながら、高度運転支援システム向け製品の信頼性を確保しています。

2020.01.29

ケーススタディー 2019.10.01

PathWave ADSによりSECOがDDR4ボードの障害をゼロにし、デザインの最適化時間を35 %短縮

PathWave ADSによりSECOがDDR4ボードの障害をゼロにし、デザインの最適化時間を35 %短縮

DDRテクノロジーの速度が増加すると、シグナルインテグリティーの維持がより困難になります。 デザインの信頼性と確度を保持するには、新しいツールとプロセスが必要です。

2019.10.01

ケーススタディー 2019.09.24

設計チームが高速デジタルPCBの効率を100 %向上

設計チームが高速デジタルPCBの効率を100 %向上

IPS社は、キーサイトのPathWave Advanced Design System(ADS)には安定した信頼性の高い高速デジタルPCBのデザインに必要な、すべてのツールとプロセスが含まれているという結論に至りました。

2019.09.24

ケーススタディー 2019.09.06

Analog Devicesが正確な電流プロファイリングを IoTデバイスの最適化に活用

Analog Devicesが正確な電流プロファイリングを IoTデバイスの最適化に活用

モノのインターネット(IoT)が、医療、工場、都市、農業、インフラなどに革命をもたらしています。IoTデバイスは、センサを使用して温度、湿度、加速度、光などの情報を電気信号に変換し、それらをクラウドに送信します。代表的なIoTデバイスは、センサに加えて、マイクロコントローラーユニット、電力管理集積回路、RFICで構成され、小型のバッテリーで動作します。信頼性の高い高性能IoTデバイスの取得と、バッテリー寿命の延長および不具合の回避を同時に実現することは、業界の最大の課題の1つです。アナログおよびアナログ/デジタル・ミックスド・シグナル・デバイスのグローバルリーダーであるAnalog Devices, Inc.(ADI)では、キーサイト・テクノロジーのCX3300A自動電流プロファイラーを使用して、電流プロファイル解析の時間短縮と、IoTソリューションのデザインと信頼性の最適化を達成しました。

2019.09.06

ケーススタディー 2019.09.06

キーサイトのテストソリューションがEnflame TechのAIチップのポストシリコン検証を高速化

キーサイトのテストソリューションがEnflame TechのAIチップのポストシリコン検証を高速化

Enflameは、人工知能(AI)SoCとチップセットの製品開発を加速するため、最新の高速デジタル・インタフェース・テスト・ソリューションを提供する線逆的パートナーとしてキーサイトを選びました。

2019.09.06

ケーススタディー 2019.07.09

IITカーンプル校がパラメトリック/デバイス特性評価を使用してGaNトランジスタのASM-HEMTモデルを開発

IITカーンプル校がパラメトリック/デバイス特性評価を使用してGaNトランジスタのASM-HEMTモデルを開発

IITカーンプル校はキーサイトのソリューションを使用してGaNトランジスタを対象とする業界初のASM-HEMTモデルを開発しました。

2019.07.09

ケーススタディー 2019.07.07

自動車メーカーが75 %の人的リソース削減と、高性能バッテリーセルの開発/製造計画の確立を実現

自動車メーカーが75 %の人的リソース削減と、高性能バッテリーセルの開発/製造計画の確立を実現

A car maker used Keysight's cell and battery test systems, coupled with a powerful software platform to automate processes, resulting in significant reduction in labor while ensuring product quality.

2019.07.07

ケーススタディー 2019.06.19

キーサイトの最先端のラボによる工学教育の変革

キーサイトの最先端のラボによる工学教育の変革

5GとIoTによって、世界中で既存の秩序が覆りつつある現在、 入社初日からただちに仕事にかかれる「即戦力となる」工学部卒業生への需要はかつてなく高まっています。 この課題を解決した大学の事例を紹介しましょう。

2019.06.19

ケーススタディー 2019.06.03

グローバルなEMS製造企業が PathWave Manufacturing Analyticsを 使用して市場投入までの時間 を短縮

グローバルなEMS製造企業が PathWave Manufacturing Analyticsを 使用して市場投入までの時間 を短縮

あるEMS企業がキーサイトの PathWave Manufacturing Analytics によりエンジニアが要する時間を短縮し、製品の市場投入までの時間を6か月短縮したケースをご覧ください。

2019.06.03

ケーススタディー 2019.05.26

アルプスでの革新 – 雪崩の予測

アルプスでの革新 – 雪崩の予測

キーサイトのFieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザが、雪崩の予測を支援するための新しい方法でどのように使用されているかを紹介します。

2019.05.26

ケーススタディー 2019.05.09

5G RFデザインのスタートアップ企業が最先端のGaN/GaAsデバイスを短期間で提供

5G RFデザインのスタートアップ企業が最先端のGaN/GaAsデバイスを短期間で提供

成長する無線業界で成功を収めるために、企業は最先端のデバイスを競争力のあるスピードで実現しなければなりません。 そのためには、5Gで要求される高周波を正確に測定できる高度なデザインツールとシミュレーションツールが必要です。

2019.05.09

ケーススタディー 2019.03.31

スマートメーター製造ラインでのOEE:総合設備効率を40 %向上

スマートメーター製造ラインでのOEE:総合設備効率を40 %向上

ほとんどのデザインチームにとっては、デザインを完成させ、製造に向けた準備を整えるときが、勝利の瞬間となります。ただし、製品が製造段階に移行しても、デザインとテストの課題は終了しません。

2019.03.31

ケーススタディー 2019.03.19

Probe Heatmapビジュアリゼーション ツールによりEMS企業が高コストの 問題を特定

Probe Heatmapビジュアリゼーション ツールによりEMS企業が高コストの 問題を特定

このケーススタディでは、キーサイトのPathWave Manufacturing Analyticsソリューションにより、ある電子機器製造サービス(EMS)企業におけるファーストパス歩留まり(FPY)が低かった問題の原因を特定し、解決した事例を紹介します。

2019.03.19

ケーススタディー 2019.01.30

大学教授によるラボのセットアップ・構成時間を75 %削減

大学教授によるラボのセットアップ・構成時間を75 %削減

長年電気工学部で教えてきたある教授は、学部生向けラボの設定と管理の業務で手一杯になっていました。 キーサイトのBenchVueラボ管理/制御ソリューションを使用することで、管理/制御プロセスが高速化し、学生への指導に多くの時間をさけるようになりました。

2019.01.30

ケーススタディー 2019.01.18

無線トランシーバーの再定義  画期的な5Gコネクティビティー実現のために

無線トランシーバーの再定義 画期的な5Gコネクティビティー実現のために

Eridan Communications used Keysight circuit design software to create a transceiver module with exceptional system efficiency and signal flexibility.

2019.01.18

ケーススタディー 2019.01.03

5G Manufacturer Reduces Test Time by 20X

5G Manufacturer Reduces Test Time by 20X

A 5G transceiver manufacturer transformed their 4G test equipment and set-up to accommodate 5G designs. They used Keysight PathWave Test and Analytics software to cut test time by 20X.

2019.01.03

ケーススタディー 2018.12.10

リスクの低減と製品品質の向上を実現したメーカー

リスクの低減と製品品質の向上を実現したメーカー

An industry-leading military radar receiver manufacturer improves the accuracy of power level measurements, reduces false pass conditions, and lowers costs.

2018.12.10

ケーススタディー 2018.12.10

コヒーレント光技術コンポーネントテストにより、1.2テラビットアプリケーションが可能に

コヒーレント光技術コンポーネントテストにより、1.2テラビットアプリケーションが可能に

NeoPhotonics社は、通信/データ・センター・アプリケーションで高速通信ネットワークに使用されるオプトエレクトロニクスソリューションの設計および製造を行っています。

2018.12.10

ケーススタディー 2018.12.04

部品メーカーがテストシステム上の測定のバラつきを検知するための校正機能を使用

部品メーカーがテストシステム上の測定のバラつきを検知するための校正機能を使用

リスクとコスト、そして測定の不確かさを抑える

2018.12.04

ケーススタディー 2018.11.15

未来を動かす車載イーサネット

未来を動かす車載イーサネット

キーサイトのソリューションの主要な利点は、コンプライアンス・テスト・スイートであるという点です。これにより、100/1000BASE-T1の複雑なテストや手順が自動化されます。

2018.11.15

ケーススタディー 2018.11.12

テストリスクの軽減、歩留まりの向上、製造コストの削減 高精度パワーレベル確度測定により、無線レシーバーメーカーのリスクを軽減

テストリスクの軽減、歩留まりの向上、製造コストの削減 高精度パワーレベル確度測定により、無線レシーバーメーカーのリスクを軽減

Reduce test risk, increase yield, and reduce production costs with power level accuracy measurements at lower measurement uncertainty.

2018.11.12

ケーススタディー 2018.09.18

バッテリー寿命の最適化にかかる時間を60 %短縮

バッテリー寿命の最適化にかかる時間を60 %短縮

Learn how a leading AR and VR platform provider is able to reduce the test development and testing time by a whopping 60% and yet significantly improved the battery life of the device by using a new Keysight solution for battery life optimization testing.

2018.09.18

ケーススタディー 2018.08.19

IoTデバイスの動作寿命を延ばす 無線環境発電回路

IoTデバイスの動作寿命を延ばす 無線環境発電回路

モノのインターネット(IoT)向けに提供されるデバイスの多くは、より効率的で接続された世界の推進という目標を掲げています。数年間、アップデート、充電、オペレーターの介入なしに動作することを期待されているデバイスは数多くあります。

2018.08.19

ケーススタディー 2018.07.27

ポータブル・レーダー・テストによる組み立てラインの時間短縮

ポータブル・レーダー・テストによる組み立てラインの時間短縮

Automotive radar technology is an indispensable part of the advanced driver-assistance systems (ADAS) that not only adds convenience but helps save lives. ADAS-connected radar modules must be precisely validated on the assembly line to deliver proper operation.

2018.07.27

ケーススタディー 2018.07.01

ネットワーク最適化にかかる時間を50 %短縮

ネットワーク最適化にかかる時間を50 %短縮

あるネットワークオペレーターはNemo OutdoorとNemo Analyzeを使用して、ラボおよび現場でNB-IoTネットワークをテストし、NB-IoTビジネスケースに対応可能であることを確認しました。

2018.07.01

ケーススタディー 2018.01.09

顧客事例 パナソニック株式会社 GaNパワー・デバイスが本格普及期に突入、信頼性の確保に加えて、設計環境が着実に進化

顧客事例 パナソニック株式会社 GaNパワー・デバイスが本格普及期に突入、信頼性の確保に加えて、設計環境が着実に進化

Flyer

2018.01.09

ケーススタディー 2017.03.02

電源にGaNパワー素子の適用始まる、トランスフォームがレイアウト/回路設計ノウハウを詳説

電源にGaNパワー素子の適用始まる、トランスフォームがレイアウト/回路設計ノウハウを詳説

FLIER

2017.03.02

Case Studies 2023.05.24

Creating Highly Efficient and Reliable mmWave Power Amplifiers

Creating Highly Efficient and Reliable mmWave Power Amplifiers

Analog Devices developed a reference design and simulation model in PathWave System Design for the signal chain involving its RF front-end MxFE family of devices. This reference model is available to ADI's device customers for exploration of their RF front end designs. ADI expects the model to save customers up to 6 months in their development cycles by shifting design exploration left in the workflow.

2023.05.24

Case Studies 2023.05.16

DEKRA Deploys Keysight EV / EVSECharging Test Solutions in Europe’s First CharIN CCS Test System Laboratory

DEKRA Deploys Keysight EV / EVSECharging Test Solutions in Europe’s First CharIN CCS Test System Laboratory

The electric vehicle (EV) market is growing rapidly with the latest European Council confirming the phasing-out of internal combustion engine (ICE) vehicles by 2035. The EV charging infrastructure must expand to support the growth of the sales of EVs. Consumers expect to recharge their EVs just as quickly as refilling their internal combustion engine (ICE) vehicles with gasoline or diesel. This technological change means that the charging process needs to be convenient. This case study shares how DEKRA deploys Keysight EV charging test solutions in Europe’s First CharIN combined charging system (CCS) test system laboratory to accelerate conformance testing and interoperability certification of charging stations.

2023.05.16

Case Studies 2023.04.27

Accelerate Patient Diagnosis and Treatment with Automated Medical Device Testing

Accelerate Patient Diagnosis and Treatment with Automated Medical Device Testing

An Eggplant Test Automation case study focusing on accelarating Patient Diagnosis with Automated Medical Device Testing.

2023.04.27

Case Studies 2023.04.12

Automate Wi-Fi Regulatory Test for Smart Devices

Automate Wi-Fi Regulatory Test for Smart Devices

A leading global manufacturer of consumer products faced this challenge. The company had difficulty passing a series of mandatory adaptivity tests established by the European Telecommunications Standards Institute (ETSI), preventing it from launching its products in European countries. With the Keysight IOT0047A regulatory test system, this company not only passed these complex tests but reduced test time dramatically and improved repeatability.

2023.04.12

Case Studies 2023.03.28

DAQ with Matlab for Medical Science

DAQ with Matlab for Medical Science

This case study illustrates how Keysight’s MATLAB Data Acquisition toolbox is used in medical research thanks to a MATLAB adaptor that acts as a plug-in.

2023.03.28

Case Studies 2023.03.27

Nokia Sets Data Speed Record

Nokia Sets Data Speed Record

Nokia Bell Labs and Keysight combined expertise with other research partners created the record-breaking demonstration of 260 GBaud coherent transmission over 100 km. This story tells how collaborative research helps to set the 260 GBaud record, advancing technologies to meet the ever-growing demand of bandwidth.

2023.03.27

Case Studies 2023.03.22

Mexican Mining Giant Gains Full Visibility into OT Infrastructure

Mexican Mining Giant Gains Full Visibility into OT Infrastructure

By deploying Keysight’s visibility solution, the customer was able to address blind spots and cost management challenges associated with not having enough ports on the existing OT security sensors. The Vision NPB aggregation and replication capabilities significantly reduced the number of sensor ports needed to ingest all mirrored traffic, allowing the customer to save the cost of purchasing more sensors and to get the most out of the existing OT security solution.

2023.03.22

Case Studies 2023.03.06

Predicting Ka-band Transceiver Thermal Margins, Wear, and Lifespan

Predicting Ka-band Transceiver Thermal Margins, Wear, and Lifespan

One use case for EnSilica’s Ka-band (26.5-40 GHz) transceivers is vehicle-mounted low-earth orbit (LEO) satellite terminals, where harsh temperatures can wear parts out faster than expected. Assessing the thermal performance of these transceivers using Keysight PathWave Advanced Design System (ADS), PathWave RFPro, and PathWave ADS Electro-Thermal Simulator is vital in understanding their thermal operating margin and lifespan.

2023.03.06

Case Studies 2023.02.18

Large US Law Firm Augments Network Visibility with Keysight

Large US Law Firm Augments Network Visibility with Keysight

Large US-based law firm uses Keysight Visibility to eliminate blind spots and optimize IoT security tooling.

2023.02.18

Case Studies 2023.02.08

McGill Univeristy's Photonic Systems Group Overcomes Test Limitations in Optoelectronic Research

McGill Univeristy's Photonic Systems Group Overcomes Test Limitations in Optoelectronic Research

McGill University is known for their state of the art optical communications research. Read this case study to learn why McGill researchers selected the Keysight UXR oscilloscope and M8190 Series arbitrary waveform generator for their lab, and how those instruments improved their test accuracy.

2023.02.08

Case Studies 2023.01.19

Optimizing MxFE Front Ends with Complex Gain Control Settings

Optimizing MxFE Front Ends with Complex Gain Control Settings

Analog Devices developed a reference design and simulation model in PathWave System Design for the signal chain involving its RF front-end MxFE family of devices. This reference model is available to ADI's device customers for exploration of their RF front end designs. ADI expects the model to save customers up to 6 months in their development cycles by shifting design exploration left in the workflow.

2023.01.19

Case Studies 2022.12.06

DC-DC Converter Testing

DC-DC Converter Testing

Manufacturer of automotive DC-DC converters slashes test time by 95 percent.

2022.12.06

Case Studies 2022.11.22

90% Increase in USB-C® Cables Testing Throughput

90% Increase in USB-C® Cables Testing Throughput

Improves USB-C® Interconnects Compliance Test Time

2022.11.22

Case Studies 2022.11.10

10% Increase in ADAS PCBA Testing Throughput

10% Increase in ADAS PCBA Testing Throughput

Automotive electronics manufacturers must be prepared to address new test challenges efficiently and effectively as advanced driver assistance systems (ADAS) technology advances. This case study shows how an automotive electronics manufacturer used the Keysight in-line 4 module ICT and PathWave Manufacturing Analytics Software to cut down on labor-intensive tasks and increase test throughput.

2022.11.10

Case Studies 2022.11.08

Improving Reliability of Semiconductor Devices

Improving Reliability of Semiconductor Devices

Automation of random telegraph noise measurement (RTN) is now possible using the B1500A's waveform generator/fast measurement unit (WGFMU) module and WaferPro Express.

2022.11.08

Case Studies 2022.11.07

Service Provider Yields Improvement by Automating the Validation and Test Cycle

Service Provider Yields Improvement by Automating the Validation and Test Cycle

This case study shows how a large Service Provider (SP) took advantage of the years of experience Keysight has gained in automating the validation process for different Network Equipment Manufacturer (NEM) products before deploying into production networks.

2022.11.07

Case Studies 2022.11.02

Accelerate AiP Design Integration

Accelerate AiP Design Integration

Measuring AiP performance using over-the-air (OTA) test methods makes achieving accurate and repeatable results more challenging than a traditional setup. TMYTEK uses our VXG and UXA to test its AiP module. This case study is to mention how TMYTEK uses our solution to improve its design process.

2022.11.02

Case Studies 2022.11.02

Acceptance Testing Helps Mobile Network Operator Grab Early Leadership in 5G

Acceptance Testing Helps Mobile Network Operator Grab Early Leadership in 5G

A major mobile network operator (MNO) chose Keysight to help create device acceptance tests for the launch of its 5G network. After a successful launch, the MNO was the first to reach 1 million 5G mobile subscribers just a few months later.

2022.11.02

Case Studies 2022.11.01

Meeting Increasing Customer Demand Without Budget Consequences

Meeting Increasing Customer Demand Without Budget Consequences

KeysightAccess provides a complete business solution to help a network equipment manufacturer acquire the test solution and service they need now.

2022.11.01

Case Studies 2022.10.31

Wolverines Don’t Usually Run This Fast

Wolverines Don’t Usually Run This Fast

"Keysight automotive test solutions improve performance and safety of electric race car” – See how the Michigan Electric Racing team helped improve its race car’s performance and electrical safety using Keysight’s power and battery test solutions.

2022.10.31

Case Studies 2022.10.25

Antenna Module Manufacturer Accelerates 5G mmWave Development by More than 50%

Antenna Module Manufacturer Accelerates 5G mmWave Development by More than 50%

A global antenna module manufacturer uses Keysight's 5G R&D Test Bed and PNA network analyzer to accelerate the development time for its 5G mmWave products based on beamforming technologies.

2022.10.25

Case Studies 2022.10.20

Powering E-Bikes and Battery Energy Storage Systems with Cell-Formation Solution

Powering E-Bikes and Battery Energy Storage Systems with Cell-Formation Solution

E-mobility manufacturer saves time and money with new cell formation solution to meet growing orders and stricter test criteria.

2022.10.20

Case Studies 2022.10.05

Test Automation Software Accelerates Enterprise Digital Transformation

Test Automation Software Accelerates Enterprise Digital Transformation

Automating test functions using Keysight's Eggplant software helped Keysight compress the ERP stabilization period by 80%.

2022.10.05

ご要望、ご質問はございませんか。