電動車電池測試:確保安全性、效能與可靠性 

電動車 (EV) 電池測試是評估電動車電池的過程,旨在確保其在整個生命週期中符合性能、安全和可靠性標準。這包括在各種電氣、熱和環境條件下測試電池芯、模組和電池組。 

隨著電動車 (EV) 在市場上日益普及,電動車電池的有效測試變得比以往任何時候都更加重要。高性能電池不僅對電動車的效率至關重要,而且對整個電動車系統的整體安全性和可靠性也至關重要。在是德科技 (Keysight Technologies),我們了解電動車電池技術所帶來的獨特挑戰,並提供全面的測試解決方案,以確保電池在各種條件下的性能。

Keysight 電動車電池測試訓練營

推動電動車電池創新

藉由 Keysight 的設計、模擬與測試解決方案,您可以加速電動車 (EV) 電池系統的開發、整合與部署。立即聯絡我們,深入瞭解 Keysight 如何協助您加速下一個電動車電池突破。

適用於電動車的未來電池技術

本報告概述了車用電池組的最新發展,重點關注可實現超過 350 kW 超快速充電的高電壓系統(400–800 V)。它強調了在所有條件下(包括寒冷氣候)安全、高效充電的策略,並探討了支援電動車續航里程超過 1000 公里 的能量密度創新(高達 300 Wh/kg)。該研究還審視了鈉離子電池和無稀土替代品等新興技術,其應用範圍擴展到航空領域。

電動車電池設計與創新基礎

橫跨電池芯、模組和電池組層級的全方位電動車 (EV) 電池測試
電動車 (EV) 電池的開發是一項涵蓋廣泛領域且涉及各種挑戰的跨學科任務。根據開發週期的不同階段,需要進行不同的 EV 電池測試。在所有不同層級對電池進行測試,能讓化學家與工程師獲得深入見解,並支援他們打造最新且最高效能電池的使命。無論您的重點是電池芯化學性質、化成、模組還是電池組,Keysight 的測試設備都能提供合適的解決方案。藉由透過測試和驗證獲得的深入見解,這些解決方案能協助您充滿信心地從原型邁向生產。

電池芯層級測試:從化學性質到原型
一般而言,電池芯、模組和電池組層級之間的測試有所不同,並且取決於測試範圍是參數特性化還是效能。在電池芯層級,測試可分為專注於化學性質的早期測試、著重於生產和配方的化成測試,以及用於評估早期設計的原型測試。
對於原型和化學研究,諸如電化學阻抗頻譜測量 (EIS) 等特殊量測可以揭示電池不同層的行為,以及其品質和特性。在化成階段,電池會經歷充放電循環、溫度設定檔和靜置期,以穩定化學性質並打造出強固且高效能的電池。
一旦確定了化學性質並生產出電池,原型製作的重點就會轉移到根據設計目標驗證特性以及評估效能。這可能包括評估在重複充放電循環和不同溫度下壽命的老化測試,或模擬真實世界電流、功率或電壓需求的行車循環測試。

結合 BMS 整合的模組與電池組測試
模組和電池組代表繼電池芯之後的下一個整合步驟。在此階段,測試依然以特性化或效能為目標,但電池管理系統 (BMS) 的存在帶來了新的需求。BMS 會量測個別電池芯、在充電和放電期間平衡電荷、監控健康狀態 (SOH)、確保安全性,並與車輛系統進行通訊。此階段的測試通常需要進行剩餘匯流排模擬 (Rest-Bus simulation),以模擬真實世界的通訊、驗證安全運作並精進演算法。許多電池組和模組也具有啟動序列,在測試開始之前需要特定的指令。

憑藉專業見解和尖端測試解決方案,Keysight 支援您探索電動車電池測試的最新進展,確保您的解決方案能滿足未來電動車移動性的需求。我們可以協助您根據獨特需求客製化整個測試實驗室。

電動車

電動車生態系統

透過測試整個電動車環境,符合業界一致性標準。

閱讀如何 ⟄

測試

EIS 測試

瞭解用於電池測試的先進電化學阻抗頻譜 (EIS)。

閱讀如何 ⟄

相符性測試

測量準確度

瞭解詳情定義和解釋電池測試儀測量精度規格。

閱讀如何 ⟄

測試

電池設計

探索投資電動車電池測試如何為電動車電池設計人員帶來好處。

閱讀如何 ⟄

能源

電源轉換

深入探討電源轉換和電池測試如何推動電動車輛的未來發展。

閱讀如何 ⟄

電動車

電動車電池測試

向專家學習,他們將深入剖析電池開發與測試領域的最新進展。

瞭解詳情 ⟶

電動車電池趨勢:瞭解最新發展與新興技術

應對市場變化以迎接電動車熱潮

主講人:Adnan Al-Massalmeh (Keysight 電池測試業務開發工程師)

電動車市場正在推動電動車電池開發與製造的蓬勃發展。面對巨大的時間和成本壓力,三大關鍵趨勢正協助電池開發人員應對市場挑戰:電池測試實驗室的規模、測試速度和總持有成本。Auto Tech Talks 將探討電池開發的市場趨勢。

在電池芯、模組和電池組層級測試電動車電池

電動車 (EV) 電池有不同的外形尺寸:在單個電池層級,它們可能是圓柱形電池,或是更強大的軟包和方形電池。這些電池隨後組裝成模組,再連接形成電池組,然後組裝到車輛底盤中。觀看影片,了解每個階段不同的電池測試參數如何指導電池最終在電動車中的性能表現。 

電動車電池測試 – 常見問題

一般而言,電池測試旨在驗證電池的安全性、性能和品質。測試對於確保生產品質和安全性,以及確保使用時的正常性能至關重要。此外,驗證新開發的有效性,並確保安全性、性能和可靠性的提升也同樣重要。 

兩大主要領域是性能測試和特性分析。 

 

效能測試包括例如充放電循環,其中模擬人工老化以觀察電池老化的速度和方式。另一個例子是駕駛循環。對於這些測試,會記錄真實世界的電流或功率需求並將其用作測試輸入。目標是了解新開發的電池在已知條件下的行為,並查看效能是否有提升。 

 

特性分析著重於電池的參數,包括電阻、阻抗、容量和熱響應測試。這些測試將透過使用不同的激勵訊號並讀取響應來執行。例如,電阻和阻抗。傳統上,激勵訊號是電流訊號,對於電阻測量,直流電流脈衝是最常見的方法。在定義的時間段內,電流脈衝處於活動狀態,並測量電壓響應。根據已知的電流和測量的電壓,可以計算直流內阻。這稱為直流內阻 (DCIR)。阻抗測量可以類似地執行,但使用交流電流而非直流電流。特定頻率的阻抗可以根據所選頻率來確定。如果將固定頻率替換為掃頻,則阻抗測量被視為電化學阻抗頻譜。  

對於電氣測試,以下元件是主要部分:電池測試系統、氣候或溫度箱、量測設備、通訊和 Rest-Bus 模擬、調理單元以及安全設備。 

 

電池測試系統是一種高效能雙向電源供應器。它確保與所有其他測試元件的通訊,同時處理測試情境和特性分析任務。量測資料會被收集,測試結果會被擷取並準備進行分析。 

 

電池測試始終在測試箱中進行,以確保安全操作並允許進行熱和氣候測試。測試箱透過安全設備確保安全性,例如冗餘溫度量測、氣體感測器和偵測系統、通風和爆破片、滅火系統、惰化以及機械安全系統。可以輕鬆實現不同的溫度曲線和條件,以驗證在所有條件下的穩健行為,或在極端條件下對電池進行壓力測試。溫度和氣候控制的一個子部分是車載冷卻系統的替代。對於電池組和某些模組,必須存在一個冷卻迴路來取代汽車的冷卻系統。這不僅可以用於靜態操作,還可以編程溫度曲線以模擬不同的情境和測試案例。  

 

雖然電池測試系統在測試期間會測量電壓和電流,但可能需要額外測量,例如溫度測量、單電池測量、用於通訊和模擬行為的數位和類比輸入輸出通道 (IO),以及與 BMS 的數位高階通訊。  

從整合的角度來看,電池組和模組是由並聯和串聯的電池單元所組成。因此,測試是在比電池單元高得多的電壓和功率等級下進行。  

 此外,將電池整合到模組和電池組中,增加了需要測試或控制的元件,以實現測試。電池管理系統 (BMS) 透過為測試增加通訊元件而發揮最大作用。所有測試都需要與 BMS 對齊,因此測試系統和 BMS 之間持續的通訊流動。BMS 不僅負責平衡電池以確保均勻充電和放電,還控制輸出接觸器。與 BMS 的通訊應測試和驗證其對某些條件的反應,但透過執行測試確保正常運作也是必要的。一個例子是預充電:在電池組測試開始之前,測試系統和電池的電壓需要匹配。這對於在測試剛開始時,一旦接觸器閉合,限制高平衡電流是必要的。BMS 系統協調此過程。只有當接觸器處的電壓與內部電池電壓匹配時,接觸器才會閉合。 

快速充電是電動車/電動車供電設備 (EV/EVSE) 領域的趨勢之一。電池只是其中一個環節。電池可在特定時間內支援特定電流,這可在效能測試期間進行驗證和測試。如果電流過高且持續時間過長,可能會產生熱效應並造成永久性損壞。透過在充電前對電池進行調節,並透過冷卻控制溫度和熱衝擊,可改善電池在高充電電流下的效能。但一般而言,快速充電對汽車鏈的其他部分更具挑戰性,主要是插頭、電纜和接觸器,因為它們需要針對電流進行最佳化,同時將重量和空間保持在可接受的水平。 

Keysight 提供廣泛的電池測試系統、軟體和服務。這些系統高度靈活,並提供多種內建功能。  

例如,電池測試系統提供內建電化學阻抗頻譜 (EIS) 量測功能。這使得量測無需重新接線和使用不同的測試設備即可執行。它可作為更廣泛測試週期的一部分,並自動執行量測。這節省了時間,可縮短獲得更多、更深入電池行為洞察所需的時間。 

此外,模組和電池組測試系統旨在適應不斷變化的測試需求,具有額外的精細電流和電壓範圍,能夠使用電池組測試系統進行模組測試,並使用模組測試系統進行電池測試。這提高了靈活性,並允許建立多功能且可靠的測試實驗室。 

提供完整的統包解決方案,可確保更快的測試時間。如果需要,Keysight 將負責整個實驗室的規劃和專案管理,包括所有必要的元件。交貨時間和調試將會協調一致,以支援新建電池測試實驗室盡快投入運作。這項服務並非固定不變,可根據專案的個別需求和範圍進行調整。  

需要協助或有疑問嗎?