EVバッテリーテスト:安全性、性能、信頼性の確保 

EV(電気自動車)バッテリーテストは、電気自動車バッテリーがそのライフサイクル全体にわたって性能、安全性、信頼性の標準を満たしていることを確認するために、電気自動車バッテリーを評価するプロセスです。これには、さまざまな電気的、熱的、および環境条件下でのバッテリーセル、モジュール、パックのテストが含まれます。 

電気自動車(EV)が市場で普及するにつれて、EVバッテリーの効果的なテストはこれまで以上に重要になっています。高性能バッテリーは、EV車両の効率性だけでなく、EVシステム全体の安全性と信頼性にとっても不可欠です。キーサイト・テクノロジーは、EVバッテリー技術に伴う特有の課題を理解しており、さまざまな条件下でのバッテリー性能を保証するための包括的なテストソリューションを提供しています。

キーサイトEVバッテリーテストブートキャンプ

EVバッテリーのイノベーションを推進

キーサイトの設計、エミュレーション、およびテストソリューションにより、電気自動車(EV)バッテリーシステムの開発、統合、展開を加速できます。今すぐお問い合わせください。キーサイトがお客様の次なるEVバッテリーのブレークスルーをどのように加速できるかについて、詳細をご確認いただけます。

EV向け将来性のあるバッテリーテクノロジー

このレポートでは、車載バッテリーパックの最新動向を概説しています。350 kWを超える超高速充電を可能にする高電圧システム (400~800 V) に焦点を当て、寒冷地を含むあらゆる条件下での安全で効率的な充電戦略を強調し、EV航続距離1000 km以上をサポートするエネルギー密度 (最大300 Wh/kg) の革新を探求しています。また、ナトリウムイオン電池や希土類フリー代替品などの新興技術についても調査しており、その用途は航空分野にも及んでいます。

EVバッテリー設計とイノベーションの基礎

セル、モジュール、パックの各レベルにおける包括的なEVバッテリーテスト
電気自動車(EV)バッテリーの開発は、幅広い領域にわたる学際的なタスクであり、さまざまな課題に関連しています。開発サイクルのどの段階にあるかによって、必要とされるEVバッテリーテストは異なります。あらゆるレベルでバッテリーをテストすることで、化学者やエンジニアはインサイトを獲得し、最新かつ最高性能のバッテリーの開発という使命を達成することができます。キーサイトのテスト機器は、対象がセルの化学特性、化成、モジュール、パックのいずれであっても、最適なソリューションを提供します。テストと検証を通じて得られたインサイトにより、プロトタイプから量産への確実な移行がサポートされます。

セルレベルのテスト:化学特性からプロトタイプまで
一般的に、テストはセル、モジュール、パックのレベルによって異なり、パラメータの特性評価が目的であるか、パフォーマンスが目的であるかによって異なります。セルレベルのテストは、化学特性に焦点を当てた初期テスト、生産とレシピに焦点を当てた化成テスト、初期設計を評価するためのプロトタイプテストに分類できます。
プロトタイプや化学特性の研究においては、電気化学インピーダンス分光法(EIS)などの特殊な測定により、セルのさまざまな層の挙動、およびその品質や特性を明らかにすることができます。化成段階では、化学特性を安定させ、堅牢で高性能なバッテリーを構築するために、セルは充放電サイクル、プロファイル温度、休止期間を経ます。
化学特性が定義され、バッテリーが製造されると、プロトタイピングでは設計目標に対する特性の検証とパフォーマンスの評価に焦点を当てます。これには、繰り返し行われる充放電サイクルやさまざまな温度下での寿命を評価する劣化テストや、現実世界の電流、電力、電圧の要求をシミュレートするドライブサイクルテストなどが含まれます。

BMS統合によるモジュールおよびパックテスト
モジュールとパックは、セルに続く統合ステップです。ここでは、テストの目的は引き続き特性評価またはパフォーマンスですが、バッテリー管理システム(BMS)の存在により新たな要件が加わります。BMSは個々のセルを測定し、充放電時の充電バランスをとり、状態の健全性(SOH)を監視し、安全性を確保し、車両システムと通信します。この段階でのテストでは、現実世界の通信をエミュレートし、安全な動作を検証し、アルゴリズムを洗練させるために、しばしばレストバス・シミュレーションが必要になります。多くのパックやモジュールには、テストを開始する前に特定のコマンドを必要とする起動シーケンスもあります。

専門知識と最先端のテストソリューションにより、キーサイトはEVバッテリーテストにおける最新の進歩をサポートし、お客様のソリューションが将来の電動モビリティの要求に対応できるよう保証します。お客様固有の要件に合わせて、テストラボ全体をカスタマイズするお手伝いをいたします。

Eモビリティ

Eモビリティエコシステム

eモビリティ環境全体をテストすることで、業界の適合規格を満たします。

詳細はこちら ⟶

テスト

EISテスト

バッテリーテストのための高度な電気化学インピーダンス分光法(EIS)について学びます。

詳細はこちら ⟶

コンプライアンス試験

測定確度

バッテリーテスターの測定確度仕様を定義し、解釈する方法を理解します。

詳細はこちら ⟶

テスト

バッテリー設計

EVバッテリーテストへの投資が、EVバッテリー設計者にとってどのようなメリットをもたらすかをご覧ください。

詳細はこちら ⟶

エネルギー

電力変換

電力変換とバッテリー・テストがeモビリティの未来をどのように推進しているかを詳しく探る。

詳細はこちら ⟶

電気自動車

EV 試験

バッテリー開発およびテストにおける最新の進歩を解説する専門家から学ぶ。

~する方法を学ぶ ⟶

EVバッテリーのトレンド:最新の動向と新たな技術を学ぶ

市場変化への対応とEVブームへの対応

講演者: Adnan Al-Massalmeh (キーサイトのバッテリーテスト担当ビジネス開発エンジニア)

電気自動車市場は、EVバッテリーの開発と製造における活況を牽引しています。膨大な時間とコストのプレッシャーがある中で、バッテリー開発者が市場の課題に対応するために、バッテリーテストラボの規模、テスト速度、総所有コストという3つの主要なトレンドが役立っています。Auto Tech Talksでは、バッテリー開発における市場トレンドを探ります。

セル、モジュール、パックレベルでのEVバッテリーのテスト

電気自動車(EV)用バッテリーには様々なフォームファクタがあります。個々のセルレベルでは、円筒形セル、あるいはより強力なパウチ型セルや角形セルがあります。これらのセルはモジュールに組み立てられ、さらにバッテリーパックを形成するために接続され、最終的に車両のシャシーに組み込まれます。各段階における様々なバッテリーテストパラメータが、EVにおけるバッテリーの最終的な性能をどのように決定するかを学ぶために、ビデオをご覧ください。 

EVバッテリーテスト – よくあるご質問

バッテリー試験は一般的に、バッテリーの安全性、性能、品質を検証するものです。試験は、生産品質と安全性を確保し、使用中の適切な性能を保証するために重要です。また、新しい開発の有効性を検証し、安全性、性能、信頼性の向上を確実にするためにも重要です。 

主要な2つの分野は、性能試験と特性評価です。 

 

性能試験には、例えば充放電サイクルが含まれます。これは、人工的な経年劣化をシミュレートし、バッテリーがどの程度の速さで、どのような形で劣化するかを観察するものです。もう1つの例はドライブサイクルです。これらの試験では、実際の電流または電力要求が記録され、試験入力として使用されます。目的は、新開発のバッテリーが既知の条件下でどのように動作するかを理解し、性能向上があるかどうかを確認することです。 

 

特性評価はバッテリーのパラメータに焦点を当てており、抵抗、インピーダンス、容量、熱応答の試験が含まれます。これらの試験は、異なる刺激を与え、その応答を読み取ることで実施されます。例えば、抵抗とインピーダンスです。従来、刺激は電流信号であり、抵抗測定にはDC電流パルスが最も一般的な方法です。所定の期間、電流パルスが印加され、電圧応答が測定されます。既知の電流と測定された電圧に基づいて、DC内部抵抗を計算できます。これは直流内部抵抗(DCIR)として知られています。インピーダンス測定も同様に実施できますが、DC電流の代わりにAC電流が使用されます。選択された周波数に応じて、特定の周波数におけるインピーダンスを決定できます。固定周波数をスイープに置き換えると、そのインピーダンス測定は電気化学インピーダンス分光法と見なされます。  

電気試験では、バッテリーテストシステム、環境試験槽または恒温槽、測定機器、通信およびRest-Busシミュレーション、コンディショニングユニット、安全装置が主要なコンポーネントとなります。 

 

バッテリーテストシステムは、高性能な双方向電源です。テストシナリオと特性評価タスクを処理しながら、他のすべてのテストコンポーネントとの通信を保証します。測定値が収集され、テスト結果は分析用に取得および準備されます。 

 

バッテリーテストは、安全な動作を確保し、熱および気候テストを可能にするために、常にテストチャンバー内で実施されます。テストチャンバーは、冗長温度測定、ガスセンサーおよび検出システム、ベンティングおよび破裂板、消火システム、不活性化、機械的安全システムなどの安全装置を介して安全性を確保します。さまざまな温度プロファイルと条件を容易に実現でき、あらゆる条件下での堅牢な動作を検証したり、極限条件下でバッテリーをストレステストしたりできます。温度および気候制御の一部として、車載冷却システムの代替があります。パックおよび一部のモジュールでは、車の冷却システムを置き換える冷却回路が必要となります。これは静的動作だけでなく、さまざまなシナリオやテストケースをシミュレートするために温度プロファイルをプログラムすることも可能です。  

 

バッテリーテストシステムはテスト中に電圧と電流を測定しますが、温度測定、個々のセル測定、動作を通信およびシミュレートするためのデジタルおよびアナログ入出力チャネル (IO)、BMSとのデジタル高レベル通信など、追加の測定が必要になる場合があります。  

統合の観点から見ると、パックとモジュールは、セルを並列および直列に接続して構築されます。そのため、テストはセルよりもはるかに高い電圧および電力レベルで実行されます。  

 さらに、セルをモジュールやパックに統合することで、テストを可能にするためにテストまたは制御が必要なコンポーネントが追加されます。BMSは、テストに通信コンポーネントを追加することで最大の役割を果たします。すべてのテストはBMSと連携する必要があり、テストシステムとBMSの間で常に通信が流れています。BMSは、均一な充放電を確保するためにセルのバランスを取るだけでなく、出力コンタクタも制御します。BMSとの通信は、特定の条件に対するその反応をテストおよび検証する必要がありますが、テストを実行することによって適切な動作を確保することも必要です。一例として、プリチャージがあります。パックテストを開始する前に、テストシステムとバッテリーの電圧を一致させる必要があります。これは、コンタクタが閉じられたときに、テストの最初で高いバランス電流を制限するために必要です。BMSシステムがこれを調整します。コンタクタの電圧が内部バッテリー電圧と一致した場合にのみ、コンタクタは閉じます。 

急速充電は、EV/EVSE分野におけるトレンドの1つです。バッテリーはチェーンの一部にすぎません。バッテリーは、特定の時間、特定の電流をサポートできます。これは、性能テスト中に検証およびテストできます。電流が高すぎる時間が長すぎると、熱効果が発生し、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。高い充電電流下でのバッテリーの性能は、充電イベント前にセルを調整し、冷却によって温度と熱影響を制御下に置くことで改善できます。しかし一般的に、急速充電は、プラグ、ケーブル、コンタクタなどの車両チェーンの他の部分にとってより困難です。これらは、重量とスペースを許容レベルに保ちながら、電流に最適化する必要があるためです。 

キーサイトは、幅広いバッテリーテストシステム、ソフトウェア、およびサービスを提供しています。これらのシステムは高い柔軟性を持ち、幅広い内蔵機能を提供します。  

例えば、セルテストシステムは、電気化学インピーダンス分光法(EIS)測定機能を内蔵しています。これにより、配線を変更したり、異なるテスト機器を使用したりすることなく測定を実行できます。これは、より広範なテストサイクルの一部として、測定を自動的に実行することも可能です。これにより時間が節約され、バッテリーの挙動に関するより多くの深い洞察をより短い時間で得ることができます。 

さらに、モジュールおよびパックテストシステムは、変化するテストニーズに適応するように設計されており、パックテストシステムでモジュールテストを、モジュールテストシステムでセルテストを可能にするための追加の微細な電流および電圧範囲を備えています。これにより、柔軟性が向上し、多用途で信頼性の高いテストラボの構築が可能になります。 

フルターンキーソリューションを提供することで、テストまでの時間を短縮できます。ご要望に応じて、キーサイトは必要なすべてのコンポーネントを含むラボ全体の計画とプロジェクト管理を担当します。納期とコミッショニングは、新設されたバッテリーテストラボの可能な限り迅速な立ち上げをサポートするように調整されます。このサービスは固定ではなく、個々のニーズやプロジェクトの範囲に合わせて調整できます。  

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?