무엇을 찾고 있습니까?
EV 배터리 테스트 가속화
EV 배터리 테스트: 안전, 성능 및 신뢰성 보장
EV(전기차) 배터리 테스트는 전기차 배터리가 수명 주기 동안 성능, 안전 및 신뢰성 표준을 충족하는지 확인하기 위해 배터리를 평가하는 과정입니다. 여기에는 다양한 전기적, 열적 및 환경적 조건에서 배터리 셀, 모듈 및 팩을 테스트하는 것이 포함됩니다.
전기차(EV)가 시장에서 인기를 얻으면서 EV 배터리의 효과적인 테스트는 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 고성능 배터리는 EV 차량의 효율성뿐만 아니라 전체 EV 시스템의 전반적인 안전성과 신뢰성에도 매우 중요합니다. 키사이트테크놀로지스는 EV 배터리 기술과 관련된 고유한 과제를 이해하고 있으며, 다양한 조건에서 배터리 성능을 보장하기 위한 포괄적인 테스트 솔루션을 제공합니다.
EV 배터리 혁신 주도
키사이트의 설계, 에뮬레이션 및 테스트 솔루션을 통해 전기차(EV) 배터리 시스템의 개발, 통합 및 배포를 가속화할 수 있습니다. 키사이트가 다음 EV 배터리 혁신을 가속화하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 자세히 알아보려면 지금 문의하십시오.
EV용 미래 보장형 배터리 기술
이 보고서는 자동차 배터리 팩의 최신 개발 동향을 설명하며, 350kW 이상의 초고속 충전을 가능하게 하는 고전압 시스템(400~800V)에 중점을 둡니다. 추운 기후를 포함한 모든 조건에서 안전하고 효율적인 충전 전략을 강조하며, 1000km 이상의 EV 주행 거리를 지원하는 에너지 밀도(최대 300Wh/kg) 혁신을 탐구합니다. 이 연구는 또한 나트륨 이온 배터리 및 희토류 없는 대안과 같은 신흥 기술을 조사하며, 항공 분야까지 응용 범위를 확장합니다.
귀하의 EV 배터리 사용 사례에 맞춰진 솔루션을 살펴보세요.
EV 배터리 설계 및 혁신의 기초
셀, 모듈, 팩 레벨을 아우르는 포괄적인 전기차(EV) 배터리 테스트
전기차(EV) 배터리 개발은 광범위한 영역을 다루며 다양한 과제와 연관된 융합적 작업입니다. 개발 주기의 어느 단계에 있느냐에 따라 필요한 EV 배터리 테스트가 달라집니다. 다양한 모든 레벨에서 배터리를 테스트함으로써 화학자과 엔지니어는 통찰력을 얻고, 최신 성능 최고 수준의 배터리를 개발하기 위한 목표를 달성할 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 테스트 장비는 셀 화학, 포메이션, 모듈 또는 팩 중 어디에 초점을 맞추든 상관없이 적절한 솔루션을 제공합니다. 테스트와 검증을 통해 얻은 통찰력을 바탕으로 시제품에서 양산 단계로 자신 있게 전환할 수 있도록 지원합니다.
셀 레벨 테스트: 화학물질부터 시제품까지
일반적으로 테스트는 셀, 모듈, 팩 레벨에 따라 다르며, 파라미터 특성화와 성능 중 무엇에 초점을 맞추느냐에 따라 달라집니다. 셀 레벨에서 테스트는 화학적 특성에 중점을 둔 초기 테스트, 생산 및 레시피 중심의 포메이션 테스트, 초기 설계를 평가하기 위한 시제품 테스트로 나눌 수 있습니다.
시제품 제작 및 화학 분석 작업의 경우, 전기화학 임피던스 분광법(EIS)과 같은 특수 측정을 통해 셀의 다양한 층의 거동뿐만 아니라 품질과 특성을 파악할 수 있습니다. 포메이션 단계에서 셀은 충방전 주기, 온도 프로필, 휴지기를 거쳐 화학적 성질이 안정화되며 견고하고 고성능인 배터리가 만들어집니다.
화학적 조성이 정의되고 배터리가 생산되면 시제품 제작은 설계 목표 대비 특성을 검증하고 성능을 평가하는 데 초점을 맞춥니다. 여기에는 반복적인 충방전 주기 및 다양한 온도에서의 수명을 평가하기 위한 노화 테스트나 실제 전류, 전력 또는 전압 요구 사항을 시뮬레이션하는 주행 주기 테스트가 포함될 수 있습니다.
BMS 통합을 통한 모듈 및 팩 테스트
모듈과 팩은 셀 다음의 통합 단계를 나타냅니다. 여기서는 여전히 특성화나 성능을 테스트 목표로 하지만, 배터리 관리 시스템(BMS)이 존재함에 따라 새로운 요구 사항이 추가됩니다. BMS는 개별 셀을 측정하고, 충방전 시 충전을 균등화하며, 건강 상태(SOH)를 모니터링하고, 안전을 보장하며, 차량 시스템과 통신합니다. 이 단계의 테스트에서는 실제 통신을 에뮬레이트하고, 안전한 작동을 검증하며, 알고리즘을 개선하기 위해 흔히 Rest-Bus 시뮬레이션이 필요합니다. 또한 많은 팩과 모듈에는 테스트를 시작하기 전에 특정 명령이 필요한 시퀀스가 있습니다.
전문가의 통찰력과 최첨단 테스트 솔루션을 통해 키사이트는 EV 배터리 테스트의 최신 발전을 지원하며, 고객의 솔루션이 미래 전기 모빌리티의 요구 사항을 충족할 수 있도록 보장합니다. 키사이트는 고객의 고유한 요구 사항에 맞춰 전체 테스트 랩을 맞춤화할 수 있도록 지원합니다.
귀하의 EV 배터리 사용 사례를 찾아보십시오.
다음을 수행하는 방법을 알아보십시오:
- 셀 수준에서 EV 배터리를 특성화하고 분석하십시오.
- 셀 용량, 효율, 내부 저항 및 수명을 측정합니다.
- 64개의 개별적으로 교정된 EIS 측정 채널을 통해 다중 셀을 테스트합니다.
다음을 수행하는 방법을 알아보십시오:
- 결함 있는 배터리 모듈 연결을 테스트합니다.
- 배터리 모듈의 비정상 동작을 평가하십시오.
- 초기 배터리 모듈 고장을 감지합니다.
다음을 수행하는 방법을 알아보십시오:
- 다양한 전기적, 기후적, 온도 매개변수를 사용하여 실제 작동 환경을 에뮬레이션합니다.
- 여러 시나리오의 데이터를 결합하여 팩 주행 거리 성능, 배터리 안전성 및 내구성을 향상시킵니다.
- 최대 300kW의 출력 전력과 최대 1,500V의 전압으로 배터리 개발 및 검증을 지원합니다.
다음을 수행하는 방법을 알아보십시오:
- 배터리 셀 설계의 자가 방전 동작을 측정합니다.
- 빠른 배터리 셀 특성화를 가능하게 합니다.
- R&D 및 제조 분야에서 셀 자가 방전을 평가합니다.
EV 배터리 동향: 새로운 동향 및 부상하는 기술 알아보기
EV 붐에 대응하기 위한 시장 변화 대처
연사: Adnan Al-Massalmeh (키사이트 배터리 테스트 사업 개발 엔지니어)
전기차 시장은 EV 배터리 개발 및 제조의 호황을 이끌고 있습니다. 엄청난 시간 및 비용 압박 속에서 배터리 개발자가 시장 과제를 해결하는 데 도움이 되는 세 가지 주요 트렌드는 배터리 테스트 랩의 규모, 테스트 속도 및 총 소유 비용입니다. Auto Tech Talks는 배터리 개발의 시장 트렌드를 탐구합니다.
셀, 모듈 및 팩 레벨에서 EV 배터리 테스트
전기차(EV) 배터리는 다양한 폼 팩터로 제공됩니다. 개별 셀 수준에서는 원통형 셀 또는 더 강력한 파우치형 및 각형 셀일 수 있습니다. 이러한 셀은 모듈로 조립된 다음 배터리 팩을 형성하도록 연결되고, 이후 차량 섀시에 조립됩니다. 비디오를 시청하여 각 단계에서 다양한 배터리 테스트 파라미터가 EV에서 배터리가 궁극적으로 어떻게 작동할지 결정하는 방법을 알아보십시오.
더 많은 인사이트 및 리소스 이용
-
“키사이트는 개발 시간과 비용을 획기적으로 줄이는 데 도움을 주었습니다. 저희 엔지니어들은 설계 프로세스 훨씬 초기에 문제를 확인하고 키사이트의 자동차 레이더 테스트 솔루션으로 문제를 해결할 수 있습니다. 리콜 위험이 크게 줄었습니다. 키사이트와 함께라면 저희 엔지니어들은 당사의 자동차 레이더가 도로에서 더 많은 생명을 구하는 데 도움이 될 것이라고 더욱 확신합니다.”
세계 최고의 자동차 제조업체
-
“저희는 DC-DC 컨버터를 테스트하기 위해 수동 측정 방법을 사용하고 있었는데, 처리 시간이 너무 길고 높은 반복 비용이 발생했습니다. 키사이트는 4개의 DUT를 동시에 측정할 수 있는 자동화된 병렬 테스트 방법을 제안했습니다. 이를 통해 테스트 처리 시간(TAT)이 크게 단축되었고, 테스트 효율성을 향상시키면서 리소스를 절약하는 데 도움이 되었습니다.”
일본의 주요 자동차 OEM
-
“키사이트는 물리 계층 테스트부터 프로토콜 적합성 및 성능 검증에 이르는 자동차 이더넷을 위한 가장 강력한 엔드투엔드 테스트 솔루션을 공동으로 제공했습니다.”
BYD AUTO
-
“키사이트가 C-V2X 표준에 기여하고 광범위한 C-V2X 테스트 기능을 제공함으로써 OmniAir는 세계 최초의 C-V2X 인증 프로그램을 구축할 수 있었습니다. 저희는 시장 수요에 맞춰 최초의 C-V2X 테스트 연구소를 승인하고 C-V2X 장치를 인증하는 다음 단계를 기대하고 있습니다.”
제이슨 콘리, 옴니에어 컨소시엄
EV 배터리 테스트 – 자주 묻는 질문
일반적인 배터리 테스트는 배터리의 안전성, 성능 및 품질을 검증하는 것입니다. 테스트는 생산 품질과 안전성을 보장하고, 사용 중 적절한 성능을 보장하는 데 중요합니다. 또한 새로운 개발의 효과를 검증하고 안전성, 성능 및 신뢰성 향상을 보장하는 데도 중요합니다.
가장 큰 두 가지 영역은 성능 테스트와 특성화입니다.
성능 테스트에는 예를 들어 인공 노화를 시뮬레이션하여 배터리가 얼마나 빨리, 어떤 방식으로 노화되는지 관찰하는 충방전 사이클이 포함됩니다. 또 다른 예로는 주행 사이클이 있습니다. 이러한 테스트를 위해 실제 전류 또는 전력 요구 사항이 기록되어 테스트 입력으로 사용됩니다. 목표는 새로 개발된 배터리가 알려진 조건에서 어떻게 작동하는지 이해하고 성능 향상이 있는지 확인하는 것입니다.
특성화는 배터리의 저항, 임피던스, 용량 및 열 반응 테스트를 포함한 파라미터에 중점을 둡니다. 이러한 테스트는 다양한 자극을 사용하여 수행되며 응답을 다시 읽습니다. 예를 들어, 저항과 임피던스가 있습니다. 일반적으로 자극은 전류 신호이며, 저항 측정의 경우 DC 전류 펄스가 가장 일반적인 방법입니다. 정의된 기간 동안 전류 펄스가 활성화되고 전압 응답이 다시 측정됩니다. 알려진 전류와 측정된 전압을 기반으로 DC 내부 저항을 계산할 수 있습니다. 이를 직류 내부 저항(DCIR)이라고 합니다. 임피던스 측정은 유사하게 수행될 수 있지만, DC 전류 대신 AC 전류가 사용됩니다. 주어진 주파수에 대한 임피던스는 선택된 주파수에 따라 결정될 수 있습니다. 고정 주파수가 스윕으로 대체되면 임피던스 측정은 전기화학적 임피던스 분광법으로 간주됩니다.
전기 테스트의 경우 배터리 테스트 시스템, 항온항습 챔버 또는 온도 챔버, 측정 장비, 통신 및 Rest-Bus 시뮬레이션, 컨디셔닝 장치, 안전 장비가 주요 구성 요소입니다.
배터리 테스트 시스템은 고성능 양방향 전원 공급 장치입니다. 테스트 시나리오 및 특성화 작업을 처리하면서 다른 모든 테스트 구성 요소와의 통신을 보장합니다. 측정값이 수집되고 테스트 결과가 캡처되어 분석을 위해 준비됩니다.
배터리 테스트는 항상 테스트 챔버에서 수행되어 안전한 작동을 보장하고 열 및 기후 테스트를 허용합니다. 테스트 챔버는 이중 온도 측정, 가스 센서 및 감지 시스템, 환기 및 파열판, 소화 시스템, 불활성화 및 기계적 안전 시스템과 같은 안전 장비를 통해 안전을 보장합니다. 다양한 온도 프로파일 및 조건을 쉽게 달성하여 모든 조건에서 견고한 동작을 검증하거나 극한 조건에서 배터리를 스트레스 테스트할 수 있습니다. 온도 및 기후 제어의 하위 부분은 차량 내 냉각 시스템의 교체입니다. 팩 및 일부 모듈의 경우 차량의 냉각 시스템을 대체하는 냉각 회로가 필요합니다. 이는 정적 작동뿐만 아니라 다양한 시나리오 및 테스트 사례를 시뮬레이션하도록 온도 프로파일을 프로그래밍하는 데 사용될 수 있습니다.
배터리 테스트 시스템이 테스트 중에 전압과 전류를 측정하는 동안에도 온도 측정, 개별 셀 측정, 동작 통신 및 시뮬레이션을 위한 디지털 및 아날로그 입출력 채널(IO), BMS와의 디지털 상위 레벨 통신과 같은 추가 측정이 필요할 수 있습니다.
통합 관점에서 볼 때, 팩과 모듈은 셀을 병렬 및 직렬로 연결하여 구성됩니다. 따라서 테스트는 셀보다 훨씬 높은 전압 및 전력 수준에서 수행됩니다.
또한, 셀을 모듈 및 팩으로 통합하면 테스트를 가능하게 하기 위해 테스트하거나 제어해야 하는 구성 요소가 추가됩니다. BMS는 테스트에 통신 구성 요소를 추가하여 가장 큰 역할을 합니다. 모든 테스트는 BMS와 일치해야 하므로 테스트 시스템과 BMS 사이에 지속적인 통신 스트림이 흐릅니다. BMS는 셀의 균형을 맞춰 균일한 충방전을 보장할 뿐만 아니라 출력 접촉기도 제어합니다. BMS와의 통신은 특정 조건에 대한 반응을 테스트하고 검증해야 하지만, 테스트를 실행하여 적절한 작동을 보장하는 것도 필요합니다. 한 가지 예는 사전 충전입니다. 팩 테스트를 시작하기 전에 테스트 시스템과 배터리의 전압이 일치해야 합니다. 이는 접촉기가 닫힌 후 테스트 시작 시 높은 균형 전류를 제한하는 데 필요합니다. BMS 시스템이 이를 조정합니다. 접촉기의 전압이 내부 배터리 전압과 일치하는 경우에만 접촉기가 닫힙니다.
고속 충전은 EV/EVSE 분야의 트렌드 중 하나입니다. 배터리는 전체 체인의 한 부분일 뿐입니다. 배터리는 주어진 시간 동안 주어진 전류를 지원할 수 있습니다. 이는 성능 테스트 중에 검증 및 테스트될 수 있습니다. 전류가 너무 높거나 너무 오래 지속되면 열 효과가 발생하여 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다. 더 높은 충전 전류에서 배터리 성능은 충전 이벤트 전에 셀을 컨디셔닝하고 냉각을 통해 온도 및 열 영향을 제어함으로써 향상될 수 있습니다. 그러나 일반적으로 고속 충전은 플러그, 케이블 및 접촉기와 같은 나머지 자동차 체인에 더 큰 과제를 안겨줍니다. 이들은 무게와 공간을 허용 가능한 수준으로 유지하면서 전류에 최적화되어야 하기 때문입니다.
키사이트는 광범위한 배터리 테스트 시스템, 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다. 이 시스템은 매우 유연하며 광범위한 내장 기능을 제공합니다.
예를 들어, 셀 테스트 시스템은 내장된 전기화학 임피던스 분광법(EIS) 측정을 제공합니다. 이를 통해 재배선하거나 다른 테스트 장비를 사용할 필요 없이 측정을 수행할 수 있습니다. 이는 더 광범위한 테스트 사이클의 일부가 될 수 있으며 측정을 자동으로 수행할 수 있습니다. 이는 시간을 절약하여 배터리 동작에 대한 더 많은 심층적인 통찰력을 더 짧은 시간에 얻을 수 있도록 합니다.
또한 모듈 및 팩 테스트 시스템은 변화하는 테스트 요구 사항에 맞춰 설계되었으며, 팩 테스트 시스템으로 모듈 테스트를, 모듈 테스트 시스템으로 셀 테스트를 가능하게 하는 추가적인 미세 전류 및 전압 범위를 갖추고 있습니다. 이는 유연성을 높이고 다재다능하고 신뢰할 수 있는 테스트 연구실을 구축할 수 있도록 합니다.
완전한 턴키 솔루션을 제공하면 테스트 시간을 단축할 수 있습니다. 원하시면 키사이트가 필요한 모든 구성 요소를 포함하여 전체 연구실의 계획 및 프로젝트 관리를 담당합니다. 새로 구축된 배터리 테스트 랩의 가장 빠른 가동을 지원하기 위해 납기 및 시운전 일정이 조정됩니다. 이 서비스는 고정되어 있지 않으며 프로젝트의 개별 요구 사항 및 범위에 따라 조정될 수 있습니다.
어떤 도움을 드릴까요?