EV-Batterietests: Gewährleistung von Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit 

Unter Batterietests für Elektrofahrzeuge (EV) versteht man den Prozess der Bewertung von Elektrofahrzeugbatterien, um sicherzustellen, dass sie während ihres gesamten Lebenszyklus die Leistungs-, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards erfüllen. Dazu gehört das Testen von Batteriezellen, -modulen und -paketen unter verschiedenen elektrischen, thermischen und umweltbedingten Bedingungen. 

Da Elektrofahrzeuge (EVs) auf dem Markt immer mehr an Bedeutung gewinnen, ist die effektive Prüfung von EV-Batterien wichtiger denn je geworden. Leistungsstarke Batterien sind nicht nur für die Effizienz des Elektrofahrzeugs entscheidend, sondern auch für die allgemeine Sicherheit und Zuverlässigkeit des gesamten Elektrofahrzeugsystems. Wir bei Keysight Technologies verstehen die einzigartigen Herausforderungen, die mit der EV-Batterietechnologie einhergehen, und bieten umfassende Testlösungen, um die Batterieleistung unter verschiedenen Bedingungen sicherzustellen.

Keysight EV-Batterietest-Bootcamp

EV-Batterie-Innovation vorantreiben

Mit den Design-, Emulations- und Testlösungen von Keysight können Sie die Entwicklung, Integration und den Einsatz von Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge (EV) beschleunigen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie Keysight Ihnen helfen kann, Ihren nächsten Durchbruch bei Elektrofahrzeugbatterien zu beschleunigen.

Zukunftssichere Batterietechnologien für E-Fahrzeuge

Dieser Bericht gibt einen Überblick über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Fahrzeugbatterien und konzentriert sich auf Hochspannungssysteme (400-800 V), die ultraschnelles Laden mit über 350 kW ermöglichen. Er beleuchtet Strategien für sicheres, effizientes Laden unter allen Bedingungen, auch in kalten Klimazonen, und untersucht Innovationen bei der Energiedichte (bis zu 300 Wh/kg), die EV-Reichweiten über 1000 km ermöglichen. Die Studie untersucht auch neue Technologien wie Natrium-Ionen-Batterien und Alternativen ohne Seltene Erden, die auch in der Luftfahrt Anwendung finden.

Grundlagen der Entwicklung und Innovation von EV-Batterien

Umfassende Tests von EV-Batterien auf Zellen-, Modul- und Batteriepack-Ebene
Die Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) ist eine interdisziplinäre Aufgabe, die ein breites Spektrum an Bereichen umfasst und mit vielfältigen Herausforderungen verbunden ist. Je nach Entwicklungsphase sind unterschiedliche Batterietests erforderlich. Tests auf allen Ebenen ermöglichen es Chemikern und Ingenieuren, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und ihre Mission – die Entwicklung modernster und leistungsstärkster Batterien – zu unterstützen. Die Testgeräte von Keysight bieten die passende Lösung, egal ob es um Zellchemie, Formation, Module oder Akkupacks geht. Mit den durch Tests und Validierung gewonnenen Erkenntnissen unterstützen Sie die Lösungen dabei, den Prototyp sicher in die Serienproduktion zu überführen.

Zellbasierte Tests: Von der Chemie zu Prototypen
Generell unterscheiden sich die Tests je nach Ebene (Zelle, Modul, Pack) und hängen davon ab, ob die Parametercharakterisierung oder die Leistung im Fokus der Prüfung steht. Auf Zellebene lassen sich die Tests in frühe, auf die Chemie fokussierte Tests, produktions- und rezeptorientierte Formationstests sowie Prototypentests zur Bewertung früher Designs unterteilen.
Für Prototypen und chemische Untersuchungen können spezielle Messverfahren wie die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) das Verhalten verschiedener Zellschichten sowie deren Qualität und Eigenschaften aufzeigen. In der Formierungsphase durchläuft die Zelle Lade- und Entladezyklen, Temperaturprofile und Ruhephasen, um die chemische Zusammensetzung zu stabilisieren und eine robuste, leistungsstarke Batterie zu erzeugen.
Sobald die chemische Zusammensetzung festgelegt und die Batterien produziert sind, konzentriert sich die Prototypenentwicklung auf die Überprüfung der Eigenschaften im Hinblick auf die Designziele und die Leistungsbewertung. Dies kann Alterungstests zur Beurteilung der Lebensdauer unter wiederholten Lade-Entlade-Zyklen und unterschiedlichen Temperaturen oder Fahrzyklustests umfassen, die reale Strom-, Leistungs- oder Spannungsanforderungen simulieren.

Modul- und Paketprüfung mit BMS-Integration
Module und Akkupacks stellen nach den Zellen die nächsten Integrationsschritte dar. Auch hier zielen die Tests auf die Charakterisierung und Leistungsbewertung ab, jedoch bringt das Batteriemanagementsystem (BMS) neue Anforderungen mit sich. Das BMS misst die einzelnen Zellen, gleicht die Ladung während des Lade- und Entladevorgangs aus, überwacht den Gesundheitszustand (State of Health, SOH), gewährleistet die Sicherheit und kommuniziert mit den Fahrzeugsystemen. Tests in dieser Phase erfordern häufig eine Rest-Bus-Simulation , um die Kommunikation im realen Betrieb zu simulieren, den sicheren Betrieb zu überprüfen und Algorithmen zu optimieren. Viele Akkupacks und Module verfügen zudem über Startsequenzen, die spezifische Befehle erfordern, bevor die Tests beginnen können.

Mit Expert-Einblicken und hochmodernen Testlösungen begleitet Keysight Sie auf Ihrem Weg durch die neuesten Fortschritte beim Testen von EV-Batterien und stellt sicher, dass Ihre Lösungen den Anforderungen der Elektromobilität von morgen gewachsen sind. Wir unterstützen Sie dabei, Ihr gesamtes Testlabor exakt auf Ihre individuellen Anforderungen abzustimmen.

E-Mobilität

Ökosystem E-Mobilität

Erfüllen Sie die Konformitätsstandards der Branche, indem Sie die gesamte E-Mobilitätsumgebung testen.

Lesen Sie, wie ⟶

Test

EIS-Prüfung

Erfahren Sie mehr über fortschrittliche elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) für Batterietests.

Lesen Sie, wie ⟶

Konformitätsprüfung

Messgenauigkeit

Verstehen, wie man Spezifikationen für die Messgenauigkeit von Batterietestern definiert und interpretiert.

Lesen Sie, wie ⟶

Test

Batterie-Design

Entdecken Sie, wie die Investition in EV-Batterietests Vorteile für EV-Batterieentwickler bringt.

Lesen Sie, wie ⟶

Energie

Energieumwandlung

Erfahren Sie, wie Energieumwandlung und Batterietests die Zukunft der E-Mobilität bestimmen.

Lesen Sie, wie ⟶

Elektroauto

EV-Batterietests

Lernen Sie von Experten, die die neuesten Fortschritte bei der Entwicklung und Prüfung von Batterien erläutern.

Erfahren Sie, wie ⟶

EV-Batterie-Trends: Erfahren Sie, was neu und aufstrebend ist

Marktveränderungen angehen, um dem EV-Boom zu begegnen

Referent: Adnan Al-Massalmeh (Business Development Engineer für Batterietests bei Keysight)

Der Markt für Elektrofahrzeuge sorgt für einen Boom bei der Entwicklung und Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge. Angesichts des immensen Zeit- und Kostendrucks helfen drei Schlüsseltrends den Batterieentwicklern, die Herausforderungen des Marktes zu meistern: die Größe des Batterietestlabors, die Geschwindigkeit der Tests und die Gesamtbetriebskosten. Auto Tech Talks erforscht die Markttrends in der Batterieentwicklung.

Testen von EV-Batterien auf Zell-, Modul- und Pack-Ebene

Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) gibt es in verschiedenen Formen: Auf der Ebene der einzelnen Zellen kann es sich um zylindrische Zellen oder um leistungsfähigere Pouch- und prismatische Zellen handeln. Diese Zellen werden dann zu Modulen zusammengesetzt, die wiederum zu Batteriepaketen verbunden und dann in das Fahrzeugchassis eingebaut werden. Schauen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie die verschiedenen Batterietestparameter in jeder Phase die Leistung der Batterie im Elektrofahrzeug beeinflussen. 

EV-Batterietests - Häufig gestellte Fragen

Bei der Batterieprüfung geht es im Allgemeinen um die Überprüfung der Sicherheit, Leistung und Qualität einer Batterie. Die Prüfung ist wichtig, um die Produktionsqualität und die Sicherheit zu gewährleisten und die ordnungsgemäße Leistung im Gebrauch sicherzustellen. Sie sind auch wichtig, um die Wirksamkeit neuer Entwicklungen zu überprüfen und Verbesserungen bei Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. 

Die beiden wichtigsten Bereiche sind Leistungstests und Charakterisierungen. 

 

Zu den Leistungstests gehören zum Beispiel Lade-Entlade-Zyklen, bei denen eine künstliche Alterung simuliert wird, um zu beobachten, wie schnell und auf welche Weise Batterien altern. Ein weiteres Beispiel sind Fahrzyklen. Bei diesen Tests werden reale Strom- oder Leistungsanforderungen aufgezeichnet und als Testinput verwendet. Ziel ist es, zu verstehen, wie sich eine neu entwickelte Batterie unter bekannten Bedingungen verhält, und zu sehen, ob es eine Leistungsverbesserung gibt. 

 

Die Charakterisierung konzentriert sich auf die Parameter einer Batterie, die Tests für Widerstand, Impedanz, Kapazität und thermische Reaktionen umfassen. Diese Tests werden unter Verwendung verschiedener Stimuli und Ablesen der Reaktionen durchgeführt. Zum Beispiel Widerstand und Impedanz. Klassischerweise ist der Stimulus ein Stromsignal, und für die Widerstandsmessung ist ein Gleichstromimpuls die gängigste Methode. Für eine bestimmte Zeitspanne wird ein Stromimpuls aktiviert und die Spannungsantwort zurückgemessen. Anhand des bekannten Stroms und der gemessenen Spannung kann der Innenwiderstand für Gleichstrom berechnet werden. Dieser wird als Gleichstrom-Innenwiderstand (DCIR) bezeichnet. Impedanzmessungen können in ähnlicher Weise durchgeführt werden, aber statt Gleichstrom wird Wechselstrom verwendet. Die Impedanz für eine bestimmte Frequenz könnte in Abhängigkeit von der gewählten Frequenz bestimmt werden. Wenn die feste Frequenz durch einen Sweep ersetzt wird, wird die Impedanzmessung als elektrochemische Impedanzspektroskopie bezeichnet.  

Für elektrische Tests sind die folgenden Komponenten die wichtigsten Bestandteile: Ein Batterietestsystem, eine Klima- oder Temperaturkammer, Messgeräte, Kommunikations- und Rest-Bus-Simulation, eine Konditionierungseinheit und Sicherheitseinrichtungen. 

 

Das Batterietestsystem ist eine hochleistungsfähige bidirektionale Stromversorgung. Es stellt die Kommunikation mit allen anderen Testkomponenten sicher und bearbeitet die Testszenarien und Charakterisierungsaufgaben. Die Messungen werden gesammelt, die Testergebnisse erfasst und für die Analyse aufbereitet. 

 

Batterietests werden immer in einer Prüfkammer durchgeführt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und thermische und klimatische Tests zu ermöglichen. Die Prüfkammer gewährleistet die Sicherheit durch Sicherheitseinrichtungen wie redundante Temperaturmessung, Gassensoren und Detektionssysteme, Entlüftungs- und Berstscheiben, Feuerlöschsysteme, Inertisierung und mechanische Sicherheitssysteme. Verschiedene Temperaturprofile und -bedingungen können leicht erreicht werden, um das robuste Verhalten unter allen Bedingungen zu überprüfen oder die Batterien unter extremen Bedingungen zu testen. Ein Teilbereich der Temperatur- und Klimakontrolle ist der Ersatz des bordeigenen Kühlsystems. Für Akkus und einige Module ist ein Kühlkreislauf erforderlich, der das Kühlsystem des Fahrzeugs ersetzt. Dieser könnte nicht nur für einen statischen Betrieb verwendet werden, sondern es könnten Temperaturprofile programmiert werden, um verschiedene Szenarien und Testfälle zu simulieren.  

 

Während das Batterietestsystem während der Prüfung Spannung und Strom misst, könnten zusätzliche Messungen erforderlich sein, z. B. Temperaturmessungen, Messungen einzelner Zellen, digitale und analoge Eingangs- und Ausgangskanäle (IOs) zur Kommunikation und Simulation von Verhaltensweisen sowie digitale Kommunikation auf höherer Ebene mit dem BMS.  

Unter dem Gesichtspunkt der Integration werden Packs und Module aus Zellen in Parallel- und Reihenschaltung aufgebaut. Daher werden die Tests auf einem viel höheren Spannungs- und Leistungsniveau als bei Zellen durchgeführt.  

 Darüber hinaus kommen durch die Integration von Zellen in Module und Packs weitere Komponenten hinzu, die entweder getestet oder kontrolliert werden müssen, um Tests zu ermöglichen. Das BMS spielt dabei die größte Rolle, da es eine Kommunikationskomponente zu den Tests hinzufügt. Alle Tests müssen mit dem BMS abgestimmt sein, so dass ein ständiger Kommunikationsfluss zwischen dem Testsystem und dem BMS besteht. Das BMS sorgt nicht nur für den Ausgleich der Zellen, um ein gleichmäßiges Laden und Entladen zu gewährleisten, sondern steuert auch die Ausgangsschütze. Durch die Kommunikation mit dem BMS soll dessen Reaktion auf bestimmte Bedingungen getestet und überprüft werden, aber es ist auch notwendig, den ordnungsgemäßen Betrieb durch die Durchführung der Tests sicherzustellen. Ein Beispiel wäre die Vorladung: Bevor ein Packtest beginnen kann, müssen die Spannungen des Testsystems und der Batterie aufeinander abgestimmt werden. Dies ist notwendig, um hohe Ausgleichsströme gleich zu Beginn eines Tests zu begrenzen, sobald die Schütze geschlossen sind. Das BMS-System koordiniert dies. Nur wenn die Spannung an den Schützen mit der internen Batteriespannung übereinstimmt, werden die Schütze geschlossen. 

Schnelles Laden ist einer der Trends in der EV/EVSE-Branche. Die Batterien sind nur ein Teil der Kette. Eine Batterie kann eine bestimmte Stromstärke für eine bestimmte Zeit unterstützen. Dies kann bei Leistungstests überprüft und getestet werden. Ist der Strom über einen zu langen Zeitraum zu hoch, könnten thermische Effekte auftreten und dauerhafte Schäden verursacht werden. Die Leistung von Batterien bei höheren Ladeströmen könnte verbessert werden, indem die Zellen vor dem Ladevorgang konditioniert werden und die Temperatur und die thermischen Auswirkungen durch Kühlung unter Kontrolle gehalten werden. Im Allgemeinen stellt das Schnellladen jedoch eine größere Herausforderung für die übrige Fahrzeugkette dar, vor allem für die Stecker, Kabel und Schütze, da sie für den Strom optimiert werden müssen, während gleichzeitig Gewicht und Platzbedarf auf einem erträglichen Niveau gehalten werden müssen. 

Keysight bietet eine breite Palette von Batterietestsystemen, Software und Dienstleistungen. Die Systeme sind hochflexibel und bieten eine breite Palette an integrierten Funktionen.  

Die Zellprüfsysteme bieten zum Beispiel eine integrierte elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS). Dadurch können die Messungen durchgeführt werden, ohne dass eine neue Verkabelung und andere Prüfgeräte erforderlich sind. Es könnte Teil eines umfassenderen Prüfzyklus sein und die Messungen automatisch durchführen. Dies spart Zeit und ermöglicht es, in kürzerer Zeit mehr und tiefere Einblicke in das Verhalten der Batterie zu gewinnen. 

Darüber hinaus sind die Modul- und Packtestsysteme so konzipiert, dass sie sich an wechselnde Testanforderungen anpassen lassen, mit zusätzlichen Feinstrom- und Spannungsbereichen, die Modultests mit einem Packtestsystem und Zelltests mit einem Modultestsystem ermöglichen. Dies erhöht die Flexibilität und ermöglicht den Aufbau eines vielseitigen und zuverlässigen Testlabors. 

Das Angebot einer schlüsselfertigen Komplettlösung könnte eine kürzere Zeit bis zur Prüfung gewährleisten. Auf Wunsch kümmert sich Keysight um die Planung und das Projektmanagement des kompletten Labors, einschließlich aller benötigten Komponenten. Die Lieferzeiten und die Inbetriebnahme werden so abgestimmt, dass das neu gebaute Batterietestlabor so schnell wie möglich in Betrieb genommen werden kann. Dieser Service ist nicht festgelegt und kann an die individuellen Bedürfnisse und den Umfang des Projekts angepasst werden.  

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?