如何自動化非侵入式黑盒測試

Eggplant Test 軟體
+ Eggplant Test 測試軟體

自動化測試關鍵任務黑箱軟體

測試關鍵任務軟體需要自動化黑箱測試技術,以促進完整的系統測試,而無需存取受測軟體或系統的內部架構、程式碼、演算法、資料或設計細節。測試目標可能包括符合產業標準、法規和稽核遵循,以及針對關鍵任務目標的廣泛測試矩陣,並附有文件和可追溯性。

在 DevOps 環境中測試關鍵系統時,應使用具備電腦視覺、模型化測試、平行執行和探索性測試功能的自動化測試系統,以最大限度地提高每個可靠軟體版本的測試覆蓋率,同時無需存取敏感的原始資料或程式碼,也無需在測試期間修改系統。透過使用者介面嚴格測試軟體的智慧方法,可以預測和分析所有可能的使用者歷程,同時確保功能性、資料安全性和完整性。

自動化黑箱測試解決方案

國防、醫療保健和金融市場等關鍵系統的軟體測試,需要非侵入式測試技術 (例如:使用者體驗 [UX] 測試)。Eggplant Test 結合電腦視覺與先進人工智慧 (AI),可與安全系統介接,而無需存取底層原始碼,或在敏感、專有或其他封閉系統硬體上安裝代理程式。其融合引擎提供平行執行,可提高測試覆蓋率、縮短測試時間,或兩者兼顧。

觀看非侵入式黑箱測試示範

探索我們非侵入式黑箱測試解決方案中的產品和功能

智慧電腦視覺

透過 Eggplant 光學字元辨識技術從影像中擷取文字,準確測試複雜的 UX 元素。

了解更多

通用融合引擎

使用 Eggplant AI 驅動的引擎自動識別、執行和調整測試,為受測系統提供最快的品質路徑。

了解更多

任何平台。

運用 Eggplant Test 確保您的應用程式和數位服務可在所有瀏覽器、作業系統和裝置上運作。

了解更多

相關應用案例

關於黑箱測試的常見問題

黑箱測試是一種軟體測試方法,測試人員無法存取或無需了解應用程式的內部結構或程式碼。相反地,其重點是透過提供輸入並驗證輸出是否與僅基於使用者需求和系統規格的預期結果相符,來驗證軟體的功能性。這種方法對於 端對端測試 複雜系統很有益處,因為它允許測試人員從使用者的角度評估軟體效能,而無需深入了解底層程式碼。

 

諸如 Keysight Eggplant Test 等工具,透過採用 GUI 式測試 來模擬使用者與軟體的互動,進而提升黑箱測試的層次。Eggplant 無需深入程式碼,即可在圖形介面層級與系統互動,執行如同真實使用者般的測試。這使其非常適合用於具有豐富圖形介面的應用程式,或限制程式碼存取的系統,例如 醫療設備或 安全的企業應用程式。

在醫療裝置、航太系統或安全企業應用等受限環境中,測試人員通常面臨對底層系統架構的存取權限有限或無法存取的問題。黑箱測試非常適合這些情況,因為它只專注於系統的輸入和輸出,使其成為無需內部存取即可進行測試的理想方法。

 

自動化工具,例如 Keysight Eggplant Test,在受限環境中極為寶貴,可提供 非侵入式測試。這表示該工具透過其使用者介面 (UI) 與應用程式互動,無需修改或直接存取系統的原始碼或後端。Eggplant 的 基於 GUI 的測試 方法可模擬真實使用者互動,驗證系統是否如預期般運作。這對於無法更改軟體的鎖定裝置或應用程式特別有用,例如 銷售時點系統、醫療裝置 或 安全通訊系統。

 

此外,Eggplant Test 支援多種 安全連線選項,例如 遠端桌面協定 (RDP)、虛擬網路運算 (VNC) 等,這些選項允許測試人員遠端與系統互動,同時保持高安全性標準。這種遠端測試功能確保測試人員即使在高度受限的環境中也能徹底驗證軟體,而不會損害其安全性或配置。

 

透過 Eggplant Test 的 影像式測試(其根據 UI 元素的外觀而非底層程式碼來識別),測試人員可以從終端使用者的角度評估軟體行為,確保關鍵功能在無需存取系統內部機制的情況下也能得到測試。

自動化黑箱測試具有多項優勢。這是一種確保軟體品質的強大方法,特別是在大型、複雜或安全的環境中,手動測試可能耗時且容易出現人為錯誤。以下是主要優點:

 

1. 無需程式碼存取或專業知識: 黑箱測試根據軟體的功能和輸出進行評估,無需存取原始碼。Keysight Eggplant Test 等自動化工具可讓測試人員執行全面的測試,而無需深入了解系統的內部結構。這對於程式碼無法存取的系統特別有價值,例如醫院使用的鎖定裝置(如醫療設備)、金融機構中的安全企業系統,或政府機構中具有嚴格安全協定的系統。

 

2. 以使用者為中心的 GUI 測試:黑箱測試的核心優勢之一是專注於模擬真實世界的使用者互動。Keysight Eggplant Test 等自動化工具採用 GUI 測試,可在圖形介面層級與系統互動。這可確保應用程式從使用者角度來看符合預期,這對於測試使用者體驗至關重要的系統(例如面向客戶的網站或行動應用程式)而言至關重要。

 

3. 適用於複雜 UI 的影像式測試:Keysight Eggplant Test 的突出功能是其 影像式測試。該工具不依賴程式碼或物件屬性,而是根據 UI 元素的視覺外觀來識別並互動。這使其高度適用於跨平台測試 (Windows、Mac、iOS、Android 等),讓您無需大量客製化即可自動化不同裝置的測試。此功能在 嵌入式系統測試、物聯網裝置或 UI 元素可能因平台而異的系統中特別有益。

 

4. 安全環境中的非侵入式測試:黑箱測試是非侵入式的,這表示它不會改變或干擾受測系統。這對於存取系統內部運作受到限制,或修改可能會引入安全風險的環境(例如醫療設備、金融系統或政府應用程式)而言至關重要。Eggplant Test 支援透過 RDP (遠端桌面協定)、VNC (虛擬網路運算)和Citrix 等協定建立安全連線,讓測試人員能夠安全地與遠端系統互動,而不會洩露敏感資料或損害系統安全性。

 

5. 廣泛應用於不同測試層級:自動化黑箱測試可應用於軟體測試的多個階段,包括 整合測試、系統測試和使用者驗收測試。透過自動化這些階段,組織可以確保符合功能性和非功能性要求 (例如,效能、安全性、可用性),從而產生更可靠的軟體產品。

在黑箱測試方面,尤其是在存取受限或高安全性的環境中,Keysight Eggplant Test 因其在 非侵入式自動化測試 方面的先進功能而成為傑出選項。Eggplant Test 的 GUI 式方法允許測試人員透過前端介面與應用程式互動,而無需存取程式碼。這使其非常適合金融、醫療保健或國防等行業,這些行業的軟體內部運作通常受到嚴格限制或保護。

 

Eggplant Test 還可透過安全的連線選項(例如 RDP、VNC 和 Citrix)遠端執行測試,讓測試人員無需實際存取系統即可從不同位置執行和監控測試。這些安全連線對於資料隱私要求嚴格或系統位於隔離環境中的產業至關重要,例如 航太與國防領域的指揮與控制系統。

 

除了 GUI 測試之外,Eggplant Test 還支援 跨平台測試,適用於各種作業系統和裝置。它可處理 功能性測試和非功能性測試(例如效能測試),使其成為在任何環境中進行全面黑箱測試的多功能工具。

 

Eggplant 的 AI 驅動測試自動化 進一步提升其效率。該工具可智慧識別最關鍵的測試路徑,確保即使在複雜且任務關鍵的應用程式中也能實現全面覆蓋。

 

透過運用 Eggplant Test 的功能,測試人員可以有效率地自動化測試案例,確保受限環境中的軟體能按預期運作,而無需內部系統知識或存取權限。立即透過 30 天免費試用,探索 Keysight Eggplant Test 的優勢。

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?