Wie man nicht-invasive Black-Box-Tests automatisiert

Eggplant
+ Eggplant

Testen unternehmenskritischer Black-Box-Software mit Automatisierung

Das Testen von unternehmenskritischer Software erfordert automatisierte Black-Box-Testverfahren, die vollständige Systemtests ermöglichen, ohne auf die interne Architektur, den Code, die Algorithmen, die Daten oder die Designdetails der zu testenden Software oder des Systems zugreifen zu müssen. Zu den Testzielen können die Einhaltung von Industriestandards, die Einhaltung von Vorschriften und Audits sowie umfangreiche Testmatrizen für unternehmenskritische Ziele mit Dokumentation und Rückverfolgbarkeit gehören.

Um kritische Systeme in einer DevOps-Umgebung zu testen, verwenden Sie ein Testautomatisierungssystem mit Computer Vision, modellbasierten Tests, paralleler Ausführung und explorativen Testfunktionen, um die Testabdeckung für jede Version zuverlässiger Software zu maximieren - ohne auf sensible Quelldaten oder -code zuzugreifen oder die Systeme während des Tests zu ändern. Ein intelligenter Ansatz, der Software rigoros über die Benutzeroberfläche testet, kann alle möglichen Benutzerabläufe vorhersagen und analysieren und gleichzeitig Funktionalität, Datensicherheit und Integrität gewährleisten.

Automatisierte Blackbox-Testlösung

Das Testen von Software für kritische Systeme, wie sie in der Verteidigung, im Gesundheitswesen und auf den Finanzmärkten zu finden sind, erfordert nicht-invasive Testverfahren (z. B. User Experience [UX]-Tests). Eggplant Test kombiniert Computer Vision mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz (KI), um eine Schnittstelle zu sicheren Systemen zu schaffen, ohne dass ein Zugriff auf den zugrunde liegenden Quellcode oder die Installation eines Agenten auf sensibler, proprietärer oder anderer geschlossener Hardware erforderlich ist. Die Fusions-Engine ermöglicht die parallele Ausführung, um die Testabdeckung zu erhöhen, die Testzeit zu verkürzen oder beides.

Demo der nicht-invasiven Blackbox-Tests ansehen

Entdecken Sie die Produkte und Funktionen unserer nicht-invasiven Blackbox-Testlösung

Intelligente Computer Vision

Testen Sie komplexe UX-Elemente genau, indem Sie mit der optischen Zeichenerkennung von Eggplant Text aus Bildern extrahieren.

Mehr erfahren

Universeller Fusionsmotor

Identifizieren Sie Tests, führen Sie sie aus und passen Sie sie automatisch mit der KI-gesteuerten Eggplant an, um den schnellsten Weg zur Qualität des zu testenden Systems zu finden.

Mehr erfahren

Jede Plattform

Stellen Sie mit Eggplant Test sicher, dass Ihre Anwendungen und digitalen Dienste in allen Browsern, Betriebssystemen und auf allen Geräten funktionieren.

Mehr erfahren

Verwandte Anwendungsfälle

Häufig gestellte Fragen zum Black-Box-Testing

Black-Box-Tests sind eine Softwaretestmethode, bei der der Tester keinen Zugriff auf die interne Struktur oder den Code der Anwendung hat oder diese nicht kennen muss. Stattdessen liegt der Fokus auf der Validierung der Softwarefunktionalität durch die Bereitstellung von Eingaben und die Überprüfung, ob die Ausgaben den erwarteten Ergebnissen entsprechen, basierend ausschließlich auf Benutzeranforderungen und Systemspezifikationen. Dieser Ansatz ist vorteilhaft für End-to-End-Tests komplexer Systeme, da er es Testern ermöglicht, die Leistung der Software aus der Benutzerperspektive zu bewerten, ohne tiefgehende Kenntnisse des zugrunde liegenden Codes zu benötigen.

 

Tools wie Keysight Eggplant Test verbessern Black-Box-Tests, indem sie GUI-basiertes Testen zur Simulation von Benutzerinteraktionen mit der Software einsetzen. Anstatt in den Code einzutauchen, interagiert Eggplant auf der Ebene der grafischen Benutzeroberfläche mit dem System und führt Tests genau wie ein echter Benutzer durch. Dies macht es ideal für Anwendungen mit umfangreichen grafischen Benutzeroberflächen oder Systemen, die den Codezugriff einschränken, wie z. B. Medizinprodukte oder sichere Unternehmensanwendungen.

In geschützten Umgebungen wie Medizingeräten, Luft- und Raumfahrtsystemen oder gesicherten Unternehmensanwendungen haben Tester oft nur eingeschränkten oder gar keinen Zugriff auf die zugrundeliegende Systemarchitektur. Black-Box-Tests eignen sich perfekt für diese Situationen, da sie sich ausschließlich auf die Ein- und Ausgaben des Systems konzentrieren und somit ein ideales Testverfahren ohne internen Zugriff darstellen.

 

Automatisierte Tools wie Keysight Eggplant Test sind in eingeschränkten Umgebungen von unschätzbarem Wert, da sie nicht-invasives Testen ermöglichen. Das bedeutet, das Tool interagiert mit der Anwendung über deren Benutzeroberfläche (UI), ohne den Quellcode oder das Backend des Systems ändern oder direkt darauf zugreifen zu müssen. Die GUI-basierte Testmethode von Eggplant simuliert reale Benutzerinteraktionen und überprüft, ob sich das System wie erwartet verhält. Dies ist besonders nützlich für gesperrte Geräte oder Anwendungen, bei denen eine Änderung der Software nicht möglich ist, wie z. B. Point-of-Sale-Systeme, Medizinprodukte oder sichere Kommunikationssysteme.

 

Darüber hinaus unterstützt Eggplant Test verschiedene sichere Konnektivitätsoptionen wie Remote Desktop Protocol (RDP), Virtual Network Computing (VNC) und andere, die es Testern ermöglichen, mit dem System aus der Ferne zu interagieren und dabei hohe Sicherheitsstandards einzuhalten. Diese Remote-Testfunktion stellt sicher, dass Tester die Software auch in hochgradig eingeschränkten Umgebungen gründlich validieren können, ohne deren Sicherheit oder Konfiguration zu gefährden.

 

Mithilfe des bildbasierten Testens von Eggplant Test (das UI-Elemente anhand ihres Aussehens und nicht anhand ihres zugrunde liegenden Codes identifiziert) können Tester das Verhalten der Software aus der Perspektive eines Endbenutzers beurteilen und so sicherstellen, dass kritische Funktionen getestet werden, ohne Zugang zu den internen Mechanismen des Systems zu benötigen.

Automatisierte Black-Box-Tests bieten zahlreiche Vorteile. Sie sind ein leistungsstarkes Verfahren zur Sicherstellung der Softwarequalität, insbesondere in großen, komplexen oder sicherheitskritischen Umgebungen, in denen manuelle Tests zeitaufwändig und fehleranfällig sein können. Hier die wichtigsten Vorteile:

 

1. Kein Zugriff auf den Quellcode oder entsprechende Fachkenntnisse erforderlich: Black-Box-Tests bewerten Software anhand ihrer Funktionalität und Ausgabe, ohne auf den Quellcode zuzugreifen. Automatisierte Tools wie Keysight Eggplant Tests ermöglichen es Testern, umfassende Tests durchzuführen, ohne dass detaillierte Kenntnisse der internen Systemstruktur erforderlich sind. Dies ist besonders wertvoll für Systeme, deren Code nicht zugänglich ist, wie beispielsweise geschützte Geräte wie medizinische Geräte in Krankenhäusern, sichere Unternehmenssysteme in Finanzinstituten oder Systeme mit strengen Sicherheitsprotokollen in Regierungsbehörden.

 

2. GUI-Tests mit benutzerzentriertem Fokus: Eine der Kernstärken von Black-Box-Tests ist ihr Fokus auf die Simulation realer Benutzerinteraktionen. Automatisierte Tools wie Keysight Eggplant Test verwenden GUI-basiertes Testen, das auf der Ebene der grafischen Benutzeroberfläche mit dem System interagiert. Dies stellt sicher, dass sich die Anwendung aus der Benutzerperspektive wie erwartet verhält, was entscheidend für das Testen von Systemen ist, bei denen die Benutzererfahrung kritisch ist, wie z. B. kundenorientierte Websites oder mobile Apps.

 

3. Bildbasiertes Testen für komplexe UIs: Ein herausragendes Merkmal von Keysight Eggplant Test ist sein bildbasiertes Testen. Anstatt sich auf Code oder Objekteigenschaften zu verlassen, erkennt und interagiert das Tool mit UI-Elementen basierend auf deren Erscheinungsbild. Dies macht es hochgradig anpassungsfähig für plattformübergreifendes Testen (Windows, Mac, iOS, Android usw.), sodass Sie Tests für verschiedene Geräte ohne umfangreiche Anpassungen automatisieren können. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft beim Testen eingebetteter Systeme, IoT-Geräte oder Systeme, bei denen UI-Elemente zwischen Plattformen variieren können.

 

4. Nicht-invasive Tests in sicheren Umgebungen: Black-Box-Tests sind nicht-invasiv, das heißt, sie verändern das zu testende System nicht und interferieren nicht damit. Dies ist entscheidend in Umgebungen, in denen der Zugriff auf die internen Abläufe des Systems eingeschränkt ist oder in denen Modifikationen Sicherheitsrisiken bergen könnten, wie etwa bei medizinischen Geräten, Finanzsystemen oder Behördenanwendungen. Eggplant Test unterstützt sichere Verbindungen über Protokolle wie RDP (Remote Desktop Protocol), VNC (Virtual Network Computing) und Citrix, sodass Tester sicher mit Remotesystemen interagieren können, ohne sensible Daten offenzulegen oder die Systemsicherheit zu gefährden.

 

5. Breite Anwendung über verschiedene Teststufen hinweg: Automatisierte Black-Box-Tests können in mehreren Phasen des Softwaretests eingesetzt werden, einschließlich Integrationstests, Systemtests und Benutzerakzeptanztests. Durch die Automatisierung dieser Phasen können Unternehmen sicherstellen, dass funktionale und nicht-funktionale Anforderungen (z. B. Leistung, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit) erfüllt werden, was zu einem zuverlässigeren Softwareprodukt führt.

Wenn es um Black-Box-Tests geht, insbesondere in Umgebungen mit eingeschränktem Zugriff oder hoher Sicherheit, ist Keysight Eggplant Test aufgrund seiner Advanced-Fähigkeiten im nicht-invasiven, automatisierten Testen eine herausragende Option. Der GUI-basierte Ansatz von Eggplant Test ermöglicht es Testern, mit Anwendungen über deren Frontend-Schnittstellen zu interagieren, ohne auf den Code zugreifen zu müssen. Dies macht es ideal für Branchen wie das Finanzwesen, das Gesundheitswesen oder die Verteidigung, wo die internen Abläufe von Software oft gesperrt oder geschützt sind.

 

Eggplant Test kann auch Tests remote über sichere Konnektivitätsoptionen wie RDP, VNC und Citrix durchführen, wodurch Tester Tests von verschiedenen Standorten aus ausführen und überwachen können, ohne physischen Zugriff auf das System zu benötigen. Diese sicheren Verbindungen sind in Branchen mit strengen Datenschutzanforderungen oder Systemen in isolierten Umgebungen, wie z. B. Kommando- und Kontrollsystemen in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, unerlässlich.

 

Zusätzlich zu GUI-Tests unterstützt Eggplant Test plattformübergreifende Tests für verschiedene Betriebssysteme und Geräte. Es kann sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Tests (wie Leistungstests) durchführen und ist somit ein vielseitiges Tool für umfassende Black-Box-Tests in jeder Umgebung.

 

Die KI-gesteuerte Testautomatisierung von Eggplant erhöht die Effektivität zusätzlich. Das Tool kann die kritischsten Testpfade intelligent identifizieren und so die Abdeckung auch in komplexen, missionskritischen Anwendungen gewährleisten.

 

Durch die Nutzung von Eggplant Mit den Testfunktionen können Tester Testfälle effizient automatisieren und so sicherstellen, dass Software in eingeschränkten Umgebungen wie vorgesehen funktioniert, ohne dass interne Systemkenntnisse oder Zugriffsrechte erforderlich sind. Entdecken Sie Keysight. Eggplant Testen Sie die Vorteile noch heute mit einer 30-tägigen kostenlosen Testphase .

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?