비침습적 블랙박스 테스트 자동화 방법

Eggplant 테스트 소프트웨어
+ Eggplant 테스트 소프트웨어

자동화된 방식으로 미션 크리티컬 블랙박스 소프트웨어 테스트

미션 크리티컬 소프트웨어 테스트에는 테스트 대상 소프트웨어 또는 시스템의 내부 아키텍처, 코드, 알고리즘, 데이터 또는 설계 세부 정보에 액세스할 필요 없이 전체 시스템 테스트를 용이하게 하는 자동화된 블랙박스 테스트 기술이 필요합니다. 테스트 목표에는 산업 표준 준수, 규제 및 감사 준수, 미션 크리티컬 목표를 위한 광범위한 테스트 매트릭스(문서화 및 추적성 포함)가 포함될 수 있습니다.

DevOps 환경에서 중요 시스템을 테스트하려면, 민감한 소스 데이터나 코드에 접근하거나 테스트 중 시스템을 수정하지 않고도, 안정적인 소프트웨어의 모든 릴리스에 대한 테스트 커버리지를 극대화하기 위해 컴퓨터 비전, 모델 기반 테스트, 병렬 실행 및 탐색적 테스트 기능을 갖춘 테스트 자동화 시스템을 사용하십시오. 사용자 인터페이스를 통해 소프트웨어를 엄격하게 테스트하는 지능적인 접근 방식은 기능, 데이터 보안 및 무결성을 보장하면서 모든 가능한 사용자 여정을 예측하고 분석할 수 있습니다.

자동화된 블랙박스 테스트 솔루션

방위, 의료 및 금융 시장에서 발견되는 것과 같은 중요 시스템의 소프트웨어 테스트는 비침습적 테스트 기술(예: 사용자 경험[UX] 테스트)을 필요로 합니다. Eggplant Test는 컴퓨터 비전과 고급 인공지능(AI)을 결합하여 기본 소스 코드에 대한 액세스나 민감한, 독점 또는 기타 폐쇄형 시스템 하드웨어에 에이전트 설치 없이 보안 시스템과 인터페이스합니다. 퓨전 엔진은 병렬 실행을 제공하여 테스트 커버리지를 늘리거나 테스트 시간을 줄이거나 둘 다 가능하게 합니다.

비침습적 블랙박스 테스트 데모 보기

당사의 비침습 블랙박스 테스트 솔루션의 제품 및 기능을 살펴보십시오.

지능형 컴퓨터 비전

Eggplant 광학 문자 인식을 사용하여 이미지에서 텍스트를 추출하여 복잡한 UX 요소를 정확하게 테스트하십시오.

자세히 알아보기

범용 융합 엔진

Eggplant AI 기반 엔진으로 테스트를 자동으로 식별, 실행 및 조정하여 테스트 대상 시스템의 품질에 이르는 가장 빠른 경로를 제공합니다.

자세히 알아보기

모든 플랫폼

Eggplant Test를 사용하여 모든 브라우저, 운영 체제 및 디바이스에서 애플리케이션 및 디지털 서비스가 작동하도록 보장합니다.

자세히 알아보기

관련 사용 사례

블랙박스 테스트에 대한 자주 묻는 질문

블랙박스 테스트는 테스터가 애플리케이션의 내부 구조나 코드를 액세스하거나 알 필요가 없는 소프트웨어 테스트 방법입니다. 대신, 사용자 요구 사항 및 시스템 사양에만 기반하여 입력을 제공하고 출력이 예상 결과와 일치하는지 확인하여 소프트웨어의 기능 유효성을 검사하는 데 중점을 둡니다. 이 접근 방식은 복잡한 시스템의 종단 간 테스트에 유용하며, 테스터가 기본 코드에 대한 심층적인 지식 없이도 사용자 관점에서 소프트웨어가 어떻게 작동하는지 평가할 수 있도록 합니다.

 

키사이트 Eggplant Test와 같은 툴은 블랙박스 테스트를 GUI 기반 테스트를 사용하여 소프트웨어와의 사용자 상호 작용을 시뮬레이션함으로써 향상시킵니다. Eggplant는 코드에 직접 접근하는 대신, 실제 사용자가 하는 것처럼 그래픽 인터페이스 수준에서 시스템과 상호 작용하며 테스트를 수행합니다. 따라서 풍부한 그래픽 인터페이스를 가진 애플리케이션이나 의료 기기 또는 보안 엔터프라이즈 애플리케이션과 같이 코드 접근이 제한된 시스템에 이상적입니다.

테스터는 의료 기기, 항공 우주 시스템 또는 보안 엔터프라이즈 애플리케이션과 같은 제한된 환경에서 기본 시스템 아키텍처에 대한 액세스가 제한되거나 전혀 없는 경우가 많습니다. 블랙박스 테스트는 시스템의 입력 및 출력에만 집중하므로 내부 액세스 없이 테스트하기에 이상적인 접근 방식이므로 이러한 상황에 완벽합니다.

 

키사이트 Eggplant Test와 같은 자동화된 도구는 제한된 환경에서 매우 유용하며, 비침습적 테스트를 제공합니다. 이는 도구가 시스템의 소스 코드나 백엔드를 수정하거나 직접 액세스할 필요 없이 사용자 인터페이스(UI)를 통해 애플리케이션과 상호 작용한다는 의미입니다. Eggplant의 GUI 기반 테스트 방식은 실제 사용자 상호 작용을 시뮬레이션하여 시스템이 예상대로 작동하는지 확인합니다. 이는 소프트웨어 변경이 불가능한 POS(판매 시점 관리), 의료 기기 또는 보안 통신 시스템과 같은 잠금 장치 또는 애플리케이션에 특히 유용합니다.

 

또한 Eggplant Test는 원격 데스크톱 프로토콜(RDP), 가상 네트워크 컴퓨팅(VNC) 등 다양한 보안 연결 옵션을 지원하여 테스터가 높은 보안 표준을 유지하면서 시스템과 원격으로 상호 작용할 수 있도록 합니다. 이러한 원격 테스트 기능을 통해 테스터는 보안이나 구성을 손상시키지 않고도 고도로 제한된 환경에서도 소프트웨어를 철저히 검증할 수 있습니다.

 

Eggplant Test의 이미지 기반 테스트(기본 코드 대신 UI 요소의 시각적 모양을 기반으로 식별)를 사용하면 테스터는 최종 사용자의 관점에서 소프트웨어 동작을 평가하여 시스템의 내부 메커니즘에 접근할 필요 없이 중요한 기능이 테스트되도록 할 수 있습니다.

자동화된 블랙박스 테스트는 몇 가지 이점을 제공합니다. 이는 소프트웨어 품질을 보장하는 강력한 접근 방식이며, 특히 수동 테스트가 시간이 많이 걸리고 인적 오류가 발생하기 쉬운 대규모, 복잡하거나 보안 환경에서 더욱 그렇습니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.

 

1. 코드 액세스 또는 전문 지식 불필요: 블랙박스 테스트는 소스 코드에 액세스하지 않고 소프트웨어의 기능 및 출력을 기반으로 소프트웨어를 평가합니다. 키사이트 Eggplant Test와 같은 자동화된 도구를 사용하면 테스터가 시스템의 내부 구조에 대한 심층적인 지식 없이도 포괄적인 테스트를 수행할 수 있습니다. 이는 병원에서 사용되는 의료 장비와 같은 잠금 장치, 금융 기관의 보안 엔터프라이즈 시스템 또는 정부 기관의 엄격한 보안 프로토콜이 적용된 시스템과 같이 코드에 액세스할 수 없는 시스템에 특히 유용합니다.

 

2. 사용자 중심의 GUI 테스트: 블랙박스 테스트의 핵심 강점 중 하나는 실제 사용자 상호 작용을 시뮬레이션하는 데 중점을 둔다는 것입니다. 키사이트 Eggplant Test와 같은 자동화된 도구는 그래픽 인터페이스 수준에서 시스템과 상호 작용하는 GUI 기반 테스트를 사용합니다. 이는 애플리케이션이 사용자 관점에서 예상대로 작동하는지 확인하며, 고객 대면 웹사이트 또는 모바일 앱과 같이 사용자 경험이 중요한 시스템을 테스트하는 데 필수적입니다.

 

3. 복잡한 UI를 위한 이미지 기반 테스트: 키사이트 Eggplant Test의 뛰어난 기능은 이미지 기반 테스트입니다. 이 도구는 코드나 객체 속성에 의존하는 대신 UI 요소의 모양을 기반으로 인식하고 상호 작용합니다. 이를 통해 크로스 플랫폼 테스트(Windows, Mac, iOS, Android 등)에 매우 유연하게 적용할 수 있으며, 광범위한 사용자 정의 없이도 다양한 장치에 대한 테스트를 자동화할 수 있습니다. 이 기능은 임베디드 시스템 테스트, IoT 디바이스 또는 UI 요소가 플랫폼마다 다를 수 있는 시스템에 특히 유용합니다.

 

4. 보안 환경에서의 비침습적 테스트: 블랙박스 테스트는 비침습적이며, 이는 테스트 중인 시스템을 변경하거나 방해하지 않음을 의미합니다. 이는 시스템 내부 작동에 대한 액세스가 제한되거나 수정으로 인해 보안 위험이 발생할 수 있는 의료 기기, 금융 시스템 또는 정부 애플리케이션과 같은 환경에서 매우 중요합니다. Eggplant Test는 RDP(원격 데스크톱 프로토콜), VNC(가상 네트워크 컴퓨팅) 및 Citrix와 같은 프로토콜을 통한 보안 연결을 지원하여 테스터가 민감한 데이터를 노출하거나 시스템 보안을 손상시키지 않고 원격 시스템과 안전하게 상호 작용할 수 있도록 합니다.

 

5. 다양한 테스트 수준에 걸친 광범위한 적용: 자동화된 블랙박스 테스트는 통합 테스트, 시스템 테스트 및 사용자 인수 테스트를 포함한 소프트웨어 테스트의 여러 단계에 적용될 수 있습니다. 이러한 단계를 자동화함으로써 조직은 기능적 및 비기능적 요구 사항(예: 성능, 보안, 유용성)이 충족되도록 보장하여 보다 안정적인 소프트웨어 제품을 만들 수 있습니다.

블랙박스 테스트, 특히 접근이 제한되거나 보안이 높은 환경의 경우, 키사이트 Eggplant Test는 비침습적 자동화 테스트 분야의 고급 기능 덕분에 탁월한 옵션입니다. Eggplant Test의 GUI 기반 접근 방식은 테스터가 코드에 액세스할 필요 없이 프런트엔드 인터페이스를 통해 애플리케이션과 상호 작용할 수 있도록 합니다. 이는 소프트웨어의 내부 작동이 종종 잠겨 있거나 보호되는 금융, 의료 또는 방위와 같은 산업에 이상적입니다.

 

Eggplant Test는 또한 RDP, VNC 및 Citrix와 같은 보안 연결 옵션을 통해 원격으로 테스트를 수행할 수 있으며, 이를 통해 테스터는 시스템에 물리적으로 액세스하지 않고도 다른 위치에서 테스트를 실행하고 모니터링할 수 있습니다. 이러한 보안 연결은 엄격한 데이터 개인 정보 보호 요구 사항이 있거나 항공우주 및 방위 분야의 지휘 및 통제 시스템 과 같이 격리된 환경에 위치한 시스템이 있는 산업에서 매우 중요합니다.

 

GUI 테스트 외에도 Eggplant Test는 다양한 운영 체제 및 디바이스에 대한 크로스 플랫폼 테스트를 지원합니다. 이는 기능 및 비기능 테스트 (성능 테스트와 같은)를 모두 처리할 수 있어 모든 환경에서 포괄적인 블랙박스 테스트를 위한 다용도 도구입니다.

 

Eggplant의 AI 기반 테스트 자동화는 효과를 더욱 향상시킵니다. 이 도구는 가장 중요한 테스트 경로를 지능적으로 식별하여 복잡하고 미션 크리티컬한 애플리케이션에서도 커버리지를 보장합니다.

 

Eggplant Test의 기능을 활용하면 테스터는 내부 시스템 지식이나 액세스 없이도 제한된 환경에서 소프트웨어가 의도한 대로 작동하는지 효율적으로 테스트 케이스를 자동화하고 확인할 수 있습니다. 지금 30일 무료 평가판으로 키사이트 Eggplant Test의 이점을 경험해 보십시오.

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?