DevOps에서 지속적 테스트 구현 방법

Eggplant 테스트 소프트웨어
+ Eggplant 테스트 소프트웨어

소프트웨어 테스트 자동화를 통해 소프트웨어 품질 향상

DevOps에 지속적인 테스트를 통합하려면 소프트웨어 개발 수명 주기의 모든 단계에 테스트를 통합해야 합니다. 테스트 팀은 단위, 통합, 기능 및 성능을 포함한 다양한 유형의 테스트에 적합한 강력한 자동화된 테스트 프레임워크가 필요합니다. 이 프로세스는 지속적인 통합 및 지속적인 제공(CI/CD) 파이프라인 내에서 작동해야 합니다. 여기에는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스), 다계층 기술 및 통합 전반에 걸쳐 애플리케이션 기능을 검증하는 것이 포함됩니다.

테스트 자동화 소프트웨어는 엔드투엔드 테스트를 지원하고 다른 DevOps 도구와의 통합을 제공해야 합니다. 테스트 자동화 프레임워크는 기능 및 비기능 테스트의 조합을 포함해야 합니다. 또한, 테스트 시퀀스의 결과는 분석 및 보고를 위해 CI/CD 파이프라인에 통합되어야 합니다. 마지막으로, 지속적인 피드백 메커니즘을 구축하여 문제의 신속한 식별 및 해결을 가능하게 해야 합니다.

DevOps 지속적 테스트 솔루션

고품질 소프트웨어의 신속하고 예측 가능한 제공을 위해서는 테스트 자동화 시스템을 CI/CD 파이프라인과 통합해야 합니다. Eggplant Test는 애자일 DevOps 프로세스 및 Jenkins, Jira와 같은 선도적인 CI/CD 도구에 쉽게 통합되어 전체 기술 스택에 걸쳐 지속적인 테스트를 위한 로우 코드의 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공합니다. 이 솔루션은 엔드투엔드 데이터 여정을 검증하고 사용자 인터페이스 계층을 확인하여 릴리스를 가속화하고 롤백 위험을 줄입니다.

Eggplant의 자동화된 연속 테스트 데모 보기

당사의 지속적인 테스트 솔루션의 제품 및 기능을 살펴보십시오.

범용 융합 엔진

Eggplant 인공지능을 사용하여 모델 기반으로 테스트 케이스를 자동 생성합니다. 학습 알고리즘으로 테스트를 생성하여 수천 가지 사용자 여정을 테스트할 수 있습니다.

자세히 알아보기

CI/CD 통합 어댑터

Eggplant의 강력한 통합 어댑터를 사용하여 애플리케이션 데이터를 추출하고 테스트 케이스 개발을 검증 및 가속화합니다.

자세히 알아보기

API 평가

Eggplant의 API 테스트를 사용하여 주어진 백엔드 요청에 대한 적절한 응답이 프런트엔드의 시각적 표현으로 검증되도록 보장하십시오.

자세히 알아보기

관련 사용 사례

DevOps의 지속적인 테스트에 대한 자주 묻는 질문

지속적인 테스트는 DevOps CI/CD 파이프라인의 모든 단계에서 자동화된 테스트를 실행하는 프로세스입니다. 이 접근 방식은 모든 코드 변경 사항이 지속적으로 검증되도록 하여 위험을 줄이고 피드백을 가속화합니다. 키사이트 Eggplant Test는 여러 플랫폼 및 디바이스에서 지속적인 테스트를 위한 고급 자동화 기능을 제공합니다. Jenkins 및 Bamboo와 같은 인기 있는 CI/CD 도구와 원활하게 통합되어 DevOps 수명 주기 전반에 걸쳐 지속적인 피드백과 향상된 소프트웨어 품질을 위한 강력한 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용은 지금 지속적인 테스트 부트 캠프에 참여하십시오.

지속적인 테스트와 테스트 자동화의 주요 차이점은 범위에 있습니다. 테스트 자동화는 개별 테스트 케이스를 자동화하는 반면, 지속적인 테스트는 이러한 테스트를 CI/CD 파이프라인에 통합하여 각 코드 업데이트가 자동으로 검증되도록 합니다. 키사이트 Eggplant Test는 AI 기반의 엔드투엔드 테스트를 가능하게 하여 이를 한 단계 더 발전시킨 자동화된 테스트 도구입니다. 이를 통해 지속적인 테스트는 코드 기능뿐만 아니라 플랫폼 전반의 사용자 경험을 평가할 수 있습니다. Eggplant Test는 DevOps 환경 내에서 기능, 성능 및 UI 테스트를 자동화하는 기능을 통해 최소한의 수동 노력으로 더 높은 테스트 커버리지를 보장합니다. 키사이트 Eggplant Test를 사용하여 CI/CD 파이프라인에 자동화된 테스트를 통합하는 방법을 알아보려면 지금 무료로 사용해 보십시오.

지속적인 테스트를 위한 최고의 툴 중 키사이트 Eggplant Test는 AI 기반 테스트 자동화 및 크로스 플랫폼 지원으로 두각을 나타냅니다. Eggplant Test는 팀이 디바이스, 웹 앱 및 모바일 플랫폼 전반에 걸쳐 기능, 성능 및 UI 테스트를 자동화할 수 있도록 합니다. Eggplant Test는 CI/CD 파이프라인 및 Jenkins, Azure DevOps, GitHub Actions와 같은 선도적인 DevOps 툴에 원활하게 통합되어 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC)의 모든 단계에서 자동화된 테스트를 보장합니다. Eggplant Test를 사용하면 DevOps 프로세스를 쉽게 간소화하고 수동 개입 없이 지속적인 테스트를 보장할 수 있습니다.

많은 장점에도 불구하고 DevOps의 지속적인 테스트는 몇 가지 과제에 직면해 있습니다.

  • 테스트 환경 복잡성: 생산 환경을 반영하는 테스트 환경을 유지하는 것은 복잡하고 리소스 집약적입니다. 키사이트 Eggplant Test는 다양한 플랫폼에서 테스트를 자동화하고 실제 사용자 상호 작용을 시뮬레이션하여 이러한 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
  • 도구 통합: 기존 CI/CD 파이프라인에 원활하게 통합되는 도구를 선택하는 것이 중요합니다. 키사이트 Eggplant Test는 Jenkins, Bamboo 등과 같은 인기 있는 DevOps 도구와의 원활한 통합 기능을 제공하여 이를 간소화합니다. 이러한 호환성은 지속적인 테스트를 더욱 효율적으로 만들고 기존 워크플로우에 대한 방해를 줄여줍니다.
  • 자동화된 테스트 유지보수: 지속적인 테스트는 종종 테스트 케이스에 대한 빈번한 업데이트를 필요로 합니다. Eggplant Test의 모델 기반 테스트 접근 방식은 애플리케이션이 진화함에 따라 변경 사항에 적응하여 광범위한 테스트 유지보수 필요성을 줄여줍니다. Eggplant는 여러 디바이스, 운영 체제 및 플랫폼에서 동일한 테스트 모델을 사용하여 크로스 플랫폼 테스트를 단순화하고 DevOps 수명 주기 전반에 걸쳐 일관된 테스트 커버리지를 보장합니다.

지속적인 테스트는 DevOps 팀에게 여러 이점을 제공합니다.

  • 더 빠른 피드백 루프: 지속적인 테스트를 통해 버그 및 문제를 신속하게 감지하고, 코드가 프로덕션에 도달하기 전에 즉시 수정할 수 있습니다.
  • 향상된 소프트웨어 품질: 키사이트 Eggplant Test와 같은 툴은 기능, 회귀, UI 및 성능 테스트를 자동화하여 모든 빌드가 높은 품질 표준을 충족하도록 보장합니다.
  • 크로스 플랫폼 테스트: Eggplant Test는 소프트웨어 테스트 팀이 다양한 장치 및 운영 체제에서 테스트하여 더 넓은 범위를 제공할 수 있도록 합니다.
  • 원활한 CI/CD 통합: 키사이트 Eggplant Test를 사용한 지속적인 테스트는 기존 CI/CD 파이프라인과 통합되어 더 원활하고 효율적인 배포를 보장합니다.
문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?