REST API 與自動化測試

表徵性狀態傳輸,或更常稱為 REST,是一種利用 HTTP 及其簡單動詞 (例如 GET、PUT、POST 和 DELETE) 進行兩個實體之間互動的架構風格。

REST 的簡潔性以及被各類應用廣泛採用的特性,使其成為自動化和測試的明確選擇。其簡化的結構、HTTP 的使用以及雲端就緒性,使其能夠無縫整合到測試自動化工具中。REST 可單獨用於建立新的自動化測試,但由於它只是 HTTP 請求和回應,因此任何程式語言(例如 Python 或 Perl)都可以包裝 REST API 呼叫。

測試自動化挑戰

並非所有 REST API 都相同

1253430957

自動化支援在您的需求清單中是否僅是一個核取方塊?

您的驗證工具需要自動化是必然的,但不同工具的自動化功能並不相同。對自動化有明確的期望將有助於選擇過程,而正確的工具將使自動化更輕鬆、更快速。

每個自動化框架都是獨特的,然而,大多數框架都需要一些共同的屬性。測試工具中適當的自動化支援,將使其更容易整合到幾乎任何框架中。Keysight 網路測試產品提供以下獨特功能:

  • 設計精良的資料模型驅動型 REST API,使用結構化 JSON 傳遞資訊
  • 使用 REST API 實作的現代化物件導向 Python 函式庫
  • 內建互動式 REST API 瀏覽器,可加速測試除錯
  • 保護 API 伺服器的存取安全,以確保測試工具僅供授權使用。
  • 詳盡的文件,附有支援範例,易於瀏覽和搜尋

選擇合適的工具與流程

自動化解決方案與部署它們的團隊一樣獨特,實施這些解決方案的可用工具亦是如此。自動化能否成功採用,取決於選擇正確的工具和流程,以實現組織的營運和業務目標。測試工具也具有不同的自動化功能。評估它們的標準是自動化的難易程度以及與工具鏈中其他元件整合的能力。現代測試工具遵循產業趨勢,例如與開源工具協同工作並利用腳本編寫的最佳實踐。它們具有精心設計、資料模型驅動的 REST API 和直觀的 Python 程式庫,可專業且輕鬆地編寫腳本。

測試自動化挑戰

為何 REST API 優於傳統 API

測試自動化的演進,從舊式的非結構化測試腳本語言,發展到現代的資料模型驅動測試程式設計。許多測試程式設計的創新都受到網路自動化進展的影響,例如 REST API 和 Python 腳本。

有時要與時俱進可能很困難,而改變既有架構所需的投資必須具有說服力。Keysight 網路測試工具持續支援所有舊版測試腳本 API,同時也推出了新的 REST API 和 Python 函式庫。

在此觀看影片,以更深入了解長遠來看,轉向更現代化的測試自動化形式實際上可以節省時間和金錢。

需要協助或有疑問嗎?