API REST y pruebas automatizadas

Representational State Transfer, o más comúnmente llamado REST, es un estilo arquitectónico que aprovecha HTTP y sus verbos simples como GET, PUT, POST y DELETE para la interacción entre dos entidades.

La simplicidad de REST y su abrumadora adopción por todo tipo de aplicaciones lo convierten en una opción obvia para la automatización y las pruebas. Su estructura simplificada, el uso de HTTP y su preparación para la nube le permiten integrarse a la perfección en los arneses de automatización de pruebas. REST se puede utilizar de forma independiente para crear nuevas pruebas de automatización, pero dado que sólo se trata de solicitudes y respuestas HTTP, literalmente cualquier lenguaje de programación como Python o Perl puede envolver las llamadas a la API REST.

retos de la automatización de pruebas

No todas las API REST son iguales

1253430957

¿La automatización es sólo una casilla en su lista de requisitos?

La necesidad de automatización en su herramienta de validación es un hecho, pero las capacidades de automatización de las distintas herramientas no son las mismas. Unas expectativas claras de automatización ayudarán en el proceso de selección, y la herramienta adecuada facilitará y agilizará la automatización.

Cada marco de automatización es único, sin embargo, hay algunos atributos comunes que la mayoría requieren. Un soporte de automatización adecuado en una herramienta de prueba facilitará su integración en casi cualquier marco de trabajo. Los productos de prueba de red de Keysight proporcionan estas capacidades únicas:

  • API REST basada en un modelo de datos bien diseñado que utiliza JSON estructurado para pasar la información.
  • Bibliotecas Python modernas y orientadas a objetos implementadas mediante la API REST
  • Navegador de API REST interactivo integrado que permite depurar las pruebas con mayor rapidez.
  • Acceso seguro al servidor API para garantizar el uso exclusivo de la herramienta de prueba.
  • Documentación exhaustiva con muestras de apoyo de fácil navegación y búsqueda

Selección de las herramientas y procesos adecuados

Las soluciones de automatización son tan únicas como los equipos que las implantan. Y también lo son las herramientas disponibles para implantarlas. El éxito de la adopción de la automatización depende de la elección de las herramientas y procesos adecuados para alcanzar los objetivos operativos y empresariales de la organización. Las herramientas de prueba también tienen distintas capacidades de automatización. Se juzgan por su facilidad de automatización y su capacidad de integración con otros componentes de la cadena de herramientas. Las herramientas de prueba modernas siguen las tendencias del sector, como trabajar con herramientas de código abierto y aprovechar las mejores prácticas de secuencias de comandos. Cuentan con una API REST bien diseñada y basada en modelos de datos y una biblioteca Python intuitiva para programar secuencias de comandos de forma experta y sencilla.

retos de la automatización de pruebas

Por qué la API REST es mejor que la API heredada

La evolución de la automatización de pruebas ha seguido un camino desde los antiguos lenguajes de scripting de pruebas no estructurados hasta la moderna programación de pruebas basada en modelos de datos. Muchas de las innovaciones en la programación de pruebas se han visto influidas por los avances en la automatización de redes, como la API REST y los scripts de Python.

A veces puede ser difícil evolucionar con los tiempos y la inversión para cambiar lo que ya está establecido debe ser convincente. Las herramientas de prueba de red de Keysight siguen siendo compatibles con todas las API de script de prueba heredadas y, al mismo tiempo, han introducido nuevas API REST y bibliotecas Python.

Vea el vídeo para comprender mejor cómo el cambio a una forma más moderna de automatización de pruebas puede ahorrar tiempo y dinero a largo plazo.

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?