API REST e testes automatizados

O Representational State Transfer, ou mais comumente chamado de REST, é um estilo arquitetônico que utiliza o HTTP e seus verbos simples, como GET, PUT, POST e DELETE, para a interação entre duas entidades.

A simplicidade do REST e sua adoção esmagadora por todos os tipos de aplicativos fazem dele uma escolha óbvia para automação e testes. Sua estrutura simplificada, o uso de HTTP e a prontidão para a nuvem permitem que ele se integre perfeitamente aos chicotes de automação de testes. O REST pode ser usado de forma autônoma para criar novos testes de automação, mas, como se trata apenas de solicitações e respostas HTTP, literalmente qualquer linguagem de programação, como Python ou Perl, pode envolver as chamadas da API REST.

desafios da automação de testes

Nem todas as APIs REST são iguais

1253430957

O suporte à automação é apenas uma caixa de seleção em sua lista de requisitos?

A necessidade de automação em sua ferramenta de validação é um dado adquirido, mas os recursos de automação em diferentes ferramentas não são os mesmos. Expectativas claras de automação ajudarão no processo de seleção e a ferramenta certa tornará a automação mais fácil e rápida.

Cada estrutura de automação é única, no entanto, há alguns atributos comuns que a maioria exige. O suporte adequado à automação em uma ferramenta de teste facilitará a integração em praticamente qualquer estrutura. Os produtos de teste de rede da Keysight oferecem esses recursos exclusivos:

  • API REST orientada por modelo de dados bem projetada que usa JSON estruturado para transmitir informações
  • Bibliotecas Python modernas e orientadas a objetos implementadas usando a API REST
  • Navegador de API REST interativo e integrado que permite que os testes sejam depurados com mais rapidez
  • Acesso seguro ao servidor de API para garantir que somente o uso autorizado da ferramenta de teste
  • Documentação abrangente com amostras de apoio que são fáceis de navegar e pesquisar

Selecionando as ferramentas e os processos corretos

As soluções de automação são tão exclusivas quanto as equipes que as implementam. Assim como as ferramentas disponíveis para implementar as soluções. A adoção bem-sucedida da automação depende da escolha correta de ferramentas e processos que atinjam as metas operacionais e comerciais da organização. As ferramentas de teste também têm diferentes recursos de automação. Elas são avaliadas pela facilidade de automatização e pela capacidade de integração com outros componentes da cadeia de ferramentas. As ferramentas de teste modernas seguem as tendências do setor, como trabalhar com ferramentas de código aberto e aproveitar as práticas recomendadas de script. Elas têm uma API REST bem projetada, orientada por modelo de dados, e uma biblioteca Python intuitiva para programar scripts de forma fácil e especializada.

desafios da automação de testes

Por que a API REST é melhor do que a API herdada

A evolução da automação de testes seguiu um caminho desde as antigas linguagens de script de teste não estruturadas até a moderna programação de testes orientada por modelos de dados. Muitas das inovações na programação de testes foram influenciadas pelos avanços na automação de redes, como a API REST e os scripts Python.

Às vezes, pode ser difícil evoluir com o tempo e o investimento para mudar o que já está estabelecido precisa ser convincente. As ferramentas de teste de rede da Keysight continuam a oferecer suporte a todas as APIs de script de teste herdadas e, ao mesmo tempo, introduziram novas APIs REST e bibliotecas Python.

Assista ao vídeo aqui para entender melhor como a mudança para uma forma mais moderna de automação de testes pode, na verdade, economizar tempo e dinheiro a longo prazo.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?