REST APIと自動テスト

Representational State Transfer、またはより一般的にRESTと呼ばれるものは、HTTPとそのGET、PUT、POST、DELETEのようなシンプルな動詞を活用して2つのエンティティ間の相互作用を行うアーキテクチャスタイルです。

RESTのシンプルさと、あらゆる種類のアプリケーションによる圧倒的な採用は、自動化とテストにとって明白な選択肢となっています。その簡素化された構造、HTTPの使用、およびクラウド対応性により、テスト自動化ハーネスにシームレスに統合できます。RESTは、新しい自動化テストを作成するためにスタンドアロンで使用できますが、HTTPリクエストとレスポンスに過ぎないため、PythonやPerlのような文字通りあらゆるプログラミング言語がREST APIコールをラップできます。

テスト自動化の課題

すべてのREST APIが同じとは限りません

1253430957

自動化サポートは、お客様の要件リスト上の単なるチェックボックスに過ぎませんか?

検証ツールにおける自動化の必要性は当然のことですが、異なるツールにおける自動化機能は同じではありません。自動化に対する明確な期待は、選択プロセスに役立ち、適切なツールは自動化をより簡単かつ迅速にします。

すべての自動化フレームワークはユニークですが、ほとんどのフレームワークが必要とする共通の属性がいくつかあります。テストツールにおける適切な自動化サポートは、ほとんどすべてのフレームワークへの統合を容易にします。キーサイトのネットワークテスト製品は、これらのユニークな機能を提供します。

  • 情報伝達に構造化JSONを使用する、適切に設計されたデータモデル駆動型REST API
  • REST APIを使用して実装された、最新のオブジェクト指向Pythonライブラリ
  • テストのデバッグを高速化する内蔵の対話型REST APIブラウザ
  • APIサーバーへのセキュアなアクセスにより、テストツールの認可された使用のみを保証
  • ナビゲートおよび検索が容易な、サポートサンプル付きの包括的なドキュメント

適切なツールとプロセスの選定

自動化ソリューションは、それを導入するチームと同じくらい独自性があります。そして、ソリューションを実装するために利用できるツールも同様です。自動化の成功は、組織の運用上およびビジネス上の目標を達成するためのツールとプロセスの適切な選択にかかっています。テストツールもまた、異なる自動化機能を備えています。それらは、自動化の容易さと、ツールチェーン内の他のコンポーネントとの統合能力によって評価されます。最新のテストツールは、オープンソースツールとの連携やスクリプティングのベストプラクティスの活用など、業界のトレンドに従っています。これらは、適切に設計されたデータモデル駆動型REST APIと、スクリプトを専門的かつ容易にプログラミングするための直感的なPythonライブラリを備えています。

テスト自動化の課題

なぜREST APIがレガシーAPIよりも優れているのか

テスト自動化の進化は、従来の非構造化テストスクリプト言語から、最新のデータモデル駆動型テストプログラミングへと発展してきました。テストプログラミングにおける多くの革新は、REST APIやPythonスクリプトのようなネットワーク自動化の進歩に影響を受けています。

時代とともに進化することは時に困難であり、既に確立されたものを変更するための投資には説得力が必要です。キーサイトのネットワークテストツールは、従来のテストスクリプトAPIをすべて引き続きサポートしつつ、同時に新しいREST APIとPythonライブラリを導入しています。

より最新のテスト自動化への移行が、長期的には時間とコストを実際に節約できる仕組みをより深く理解するために、こちらのビデオをご覧ください。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?