Können wir Ihnen behilflich sein?
Themen der Testautomatisierung - REST API
Moderne, datenmodellbasierte Testautomatisierung
REST API und automatisierte Tests
Representational State Transfer (REST) ist ein Architekturstil, der HTTP und seine einfachen Verben wie GET, PUT, POST und DELETE für die Interaktion zwischen zwei Einheiten nutzt.
Die Einfachheit von REST und seine überwältigende Akzeptanz bei allen Arten von Anwendungen machen es zu einer offensichtlichen Wahl für die Automatisierung und das Testen. Seine vereinfachte Struktur, die Verwendung von HTTP und seine Cloud-Fähigkeit ermöglichen eine nahtlose Integration in Testautomatisierungs-Harnesse. REST kann eigenständig zur Erstellung neuer Automatisierungstests verwendet werden. Da es sich jedoch nur um HTTP-Anfragen und -Antworten handelt, kann buchstäblich jede Programmiersprache wie Python oder Perl REST-API-Aufrufe umschließen.
Nicht alle REST-APIs sind gleich
Ist die Automatisierungsunterstützung nur ein Kästchen auf Ihrer Liste der Anforderungen?
Dass Ihr Validierungswerkzeug automatisiert werden muss, ist selbstverständlich, aber die Automatisierungsmöglichkeiten der verschiedenen Werkzeuge sind nicht gleich. Klare Erwartungen an die Automatisierung helfen bei der Auswahl, und das richtige Tool macht die Automatisierung einfacher und schneller.
Jedes Automatisierungssystem ist einzigartig, aber es gibt einige gemeinsame Eigenschaften, die die meisten benötigen. Eine angemessene Automatisierungsunterstützung in einem Testwerkzeug erleichtert die Integration in fast jedes Framework. Die Netzwerktestprodukte von Keysight bieten diese einzigartigen Funktionen:
- Gut konzipierte datenmodellgesteuerte REST-API, die strukturiertes JSON für die Übermittlung von Informationen verwendet
- Moderne, objektorientierte Python-Bibliotheken, die über die REST-API implementiert werden
- Integrierter, interaktiver REST-API-Browser, der ein schnelleres Debugging von Tests ermöglicht
- Sicherer Zugriff auf den API-Server, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen das Testtool verwenden
- Umfassende Dokumentation mit unterstützenden Beispielen, die einfach zu navigieren und zu durchsuchen ist
Auswahl der richtigen Tools und Prozesse
Automatisierungslösungen sind so einzigartig wie die Teams, die sie einsetzen. Das Gleiche gilt für die Tools, die zur Implementierung der Lösungen zur Verfügung stehen. Die erfolgreiche Einführung von Automatisierungslösungen hängt von der richtigen Auswahl von Tools und Prozessen ab, mit denen die betrieblichen und geschäftlichen Ziele des Unternehmens erreicht werden können. Auch die Testtools haben unterschiedliche Automatisierungsfunktionen. Sie werden danach beurteilt, wie einfach sie zu automatisieren sind und wie gut sie sich in andere Komponenten der Werkzeugkette integrieren lassen. Moderne Testtools folgen Branchentrends wie der Arbeit mit Open-Source-Tools und der Nutzung von Best Practices für die Skripterstellung. Sie verfügen über eine gut konzipierte, datenmodellgesteuerte REST-API und eine intuitive Python-Bibliothek, mit der sich Skripte fachmännisch und einfach programmieren lassen.
Warum REST API besser ist als Legacy API
Die Entwicklung der Testautomatisierung folgte einem Pfad von alten, unstrukturierten Testskriptsprachen zu moderner, datenmodellgesteuerter Testprogrammierung. Viele der Innovationen in der Testprogrammierung wurden von Fortschritten in der Netzwerkautomatisierung wie REST API und Python-Skripting beeinflusst.
Manchmal kann es schwierig sein, mit der Zeit zu gehen, und die Investition in die Änderung des bereits Bestehenden muss überzeugend sein. Die Netzwerktest-Tools von Keysight unterstützen weiterhin alle älteren Testskript-APIs und haben gleichzeitig neue REST-APIs und Python-Bibliotheken eingeführt.
Sehen Sie sich das Video hier an, um besser zu verstehen, wie der Wechsel zu einer moderneren Form der Testautomatisierung langfristig Zeit und Geld sparen kann.
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?