REST API 및 자동화된 테스트

REST(Representational State Transfer)는 HTTP와 GET, PUT, POST, DELETE와 같은 간단한 동사를 활용하여 두 엔티티 간의 상호 작용을 위한 아키텍처 스타일입니다.

REST의 단순성과 모든 유형의 애플리케이션에서 압도적인 채택률은 자동화 및 테스트를 위한 확실한 선택이 되게 합니다. 간소화된 구조, HTTP 사용 및 클라우드 준비성은 테스트 자동화 하네스에 원활하게 통합될 수 있도록 합니다. REST는 새로운 자동화 테스트를 생성하기 위해 독립적으로 사용될 수 있지만, 단순히 HTTP 요청 및 응답이므로 Python 또는 Perl과 같은 모든 프로그래밍 언어가 REST API 호출을 래핑할 수 있습니다.

테스트 자동화 과제

모든 REST API가 동일하지는 않습니다

1253430957

자동화 지원은 요구 사항 목록에서 단순히 확인란에 불과합니까?

검증 도구에서 자동화의 필요성은 당연하지만, 서로 다른 도구의 자동화 기능은 동일하지 않습니다. 자동화에 대한 명확한 기대치는 선택 과정에 도움이 될 것이며, 올바른 도구는 자동화를 더 쉽고 빠르게 만들 것입니다.

모든 자동화 프레임워크는 고유하지만, 대부분의 프레임워크에 필요한 몇 가지 공통 속성이 있습니다. 테스트 도구에서 적절한 자동화 지원은 거의 모든 프레임워크에 쉽게 통합할 수 있도록 합니다. 키사이트 네트워크 테스트 제품은 다음과 같은 고유한 기능을 제공합니다.

  • 정보 전달을 위해 구조화된 JSON을 사용하는 잘 설계된 데이터 모델 기반 REST API
  • REST API를 사용하여 구현된 최신 객체 지향 Python 라이브러리
  • 테스트 디버깅 속도를 높이는 내장 대화형 REST API 브라우저
  • API 서버에 대한 보안 액세스를 확보하여 테스트 도구의 승인된 사용만 보장합니다.
  • 탐색 및 검색이 용이한 지원 샘플을 포함한 포괄적인 문서

올바른 도구 및 프로세스 선택

자동화 솔루션은 이를 배포하는 팀만큼이나 고유합니다. 솔루션을 구현하는 데 사용할 수 있는 툴도 마찬가지입니다. 자동화의 성공적인 도입은 조직의 운영 및 비즈니스 목표를 달성하는 데 적합한 툴과 프로세스를 선택하는 데 달려 있습니다. 테스트 툴 또한 다양한 자동화 기능을 갖추고 있습니다. 이들은 자동화 용이성과 툴 체인의 다른 구성 요소와 통합되는 능력으로 평가됩니다. 최신 테스트 툴은 오픈 소스 툴과의 연동 및 스크립팅 모범 사례 활용과 같은 업계 트렌드를 따릅니다. 이들은 잘 설계된 데이터 모델 기반 REST API와 스크립트를 전문적이고 쉽게 프로그래밍할 수 있는 직관적인 Python 라이브러리를 갖추고 있습니다.

테스트 자동화 과제

REST API가 기존 API보다 나은 이유

테스트 자동화의 발전은 오래된 비구조화된 테스트 스크립팅 언어에서 최신 데이터 모델 기반 테스트 프로그래밍으로 이어지는 경로를 따랐습니다. 테스트 프로그래밍의 많은 혁신은 REST API 및 Python 스크립팅과 같은 네트워크 자동화의 발전에 영향을 받았습니다.

시대에 발맞춰 발전하는 것은 때때로 어려울 수 있으며, 이미 확립된 것을 변경하기 위한 투자는 설득력이 있어야 합니다. 키사이트 네트워크 테스트 툴은 모든 레거시 테스트 스크립트 API를 계속 지원하는 동시에 새로운 REST API 및 Python 라이브러리를 도입했습니다.

여기에서 비디오를 시청하여 더 현대적인 형태의 테스트 자동화로 전환하는 것이 장기적으로 시간과 비용을 절약할 수 있는 방법을 더 잘 이해하십시오.

어떤 도움을 드릴까요?