功能特色 

是德科技升級邊界掃描分析儀,新增對最新 IEEE 標準的支援

新版本提升了印刷電路板的測試覆蓋率

March 15, 2023

是德科技為 x1149 边界扫描分析仪 進行了增強,支援全新的 IEEE 1149.1-2013 和 IEEE 1149.6-2015 標準,除了典型的結構測試外,還能執行先進的邊界掃描測試,從而顯著提高印刷電路板 (PCB) 的測試覆蓋率。新版本(x1149 邊界掃描分析測試儀 2.0)提供最新的邊界掃描架構,配備晶片內建除錯與分析工具,可識別並解決包含多個智財權 (IP) 與晶粒的複雜積體電路 (IC) 中的缺陷。 

x1149 边界扫描分析仪採用 IEEE 1149.1-2013 標準,透過電子晶片識別(ECID)功能,提供追蹤每個積體電路(IC)序號的能力,以實現零件可追溯性與防偽保護。此外,x1146 允許設計人員透過內建自我測試(Built-In Self Test),在實際操作條件下測試任務關鍵型 IC 的效能、可靠度和功能,進而確保 IC 發揮最佳運作狀態。 

Keysight 電子產業解決方案群產品管理經理 Adrian Cheong 表示:「符合新版 IEEE 1149.1-2013 標準的 IC 已經開始出貨。有了 x1149,製造商現在可以測試組裝了這些 IC 的 PCB。透過使用邊界掃描測試方法,可以移除連接至這些 IC 的測試點,從而節省現今較小 PCB 上的實體空間,同時保持測試覆蓋率,並確保最終產品的品質。」

當使用支援 IEEE 1149.1-2013 的新版本 x1149 時,設計工程師可預期透過以下測試功能將測試覆蓋率提升約 75%:

  • 暫存器助憶碼
  • IC重設控制
  • 元件初始化機制
  • 分割式邊界掃描暫存器
  • 電源域支援
  • 測試模式持續性
  • 電子晶片識別(ECID)
  • 程序描述語言(PDL)

Keysight x1149 边界扫描分析仪 Tester 2.0 現已在全球推出。如需更多資訊,請造訪 www.keysight.com/find/x1149。